Visiere protettive mediche

Protezione da agenti patogeni e spruzzi nocivi


Richiesta rapida


Scudo facciale medico

Origami Face Shields  &nb sp;      & 

Gli scudi facciali aiutano a proteggere il viso e gli occhi da spruzzi nocivi, spray o particolato nell'aria, pur mantenendo la chiarezza ottica funzionale per la visibilità. Gli scudi viso medicali sono un elemento essenziale delle attrezzature di protezione personale (PPE) che aiutano a prevenire la diffusione di agenti patogeni.

Molti parapiglianghi facciali incorporano cuscini di schiuma adesivi sulla fronte che tengono la barriera all'umidità trasparente lontano dal viso dell'utente. Ciò consente di continuare a utilizzare attrezzature di protezione aggiuntive come occhiali di sicurezza e polveri per le maschere antiparticolato per più strati e livelli di protezione personale. Gli utenti fissano lo scuderia facciale con una fascia regolabile, sia una cinghia elastica o una fascia intaccata che può essere dimensionata per adattarsi più comodamente. Alcune configurazioni di Face Shield possono essere attaccate a una maschera usa e getta che copre la bocca e il naso, coprendo gli occhi dal naso verso l'alto con lo scudo otticamente chiaro.

Boyd progetta e produce anche scudi per il viso con più strati otticamente chiari progettati per staccarsi rapidamente durante l'intervento chirurgico o procedure mediche che negano la necessità di cambiare o pulire lo scudo del viso se contaminato o il campo visivo è alterato. Questa funzionalità altamente efficiente assicura visibilità e chiarezza ottimali quando è più importante, eliminando le inutili distrazioni del processo e l'attività non a valore aggiunto dalla sala chirurgica.

Visiere protettive Origami

Gli origami Face Shields sono uno sviluppo più recente che consente l'uso di un singolo materiale non poroso e otticamente chiaro che richiede una singola fonte di approvvigionamento e un assemblaggio limitato. I nostri scudi viso usa e getta sono composti da due pezzi: lo scudo integrato e il pezzo della corona, e la fascia regolabile. Gli scuti facciali Origami di Boyd possono essere configurati con o senza prese d'aria e includono un'etichetta stampata per le opportunità di branding. Nei casi di fornitura limitata questa etichetta agisce come un'area per gli operatori sanitari di scrivere il loro nome sullo scudo, rendendo questi scudi riconducibili a un proprietario e riutilizzabili. Boyd sfrutta la nostra esperienza di conversione di precisione per incorporare la fabbricazione che consente all'utente finale di piegare, piegare in forma e assemblare facilmente. Questo crea efficienze negli imballaggi e riduce la quantità di spazio di spedizione e il volume di stoccaggio. Circa 30.000 Origami Gli scudi per il viso usa e getta possono essere conservati in un metro cubo.

Dal momento che utilizziamo materiali resistenti, non porosi e resistenti al PET, gli Origami Face Shield s di Boyd sono convenienti per le applicazioni monouso usa e resistenti abbastanza da resistere all'uso robusto. Sfruttando questo nuovo design, Boyd contribuisce a ridurre i costi di Face Shield, gli sprechi, i tempi di consegna, la logistica e le complessità di inventario per queste apparecchiature mediche di cui c'è bisogno.

  • Materiali per lo scudo viso Origami otticamente:
    • PET (Polyetilene Terephthalate)
      • Trasparente
      • Rigido
      • Forte e resistente all'impatto
      • Eccellente resistenza chimica
      • Buona stabilità termica e resistenza al calore


L'esperienza dei materiali, i processi di conversione di precisione e le capacità di integrazione di Boyd ci rendono un partner essenziale per aiutarvi a procurarvi le necessarie attrezzature di sicurezza che sono efficienti per l'ottenimento, la distribuzione e l'uso e anche efficaci per la protezione contro agenti patogeni e contaminanti. Ti aiutiamo a selezionare i materiali più adatti e a fabbricare protezioni per il viso che proteggono l'utente soddisfacendo al tempo stesso i requisiti del tuo progetto.

Richiesta visiere protettive Origami


BOYD HA SUPPORTATO NELLA DELIVERY DI:
0
FACE SHIELDS ANNO Alla DATA

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!