Perché il runaway termico dei veicoli elettrici è importante?

Le reazioni di fuga termica della batteria EV possono aumentare rapidamente, lasciando poco tempo agli occupanti del veicolo per uscire in sicurezza. Piccole azioni, rotture della batteria o un moderato calore non gestito della batteria possono portare a enormi conseguenze senza un'adeguata protezione antincendio agli ioni di litio e soppressione degli incendi. Il runaway termico aumenta rapidamente la volatilità dell'elettrolita agli ioni di litio all'interno del veicolo, diffondendo facilmente fumo nocivo e fuoco o causando esplosioni. I produttori di veicoli progettano in modo proattivo le caratteristiche di sicurezza nell'improbabile scenario di un evento catastrofico della batteria per conducenti e passeggeri per avere abbastanza tempo per uscire in sicurezza dal loro veicolo. Vengono implementati vari sistemi, materiali e tecnologie per prevenire e mitigare le condizioni o le reazioni di fuga termica.

3D Render del veicolo elettrico con cabina trasparente per vedere la batteria e il sistema EV interni

Cos'è EV Thermal Runaway?

Il runaway termico dei veicoli elettrici si verifica quando la temperatura della soluzione elettrolitica della batteria EV agli ioni di litio aumenta fino al punto in cui accelera in modo incontrollato la sua reazione chimica interna. Le reazioni litio-acqua generano idrogeno gassoso infiammabile e gas idrossido di litio corrosivo, che può irritare la pelle e i polmoni.

Prevenire il runaway termico con la gestione termica

I sistemi di raffreddamento delle batterie dei veicoli elettrici proteggono dal runaway termico dissipando il calore in eccesso più rapidamente di quanto possa accumulare. Questi sistemi di raffreddamento mitigano anche gli effetti delle alte temperature ambientali o ambientali che aumentano il rischio e l'effetto del runaway termico. Mantenendo le batterie dei veicoli elettrici nel loro intervallo di temperatura ottimale, le tecnologie di raffreddamento prevengono il runaway termico dei veicoli elettrici e il surriscaldamento.

Scopri di più sulle soluzioni di raffreddamento delle batterie per veicoli elettrici.

Le tre principali cause di fuga termica e come prevenirle

Rendering 3D rotante della protezione termica multistrato

Prevenire il runaway termico con materiali ingegnerizzati

Gli architetti di veicoli elettrici devono includere tecnologie e materiali come caratteristiche di sicurezza per prevenire o mitigare la diffusione del runaway termico e l'incendio una volta iniziata una reazione chimica termica. L'impatto ad alta forza, le vibrazioni o la pressione estreme e i cicli di temperatura di espansione e contrazione creano movimenti meccanici all'interno delle celle della batteria che possono avviare o propagare il runaway termico. I cuscinetti di compressione che proteggono la batteria EV supportano le celle a sacchetto durante l'espansione e la contrazione nei cicli di carica-scarica, oltre a proteggere e ammortizzare da movimenti meccanici improvvisi per migliorare la sicurezza delle celle agli ioni di litio. L'integrazione di materiali barriera antincendio isolanti elettricamente crea isolamento antincendio all'interno della batteria. La localizzazione e il contenimento di un incendio catastrofico a livello di cella, modulo o pacco della batteria agli ioni di litio aumenta la sicurezza dei consumatori.

Le nostre schiume SOLIMIDE® specializzate offrono una resistenza al fuoco flessibile, leggera e leggera. Le schiume SOLIMIDE® non bruciano, emettono poco fumo e superano le specifiche di resistenza al fuoco FAR 25.856. Con una lunga durata, le tecnologie di fuga termica della schiuma SOLIMIDE® sono ideali per migliorare la sicurezza e le prestazioni della batteria senza aggiungere ingombro o peso.

Perché usare Boyd per prevenire il runaway termico?

L'esperienza di Boyd nella progettazione e produzione di soluzioni con un'ampia gamma di tecnologie ci aiuta ad affrontare la risoluzione dei problemi con una visione olistica. Aiutiamo gli OEM a gestire in modo proattivo il calore della batteria per prevenire il runaway termico e integrare le tecnologie di sicurezza per rispondere in modo proattivo a eventi catastrofici di fuga termica utilizzando soluzioni antincendio agli ioni di litio.

SOLIMIDE® Schiuma vs. Altra schiuma a celle aperte: test di resistenza al fuoco

Rendering 3D esploso di un pacco batterie per veicoli elettrici, incluse guarnizioni, piastre di raffreddamento del liquido e altre soluzioni materiali.

Non sei ancora convinto di utilizzare Boyd per la tua soluzione di fuga termica per veicoli elettrici?

L'esperienza di Boyd nella gestione termica e nella conversione di precisione ci consente di supportarvi nello sviluppo della protezione termica antifuga e nell'ottimizzazione del resto del design del vostro pacco batteria EV. Ottimizza la nostra ampia gamma di soluzioni di guarnizione, tenuta e adesivo per un set di compressione ideale, una deflessione della forza e altri fattori meccanici per pacchi batteria robustamente impermeabili. Le soluzioni di guarnizione di Boyd gestiscono anche urti e vibrazioni, riducendo al minimo il degrado della guarnizione del pacco batteria dovuto a condizioni stradali difficili e all'usura eccessiva per garantire che le batterie rimangano sigillate per tutta la durata del pacco batteria.

Soluzioni di fuga termica per veicoli elettrici Boyd

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!