Perché utilizzare i sistemi di raffreddamento della batteria EV?

Le trasmissioni dei veicoli elettrici e i sistemi avanzati si basano sul sistema di raffreddamento della batteria EV per mantenere temperature operative sicure della batteria durante la ricarica rapida e il funzionamento a vita. Senza un adeguato sistema di gestione termica della batteria dei veicoli elettrici, le prestazioni del veicolo sono limitate e corrono maggiori rischi per la sicurezza

Vista dall'alto della batteria del veicolo elettrico agli ioni di litio
Sistema di batterie EV installato nello chassis

Cosa fanno i sistemi di raffreddamento a batteria EV?

Mentre le batterie dei veicoli elettrici con maggiore densità di potenza consentono una maggiore autonomia del veicolo per carica, anche il calore di scarto è aumentato. I sistemi di raffreddamento della batteria EV sono specificamente progettati per assorbire questo calore di scarto e inviarlo a uno scambiatore di calore per la dissipazione. Il raffreddamento a liquido della batteria EV ti aiuta a:

Icona decorativa

Massimizza l'autonomia del tuo veicolo con batterie più dense utilizzando sistemi di raffreddamento compatti.

Icona decorativa

Migliora la sicurezza generale del tuo veicolo elettrico.

Icona decorativa

Prolunga la durata e l'affidabilità della batteria mantenendo la batteria nel suo intervallo di temperatura più efficace.

Cos'è un sistema di raffreddamento della batteria EV?

I sistemi di raffreddamento a batteria EV sono in genere dotati di un circuito di raffreddamento a liquido specificamente progettato per essere il metodo più efficiente di trasferimento del calore nel fattore di forma più piccolo e leggero possibile. Il peso aggiunto riduce l'autonomia della batteria EV. I sistemi di raffreddamento della batteria EV più piccoli consentono più spazio per altri sistemi o meno materiale e peso del veicolo.

Relazionato: Cos'è l'alleggerimento e perché è importante?

Le piastre di raffreddamento della batteria dei veicoli elettrici montate sui moduli della batteria portano il liquido raffreddato vicino al modulo. Il fluido di lavoro assorbe il calore condotto nella piastra fredda dal modulo mentre passa attraverso. Il calore viene trasportato nel liquido pompato lontano dal pacco batteria per la dissipazione con uno scambiatore di calore o un radiatore.

Hai bisogno di aiuto con il tuo sistema di raffreddamento della batteria?

Sistema di raffreddamento a batteria EV piastre di raffreddamento a liquido montate su moduli batteria Sezione 2 Testo:
Quattro sezioni trasversali di costruzioni a piastre fredde liquide in alluminio per batterie EV di Boyd

Perché scegliere Boyd per il tuo sistema di raffreddamento della batteria EV?

L'esperienza di Boyd nella progettazione e produzione di componenti e sistemi raffreddati a liquido ci consente di fornire una piastra di raffreddamento a liquido ottimizzata per il vostro sistema di raffreddamento della batteria. Le nostre piastre frigorifere compatte in alluminio per batterie EV riducono al minimo il volume di gestione termica, consentendo più spazio per batterie più dense e potenti. I design a piastre fredde liquide ad alta efficienza consentono un raffreddamento rapido per massimizzare la ricarica rapida. La nostra produzione è orientata a produrre rapidamente elevati volumi di piastre refrigeranti liquide di qualità, soddisfacendo la domanda sempre crescente di veicoli elettrici nelle regioni in cui ne avete bisogno. La produzione replicata di piastre fredde per batterie EV ad alto volume è disponibile in Nord America, Asia Pacifico ed Europa.

Scopri di più su come Boyd ha aiutato un produttore di batterie EV a creare un nuovo sistema di raffreddamento della batteria che ha ridotto il peso complessivo del pacco batteria del 40%!

Non sei ancora sicuro di utilizzare Boyd per le tue soluzioni di batterie EV?

Boyd non si limita a un singolo tipo di costruzione di piastre fredde liquide o alla sola gestione termica della batteria EV. Il nostro ampio portafoglio di tecnologie dal raffreddamento bifase, raffreddamento a conduzione con materiali di interfaccia termica e soluzioni avanzate di materiali ingegnerizzati per altre sfide della batteria, ci rendono un partner ideale nella protezione della batteria dei veicoli elettrici. Le nostre soluzioni di materiali aiutano a mitigare il runaway termico, a isolare i rischi ambientali e a proteggere da urti e vibrazioni.

Poiché produciamo le nostre soluzioni internamente, Boyd può facilmente integrare più funzioni e caratteristiche in un'unica soluzione consegnabile. Questo assemblaggio integrato consente di semplificare la catena del valore, l'elenco dei fornitori e il processo di assemblaggio riducendo il numero di fornitori gestiti ed eliminando l'elaborazione nell'area di produzione. Con Boyd, contribuiamo a ridurre il costo totale di proprietà del sistema di raffreddamento della batteria dei veicoli elettrici. Scopri di più sulla nostra pagina della batteria:

Rendering digitale 3D esploso del modulo batteria del veicolo elettrico con componenti dello strato di materiale ingegnerizzato

Chiedi un preventivo

Soluzioni di raffreddamento della batteria Boyd EV

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!