Caso di studio sulla soluzione Enterprise Air Blocker
Introduzione
Quando un'azienda di data center con sede negli Stati Uniti stava sviluppando una nuova linea di server, sapeva che garantire un corretto flusso d'aria era fondamentale per le prestazioni e la longevità. Avevano bisogno di un componente personalizzato per aiutare a bloccare e dirigere il flusso d'aria al fine di evitare che l'aria fredda venisse sprecata e garantire che l'aria calda non filtrasse nel sistema. Avendo fatto affidamento sull'esperienza di Boyd nella scienza dei materiali per una serie di progetti passati di successo, si sono rivolti a Boyd per chiedere aiuto.
Dettagli del progetto
Cliente:
Costruttore/operatore di data center
Applicazione:
Server per data center
Tecnologia:
Schiuma SOLIMIDE®
Industria:
Industria
Posizione:
Stati Uniti
Sfida di riempimento del traferro del server
Poiché il cliente era leader nello spazio Enterprise, questa azienda di data center aveva requisiti rigorosi per quali materiali potevano essere utilizzati per il riempitivo. Il riempitivo doveva soddisfare una classificazione di fiamma V0, il miglior ritardo di fiamma possibile secondo le classificazioni UL 94. Il materiale doveva essere convertito nella geometria unica del server, date le grandi dimensioni delle aree che richiedevano il riempimento degli spazi vuoti. A seconda del materiale scelto, il cliente dovrebbe anche trovare il modo migliore per installare il riempitivo all'interno del sistema. Infine, il materiale doveva essere efficiente in termini di costi, anche se convertito nelle dimensioni necessarie per l'applicazione.
Soluzione di riempimento dell'air gap del server
Gli ingegneri di Boyd hanno iniziato valutando diversi materiali possibili in tandem con il cliente. Le prove iniziali sono iniziate con una schiuma a base di silicone. Mentre questo ha facilmente soddisfatto il necessario grado di fiamma V0, le grandi dimensioni della parte hanno reso la schiuma piuttosto costosa da convertire in base ai costi delle materie prime. Inoltre, a causa della costruzione in silicone, sarebbero necessari costosi adesivi personalizzati o ingombranti elementi di fissaggio meccanici per apporre il componente all'interno del server. Il cliente ha anche provato schiume a base di poliestere, che erano significativamente meno costose, ma non erano in grado di soddisfare la valutazione di fiamma necessaria.
Il cliente ha anche provato a fabbricare il bloccare d'aria in lamiera per ridurre i costi ed eliminare i problemi di infiammabilità. Sembrava una soluzione efficace ed economica, ma hanno rapidamente scoperto che il metallo poteva contenere la carica statica, il che poteva portare a cortocircuiti all'interno del sistema e guasti alle apparecchiature.
Gli ingegneri di Boyd hanno presentato al cliente la schiuma ® solimide dopo ulteriori sperimentazioni. SOLIMIDE® è una schiuma di poliimmide leggera a celle aperte con proprietà termiche uniche che in passato erano state implementate con successo in applicazioni simili. Mentre questo facilmente superati i requisiti di infiammabilità, il cliente aveva riserve sulla capacità di convertire in modo economico il materiale nel design necessario. Gli ingegneri di Boyd hanno creato prototipi con la schiuma solimide® nelle dimensioni esatte richieste per contribuire ad alleviare queste preoccupazioni.
I prototipi solimide® sono stati immediatamente implementati nei server e hanno soddisfatto tutti i requisiti del progetto. La costruzione leggera di SOLIMIDE® ha anche permesso di aderire al riempitivo con un adesivo economico a bassa energia superficiale (LSE), che ha risparmiato sui costi e ha reso il processo di installazione significativamente più semplice.
Risultati del riempimento dell'air gap del server
Combinando la selezione completa dei materiali con la nostra esperienza nella scienza dei materiali, nella progettazione e nella conversione di precisione, Boyd è stata in grado di fornire ai nostri clienti una soluzione di riempimento dell'air gap completa e pronta all'uso. Da allora il riempitivo SOLIMIDE® ha trovato la sua strada nei data center aziendali negli Stati Uniti.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!