Gestione del flusso d'aria

Una gestione efficiente del flusso d'aria all'interno e attorno ai sistemi di trasporto ad alta velocità è fondamentale per ottimizzare i consumi di carburante e i costi di funzionamento. La protezione dal ricircolo, anche detta gestione del flusso d'aria nel vano motore, serve a favorire il controllo del flusso d'aria nelle varie zone del motore dei veicoli da trasporto, in particolare nei mezzi pesanti e negli autocarri di classe 8. I progettisti di veicoli da trasporto devono far fronte anche all'impatto della resistenza dell'aria che si muove sotto o attorno al veicolo. Esistono anche altri elementi fondamentali per la gestione dell'aria, posizionati nella parte posteriore degli autocarri di classe 8, come gli estensori flessibili, o sotto al rimorchio, come le minigonne, che possono aiutare a ridurre la resistenza dell'aria. Questi deflettori, estensori flessibili e minigonne ad alto contenuto ingegneristico aiutano gli OEM a raggiungere gli obiettivi di efficienza, realizzando progetti aerodinamicamente efficaci capaci di gestire il flusso d'aria dei radiatori e ridurre della resistenza dell'aria. Questi componenti aerodinamici complessi ridirigono l'aria attorno ai sistemi inefficienti, come un radiatore, verso altre aree del veicolo più efficienti nella gestione dell'aria e nella riduzione della resistenza.

Contattaci                 Scarica la scheda della linea


Soluzioni

  • Direzionamento il flusso d'aria ed eliminazione il ricircolo d'aria nel vano motore, migliorando l'aerodinamicità
  • Insiemi completi di dissipatori con diverse opzioni di fissaggio per rispondere a ogni esigenza
  • Assistenza alla progettazione di componenti complementari o correlati per sistemi completi di radiatori di gestione del flusso d'aria
  • Estensori flessibili sotto la cabina per evitare che l'aria si insinui tra la cabina e il rimorchio
  • Minigonne posizionate sotto al rimorchio per deviare l'aria verso la parte posteriore del veicolo

Materiali

  • Solitamente caratterizzati da una gomma o una plastica flessibile e resiliente      applicata a un supporto solido e robusto per un'istallazione sicura
  • Opzioni di materiali resilienti: materiali riciclati flessibili o rigidi a basso costo     gomma riciclata con rinforzo in fibra, gomma con inserto in tessuto di tela       gomma senza supporto di tela, mono e pluristrato      convogliatore a nastro per maggiore capacità di carico e resistenza, composti      in plastica TPR / TPV, composti plastici rigidi in polipropilene e      polietilene
  • Opzioni materiali di supporto: acciaio, alluminio o plastica TPV     a resistenza elevata
  • Diverse finiture di superficie per i supporti metallici: rivestimento per elettroforesi      verniciatura a polvere, bagno di vernice
  • Opzioni di fissaggio: rivetti, graffe, punti metallici o colla
  • I progetti innovativi per applicazioni meno esigenti includono      soluzioni a doppio o triplo estrusore da termoplastiche in      vari durometri, che eliminano l'esigenza di      multicomponenti e riducono le fasi di assemblaggio.

Applicazioni sul mercato:

  • Coperture radiatore
  • Estensori flessibili e minigonne
  • Componenti protezione ricircolo, dissipatori
  • Gestione del flusso d'aria radiatore
  • Componenti complementari sistema radiatore: manicotti      radiatore refrigeranti, pinze, anelli di copertura ventola, dispositivi di tenuta, staffe      metalliche, paraurti sagomati in gomma, rifiniture protettive, insiemi di      manicotti con pinze

Mercati

Agricoltura ed edilizia
Veicoli commerciali