Esempio di applicazione (case study) sul sistema di raffreddamento ad aria Codec

Introduzione

Cisco Systems ha scelto Aavid, la divisione di gestione termica di Boyd Corporation, per valutare le prestazioni termiche globali del suo sistema Telepresence e offrire una soluzione di gestione termica completa per il raffreddamento del prodotto.

Contattaci

 

La sfida

La nostra analisi del sistema aveva previsto il surriscaldamento di diversi componenti ad alta potenza, se non si fosse intervenuto aumentando la dissipazione del calore.

Il flusso d'aria escludeva una zona fondamentale del sistema, causando problemi termici a diversi componenti.

I componenti a valle del percorso del flusso d'aria erano caratterizzati da aria preriscaldata e basse velocità dell'aria.

La soluzione

Aavid ha creato un modello CDF per rilevare il flusso d'aria e il profilo termico del sistema. Il modello ha permesso di individuare i componenti e le zone critiche del prodotto.

È stato quindi progettato un dissipatore personalizzato per raffreddare l'aria in ingresso, ridurre al minimo la deviazione dell'aria e dirigere il flusso sui componenti di rilevanza cruciale dal punto di vista termico.

Per questi componenti sono stati progettati dei dissipatori ottimizzati con l'obiettivo di ridurre le temperature di scambio e portarle a un livello accettabile.

Esito finale

La soluzione di Aavid ha ottimizzato il flusso d'aria attraverso il sistema, massimizzando la dispersione di calore dei componenti fondamentali e garantendo al cliente una maggiore affidabilità del sistema.

Questa soluzione di raffreddamento ha offerto nuove possibilità in termini di miglioramento del sistema e incremento delle prestazioni per la nuova generazione del prodotto.

Richiedi assistenza per la progettazione tecnica