Esempio di applicazione (case study) sulla progettazione termica della lampada LED per induzione alla crescita

Introduzione

Un'azienda che si occupa di lampade per induzione alla crescita ha scelto Aavid, divisione di gestione termica di Boyd Corporation, per progettare e produrre la propria lampada industriale a LED con un'emissione luminosa estremamente elevata.

L'azienda cliente era una start-up con risorse economiche limitate. Ha fornito obiettivi chiari e un'idea di involucro esterno che fosse gradevole dal punto di vista estetico.

Contattaci

 

La sfida

La responsabilità per la soluzione termica, l'imballaggio interno, il supporto strutturale e la progettazione meccanica complessiva è stata affidata al team di Aavid.

Il progetto doveva soddisfare i requisiti di sicurezza relativi agli ambienti umidi con sistemi di irrigazione attiva. Doveva inoltre essere silenzioso e poter essere appeso a supporti aerei.

In un mercato in rapida crescita, il design del prodotto doveva risultare competitivo sia in termini di costo che di durata.

La soluzione

Aavid ha lavorato a stretto contatto con il team del cliente per creare l'idea, progettare il prodotto, i componenti di origine e creare prototipi del dispositivo di prima generazione.

Il flusso d'aria di raffreddamento è stato fatto passare attraverso il dissipatore di calore per raffreddare i LED e attraverso la seconda camera per mantenere freddi i driver del LED.

Le prestazioni termiche del sistema sono state progettate in modo che sia i LED che i driver siano mantenuti al fresco a sufficienza per superare gli obiettivi relativi alla vita del prodotto stabiliti in 10 anni.

Per ridurre al minimo il peso, nel design del prodotto il dissipatore di calore è stato utilizzato come spina dorsale meccanica del sistema. Questo ha creato un prodotto stabile dal punto di vista strutturale e ha eliminato la necessità di qualsiasi tipo di telaio, supporto o rinforzo ulteriore.

Nel dissipatore di calore sono stati progettati speciali meccanismi di bloccaggio delle lamiere e filettature estruse, eliminando così la necessità di lavorazioni e minuteria in eccesso. L'esperienza di Aavid con i processi di produzione ha permesso di arricchire il design

Esito finale

Dopo aver realizzato i primi prototipi, abbiamo eseguito dei test di collaudo del sistema per verificare le prestazioni termiche del progetto.

Mentre il progetto progrediva fino alla fase di produzione, Aavid ha aiutato il cliente a prepararsi per la produzione di grandi volumi, aiutandolo anche nella scelta dei fornitori.

Aavid ha fornito servizi di progettazione chiavi in mano a una start-up, permettendo all'azienda di immettere il prodotto sul mercato senza dover allestire un reparto di progettazione interno. Aavid e il cliente stanno attualmente collaborando per ideare un prodotto di dimensioni inferiori per il mercato domestico.

Richiedi assistenza per la progettazione tecnica