Esempio di applicazione (case study) per termostati intelligenti

Introduzione

Allure Energy ha scelto Aavid, la divisione di gestione termica di Boyd Corporation, per la progettazione e la produzione del loro sistema di gestione dell'energia domestica EverSense che combina la tecnologia di controllo di prossimità brevettata di Allure al controllo e alla riproduzione multimediale.



Contattaci

 

La sfida

A soli 2 mesi dal Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, con specifiche di prodotto ancora variabili, Allure Energy ha avuto la grande opportunità di mostrare i propri prodotti nell'area privata di Freescale Semiconductor. L'idea di prodotto di Allure includeva un'estetica e un'usabilità di altissimo livello abbinata ad elementi di progettazione funzionali e frugali.

 

La soluzione

Aavid ha lavorato ha stretto contatto con il team di Allure per completare in modo rapido la progettazione e la fabbricazione dei prototipi del dispositivo di prima generazione. La progettazione includeva alloggiamenti, vetro retroverniciato, coperture per altoparlanti e disposizioni per il montaggio dei dispositivi elettronici. A seguito dell'eccezionale accoglienza al CES, Aavid Design si è mossa verso un progettazione pronta per la produzione incentrata sulla qualità e l'usabilità. Il seguente procedimento è stato intrapreso per raggiungere gli obiettivi di progettazione finali:

-Progettazione concettuale completa incluse analisi termiche e strutturali
-Progettazione meccanica per lo stampaggio a iniezione di tutte le parti che scattano insieme
-Mantenimento di livelli di estetica e usabilità superiori nell'intero prodotto
-Costruzione di due serie di prototipi completati con variazioni di colore e finitura
-Preparazione della documentazione di controllo per l'elaborazione e la fabbricazione nella produzione di massa
-Completamento della progettazione delle attrezzature e prime revisioni dell'articolo prima della spedizione del prodotto finale

 

Esito finale

I prototipi di Aavid sono stati presentati su Fox News la prima mattina del CES.

La connessione tra il media center e il dock è robusta e facile da utilizzare grazie all'esclusivo allineamento e alle funzioni di scatto: la presa rimane bene in posizione, ma non troppo difficile da attaccare e rimuovere.

Il media center e il dock si assemblano in modo facile e veloce riducendo al minimo le connessioni cablate e utilizzando solo scatti di plastica per tenere insieme le parti, riducendo al minimo i costi di produzione del prodotto.

Il dock ha un aspetto unico e magnifico sotto tutti i punti di vista e le sue caratteristiche funzionali consentono una migliore usabilità rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato (ad esempio la serie semi-circolare di spine terminali che forniscono ampio spazio per effettuare collegamenti a casa).

Il passaggio dalla progettazione alla produzione è avvenuta senza problemi grazie alla completa integrazione di Aavid Design con i factory team Aavid che producono il dispositivo per Allure Energy.

Richiedi assistenza per la progettazione tecnica