Boyd sviluppa una soluzione di raffreddamento per l'assemblaggio critico SuperCam del Rover Di Perseveranza Su Marte Mentre la NASA si prepara per il lancio della Perseverance Rover, prevista per il 22 luglio, 2020, Boyd Corporation è orgogliosa di evidenziare il nostro contributo ...
Boyd's Essential Sealing, Thermal, and Protection Solutions in the Fight Against COVID-19 Back to Boyd Blog Mentre la pandemia di COVID-19 continua ad accelerare, il mondo si trova di fronte a nuove sfide ciascuna per combattere e superare il virus. Con e...
Capire Rubber Bloom Cos'è Rubber Bloom? Rubber Bloom è un fenomeno comune e superficiale che non influisce sulla funzionalità della gomma o sulla sua capacità di sigillare. Bloom si riferisce alla formazione di una polvere o di un film sulla superficie dello sfregamento...
È tutta una questione di base, 'Bout the Base, No Trouble. Torna a Boyd Blog Heat Sink Bases: una buona base per una grande soluzione I sink termici sono disponibili in tutte le forme, dimensioni, stili e materiali. Ma una caratteristica comune con molti dissipatori di calore è il...
Cool Artificial Intelligence Back to Boyd Blog Cool Artificial Intelligence is Making a Big Splash this Summer È difficile ignorare tutta l'attenzione deviata verso l'Intelligenza Artificiale (AI) di recente. Ma l'IA non è una cosa nuova. IBM...