Soluzione di raffreddamento del radiatore per veicoli elettrici

Introduzione

Un produttore di veicoli elettrici ha cercato Boyd Corporation, in una sfida di progettazione termica con il raffreddamento del radiatore. Boyd inviò la loro Divisione Termica, Aavid, a sviluppare una soluzione pratica, pur mantenendo un costo rigoroso per unità di produzione.

Sfida

Il produttore del veicolo elettrico aveva bisogno di analisi termiche esperte per realizzare un prodotto affidabile in una nuova caratteristica di progettazione complessiva. Concentrandosi sul radiatore dell'unità e sulla struttura della aletta piegata esistente, Aavid è stato incaricato di simulare un design di base e ottimizzare la spaziatura e lo spessore delle alette per soddisfare le esigenze del cliente. Tra gli obiettivi vi erano:

• Studio della struttura di Fin louver

• Spaziatura e spessore delle alette

• Ottimizzazione delle alette più alte 5 mm

• Studio dello spessore della piastra di base

• Indagini su alette e alette di rame in alluminio

Soluzione

Il laboratorio di Aavid ha testato la struttura delle feritoie di ventilazione per esaminare gli elementi che riducevano il flusso d'aria e aumentare la perdita di carico del dissipatore di calore e le relative prestazioni termiche.

Aavid ha preso questi risultati e ha creato un riepilogo di ottimizzazione delle alette. Per le basi in alluminio e rame, i test hanno dimostrato che l'utilizzo delle prestazioni in rame è aumentato di 5 gradi centigradi.

I risultati indicavano che era necessario ottimizzare il sistema di gestione del flusso d'aria complessivo in modo da ridurre al minimo le inversioni e i cambiamenti di direzione del flusso, oltre che l'improvvisa espansione o contrazione dello stesso.

Implementazione

Boyd Corporation ha presentato al cliente un rapporto di presentazione completo che includeva:

• Descrizioni dell'unità e del componente modellati

• Grafici vettoriali del contorno della temperatura del colore e del campo di flusso

• Risultati chiave

• Conclusioni

• Raccomandazioni per i miglioramenti

L'utilizzo dei risultati dell'analisi ha fornito la soluzione richiesta dal cliente e i loro rigorosi requisiti.

Risultati

Il produttore ha preso il rapporto fornito loro dalla Divisione Termica di Boyd Corporation Aavid e ha selezionato la soluzione di gestione termica appropriata rispetto al costo. Oggi Boyd Corporation fornisce i produttori esigenze di produzione a livello globale.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!