Esempio di applicazione (case study) sul controllo elettrico dei tubi di calore (heat pipe)

Sfida

Un produttore di elettrodomestici industriali aveva un nuovo sistema di condizionamento e controllo dell'alimentazione con spazio molto limitato per i dissipatori di calore. Il nuovo sistema era composto da tre piastre IGBT ad alta potenza, molto ravvicinate tra loro, con una piccola finestra termica causata da una temperatura ambiente di 50°C max. Ad aggravare la complessità del progetto, vi era una condizione transitoria del sistema che avrebbe raddoppiato la potenza per 1 minuto ogni 10 minuti. Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation, aveva assistito molti altri progetti con fattori di forma simili, anche se non con questo livello di potere.

L'armadio che ospitava il dissipatore di calore aveva due ventilatori per la convezione forzata, ma il flusso d'aria era condiviso con un altro dissipatore di calore per raffreddare un SCR. Anche se i dissipatori di calore sono stati completamente condotti per forzare tutta l'aria disponibile attraverso di loro, la parte superiore del sistema è stata ostruita da sconcertando il 65% limitato del flusso d'aria. Il nuovo design del dissipatore di calore avrebbe bisogno di pensare al difficile equilibrio del flusso d'aria vs pressione goccia attraverso l'intero armadio.

Soluzione

In passato, richieste simili erano state gestite da Aavid con soluzioni estruse, ma con una potenza così elevata la densità delle alette di un'estrusione non avrebbe risolto il problema. Per aumentare l'area superficiale per il trasferimento del calore è stato adottato un approccio ad alette incollate caratterizzato da una maggiore densità delle alette. Il successivo miglioramento delle prestazioni è stato ottenuto distribuendo il più possibile la potenza su tutta la base per abbassare la temperatura dei punti caldi localizzati. Utilizzando più tubi di calore (heat pipe) sotto ogni IGBT, è stato aumentata l'impronta effettiva di ogni dispositivo. In questo modo il calore poteva penetrare più facilmente nelle alette che non si trovavano direttamente sopra le piastre IGBT.

I tubi di calore (heat pipe) incorporati nella base hanno contribuito a soddisfare i requisiti termici per lo stato stazionario di 9 minuti, ma il rendimento era ancora carente per lo stato transitorio a doppia potenza di 1 minuto. Per dare al dissipatore di calore un urto di prestazioni, tubi di calore sono stati eseguiti dalla parte superiore della base e poi attraverso il mezzo delle alette. Trasportando il calore al centro delle alette, le estremità più lontane dalla base sono diventate più efficienti.

Dopo un lungo lavoro di progettazione di modelli CFD termici sono stati costruiti e sottoposti a test di collaudo i prototipi con esiti positivi. Il modello è attualmente prodotto in serie con successo.

Il risultato finale è stato un dissipatore di calore molto efficiente che occupava non più volume di un tipico dissipatore di calore estruso o semplice legame aletta.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!