Progettazione termica di Media Player

Introduzione

Un'azienda di elettronica di consumo stava sviluppando un nuovo Set Top Box (STB) HD DVR per un noto fornitore di televisione satellitare. Il cliente ha richiesto l'assistenza di Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation, nella loro progettazione termica e meccanica complessiva del telaio. L'obiettivo era di sviluppare una soluzione conveniente tenendo in considerazione la facilità di produzione in applicazioni di volumi elevati.

Sfida

Aavid deve progettare un telaio meccanico che soddisfi i requisiti specificati dal fornitore del servizio STB.

Selezionare o progettare un dissipatore di calore naturale per la CPU e il chipset e determinare la posizione ottimale per una soluzione economica, economica e facilmente fabbricabile.

Progettazione di un diffusore di calore adatto per hard disk (HDD)

Soluzione

L'analisi e la progettazione termica di Aavid includevano:

Ottimizzazione della ventilazione in termini di percentuale di apertura e posizione.

Utilizzo di una parte del telaio per la dissipazione del calore monitorandone la temperatura di contatto.

Ottimizzazione della radiazione termica interna ed esterna e la conduzione interna. Massimizzazione delle prestazioni di raffreddamento per la convezione naturale e selezione di una ventola/un soffiatore a bassa velocità se è necessario un ulteriore raffreddamento.

Risultati

Ventilazione ottimizzata in termini di percentuale di apertura e posizione.

Progettazione di un dissipatore termico adatto per HDD

Progettazione di dissipatori di calore a convezione naturale per CPU e chipset e determinazione della posizione ottimale.

Fornitura al cliente di una soluzione termica affidabile per il proprio cliente finale.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!