Esempio di applicazione (case study) per un tablet rinforzato

Introduzione

Allure Energy ha scelto Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation, per la progettazione e la produzione del proprio sistema di gestione dell'energia domestica EverSense che combina la tecnologia brevettata di controllo della prossimità di Allure con il controllo multimediale e la riproduzione.

Sfida

Ridurre la temperatura di superficie e mantenere le temperature dei componenti entro i limiti operativi.

Il sistema doveva essere isolato da aria e polvere esterne.

A causa dell'ultra compattezza del prodotto, è stato necessario raffreddarlo mediante convezione naturale.

Soluzione

Aavid ha individuato il flusso d'aria e il profilo termico dell'involucro utilizzando CFD. Il modello risultante è stato utilizzato per identificare i componenti e le zone critiche del prodotto che necessitavano di un miglioramento. La dimensione dei dissipatori di calore per i componenti più caldi è stata ridotta per diminuire il trasferimento di calore radiante dai dissipatori di calore all'involucro esterno.

Le regioni dell'hot spot sono state isolate dal recinto esterno utilizzando l'isolamento in diverse posizioni:

• Un coperchio di plastica è stato aggiunto sopra i punti caldi per separare le fonti di calore dalla parete laterale del recinto.

• Foglio di policarbonato aggiunto per l'isolamento termico tra il PCB e una piastra di magnesio che ospita il processore.

• È stato aggiunto un sigillante in silicone tra la base del dissipatore di calore e la piastra in magnesio.

• È stata aggiunta una guarnizione RF intorno all'interfaccia tra il dissipatore di calore e il processore che funge sia da isolante termico che da schermatura EMI.

Risultati

La soluzione di Aavid ha risolto i problemi di temperatura del tablet del cliente. La soluzione includeva una riduzione contatore intuitiva delle dimensioni dei dissipatori di calore. L'esperienza di Aavid ha fornito un'alternativa conveniente a un cliente che non necessitava di una soluzione di gestione termica permanente.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!