Esempio di applicazione (case study) per termostati intelligenti

Introduzione

Allure Energy chose Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation, for the design and manufacturing of their EverSense home energy management system that combines Allure’s Patented Proximity Control Technology with media control and playback.



Contattaci

 

La sfida

A soli 2 mesi dal Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, con specifiche di prodotto ancora variabili, Allure Energy ha avuto la grande opportunità di mostrare i propri prodotti nell'area privata di Freescale Semiconductor. L'idea di prodotto di Allure includeva un'estetica e un'usabilità di altissimo livello abbinata ad elementi di progettazione funzionali e frugali.

 

La soluzione

Aavid ha lavorato ha stretto contatto con il team di Allure per completare in modo rapido la progettazione e la fabbricazione dei prototipi del dispositivo di prima generazione. La progettazione includeva alloggiamenti, vetro retroverniciato, coperture per altoparlanti e disposizioni per il montaggio dei dispositivi elettronici. A seguito dell'eccezionale accoglienza al CES, Aavid Design si è mossa verso un progettazione pronta per la produzione incentrata sulla qualità e l'usabilità. Il seguente procedimento è stato intrapreso per raggiungere gli obiettivi di progettazione finali:

-Progettazione concettuale completa incluse analisi termiche e strutturali
-Progettazione meccanica per lo stampaggio a iniezione di tutte le parti che scattano insieme
-Mantenimento di livelli di estetica e usabilità superiori nell'intero prodotto
-Costruzione di due serie di prototipi completati con variazioni di colore e finitura
-Preparazione della documentazione di controllo per l'elaborazione e la fabbricazione nella produzione di massa
-Completamento della progettazione delle attrezzature e prime revisioni dell'articolo prima della spedizione del prodotto finale

 

Esito finale

I prototipi di Aavid sono stati presentati su Fox News la prima mattina del CES.

La connessione tra il media center e il dock è robusta e facile da utilizzare grazie all'esclusivo allineamento e alle funzioni di scatto: la presa rimane bene in posizione, ma non troppo difficile da attaccare e rimuovere.

Il media center e il dock si assemblano in modo facile e veloce riducendo al minimo le connessioni cablate e utilizzando solo scatti di plastica per tenere insieme le parti, riducendo al minimo i costi di produzione del prodotto.

Il dock ha un aspetto unico e magnifico sotto tutti i punti di vista e le sue caratteristiche funzionali consentono una migliore usabilità rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato (ad esempio la serie semi-circolare di spine terminali che forniscono ampio spazio per effettuare collegamenti a casa).

Il passaggio dalla progettazione alla produzione è avvenuta senza problemi grazie alla completa integrazione di Aavid Design con i factory team Aavid che producono il dispositivo per Allure Energy.

Richiedi assistenza per la progettazione tecnica