Esempio di applicazione (case study) su un dispositivo indossabile

Dettagli del progetto

Cliente: Instabeat

Applicazione: dispositivo per il fitness

Technology: Over-moldedelectronics

Industry: ConsumerElectronics

Luogo: Libano

Contattaci

 

La sfida della progettazione

Per ottimizzare l'attività fisica cardiovascolare, gli atleti fanno riferimento a una frequenza cardiaca specifica per assicurarsi di ottenere il massimo dai propri allenamenti. Although there are numerous devices for runners and bikers to monitor their heart rate during exercise, swimmers have to stop to measure their heart rate oruse cumbersome monitors that are uncomfortable and create significant drag.

Come studente universitario, Hind Hobeika creò un prototipo di un monitor che si adattava agli occhialini per il nuoto per fornire un riscontro sulla frequenza cardiaca in tempo reale durante la pratica sportiva. Il suo progetto vinse il terzo premio al concorso Stars of Science. Al fine di commercializzare il dispositivo fondò l'azienda Instabeat, il cui scopo principale era offrire ai nuotatori un'esperienza di monitoraggio autonomo non invasiva, per ottenere una valutazione completa del proprio allenamento.

Tuttavia, quando il team si mise a lavoro per portare il progetto di Hobeika sul mercato, emersero delle significative sfide di progettazione. Il dispositivo doveva essere dotato di dispositivi di tenuta impermeabili e resistere alla lunga esposizione all'acqua di mare, al cloro e alla luce diretta del sole. Doveva essere inoltre sufficientemente flessibile per adattarsi a qualsiasi tipo di occhialini da nuoto, ma abbastanza rigido per fissarsi saldamente alla testa dei nuotatori per consentire un buon rilevamento della frequenza cardiaca.

To adapt the Instabeat into a commercially viable product, Instabeat hired Aavid,Thermal Division of Boyd Corporation.

La Soluzione di Aavid

Aavid perfezionò il progetto Instabeat rendendolo più affidabile, compatto e ottimizzato per la produzione commerciale. Il prototipo fu creato mediante un soft tool che teneva l'elettronica in posizione, mentre il silicio era versato a mano e fuso. Il prototipo fu essenziale per rifinire gli algoritmi e la misurazione della frequenza cardiaca, ma non era impermeabile. Questo portò al miglioramento del progetto per impiegare lo stampaggio a iniezione. Tuttavia, dato che lo stampaggio a iniezione è un processo ad alta temperatura e ad alta pressione, esso presentava diverse problematiche per l'elettronica. Aavis simulò il processo per vedere se i componenti avrebbero resistito e fu determinato che la batteria dovesse essere installata dopo lo stampaggio.

In addition to simulation and algorithms, Aavid produced concepts,detailed mechanical design, electrical design, PC board layout, firmware design, heart rate monitor design, packaging design and mass manufacturing support.

The result: A ground-breaking swimming monitor that mounts onto every day goggles that can track, store, and display instant feedback on heart rate, while remaining water tight and not hindering the athletes'performance. Instabeat è ora pronto per rivoluzionare il modo in cui nuotiamo.

Per ulteriori informazioni su come Aavid può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di progettazione meccanica, elettrica e industriale, contattali qui.



Richiedi assistenza per la progettazione tecnica