Glossario gestione termica e conversione
    A B C D E   ; F g H K L M N P > Q &>>stefan;& amp; S T U &nb sp; W
Ass
(Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) Polimero termoplastico amorfo con elevata resistenza all'impatto, prestazioni di calore e qualità superficiale.
PSA acrilico
Adesivo sensibile alla pressione a base acrilica. Questo tipo di adesivo ha grande resistenza chimica e funziona bene in applicazioni ad alta temperatura. Funziona meglio nelle applicazioni di adesione a lungo termine.
Adhesive Tapes (Nastri adesivi)
Adesivi sensibili alla pressione (Pressure Sensitive Adhesives, PSA), doppi e singoli, su base di acrilato, gomma o silicone, adesivo privo di trasferimento a vettore o con materiale vettore, come schiuma, tessuto non tessuto, lamina o tessuto.
AEM
(Etilene Acrylic Elastomer ) polimeri sintetici o naturali con qualità elastiche composte da monomeri di etilene e acrilico.
Alkali Metal Heat Pipe (Tubo di calore di metallo alcalino)
Tubo di calore che utilizza metallo alcalino come fluido di lavoro. I tubi di calore (heat pipe) di metallo alcalino sono solitamente utilizzati per le applicazioni ad alta temperatura (300°C a 2,000°C).
AlSiC
Aluminum Silicon Carbide (Carburo di silicio di alluminio).
APG
Advanced Pyrolytic Graphite (Grafite pirolitica avanzata).
Axially-Grooved Heat Pipe (Tubo di calore con scanalatura assiale)
Tubo di calore (heat pipe) che impiega delle scanalature assiali sulla parete interna come materiale poroso.
Bef
Pellicola di miglioramento della luminosità
Blt
Spessore di Bondline, in genere utilizzato anche descrivere lo spessore del materiale dell'interfaccia termica tra le superfici applicate
BLU
Unità retroilluminazione
Pellicola PU traspirante
Barriera per i germi a regolazione di umidità per i prodotti per il trattamento delle ferite.
Taglio del culo
Un tipo di taglio rotativo del dadi che funziona solo con le parti d'angolo quadrate. Le parti vengono tagliate al rivestimento, senza lasciare alcuno spazio tra ogni parte, e tagliate attraverso il rivestimento per la rimozione della lumaca.
C4
Comando, controllo, comunicazioni, computer.
CAD
Programmi software per la progettazione assistita al computer (CAD).
Capillary Pumped Loop (Anello a pompaggio capillare)
L'azione capillare generata dal materiale poroso fine, situato solamente all'interno dell'evaporatore, offre l'altezza di pressione necessaria a far circolare il fluido nell'intero sistema. Il vapore e il liquido si spostano nella stessa direzione in un anello, piuttosto che controcorrente, come nei tubi di calore convenzionali.
Vettore
Il materiale di sostegno che trasporta adesivi e separa rivestimenti adesivi.
Ccfl
Lampada fluorescente catorescente catodia fredda
CD/m2
Candelas per metro quadrato
Cellular materials (Materiali cellulari)
Gommapiuma e gommaspugna, polietilene (XLPE), poliimide (PI), etilene-propilene monomero diene (EPDM), cloruro di polivinile (PVC) e schiume di poliuretano (PU), schiuma di silicone, formulazioni di gomma/schiuma a miscelazione cellulare.
Cfm
Piedi cubici al minuto - portata
Camera pulita
Una zona isolata con disposizioni per limitare la contaminazione nel processo di produzione per preservare la qualità del prodotto fabbricato. Le camere bianche sono classificate in base al numero di particelle per metro cubo ad una misura molecolare predeterminata. Possono essere ovunque, dalla classe 1 alla Camera Air. Le applicazioni tipiche spaziano dai dispositivi indossabili medicali, ai dispositivi e agli usa e getta, alle pellicole ottiche e all'elettronica precisa come gli smartphone.
Forza di scissione
La forza necessaria per rompere il legame adesivo tra adesivo e substrato quando la trazione viene applicata a un'estremità dell'articolazione e l'altra estremità dell'articolazione non ha stress.
Espanso a cellule chiuse
Un tipo di schiuma la cui struttura cellulare è fatta di cellule uniformi che mantengono la loro forma e impediscono all'aria di passare. La schiuma a celle chiuse è ideale per isolari e tende ad essere più rigida e densa delle schiume a celle aperte.
Cmm
Macchina di misura delle coordinate
Cold Plate (Piastra di raffreddamento)
Una piastra usata per trasferire calore e raffreddare l'elettronica. Vedi piastra di raffreddamento a liquido.
Composite materials (Materiali compositi)
Materiale a isolamento multistrato, pellicola in poliestere, poliestere in non tessuto o combinazioni in truciolato, truciolato-PET-truciolato.
COTS
Commercial Off The Shelf (Prodotto reperibile sul mercato).
Cp
Piastra di raffreddamento
CR
(Cloroprene Rubber) Una gomma sintetica con un'eccellente resistenza alla fiamma, buona stabilità chimica e utilità su un'ampia gamma di temperatura.
CTE
Coefficient of Thermal Expansion (Coefficiente di espansione termica).
CTE Matching (Corrispondenza CTE)
La corrispondenza del coefficiente di espansione termica (CTE) consiste nell'armonizzazione dei materiali di una fonte di calore e un dissipatore di calore per garantire che al variare della temperatura il dispositivo si espanda e si contragga, affinché le sollecitazioni meccaniche non siano indotte a causare un guasto.
Cvd
deposizione chimica del vapore.
DBEF
Pellicola di miglioramento della doppia luminosità
DI Acqua
Acqua deionizzata
Morire
Uno strumento di solito in metallo con un disegno utilizzato per tagliare o modellare materiali.
Stampo per fusione di stampi
Vaso chiuso in cui il metallo fuso viene iniettato ad alta velocità e pressione.
Taglio del dadi
Un processo di produzione di materiali a bassa resistenza con un dado (strumento come un tagliabiscotti). Il taglio del dadipuò essere fatto con presse pianeggianti e rotanti.
dP, zop o delta P
Caduta di pressione tra due punti in un percorso di flusso, in genere prima e dopo una resistenza al flusso come un dissipatore di calore o una piastra fredda liquida.
dT, - T o delta T
Differenza di temperatura tra due punti, in genere tra un punto caldo e un dissipatore di calore.
Doppie schede
L'uso di due linguette di buccia, note anche come schede di trazione, posizionate sullo strato superiore e inferiore della parte. Le doppie schede sono un ottimo modo per migliorare l'efficienza dell'assieme e ridurre i costi per l'utente finale. Le schede possono essere progettate nella parte all'interno del processo di conversione o aggiunte manualmente alla parte.
Emc
Controllo elettromagnetico
EMI
Interferenza elettromagnetica
EGW
Soluzione per l'acqua basata su Ethylene Glycol
Elastomero
Un materiale al tempo stesso viscoso ed elastico, che li rende conformi e sorvegliabili e ideali per le soluzioni di sigillamento e smorzamento.
Elastomers & rubber (Elastomeri e gomma)
Etilene propilene monomero diene (EPDM), gomma di nitrile butadiene (NBR, Buna-N) gomma naturale (NR), gomma di stirene-butadiene (SBR), gomma di neoprene (CR), fluoroelastomeri (FKM), silicone (Viton), gomma riciclata.
Allungamento
Il punto in cui un materiale si estende prima che si rompa. Di solito è espresso come percentuale della forza iniziale.
Embedded Heat Pipe (Tubo di calore integrato)
Un tubo di calore che è integrato in un materiale solido, come rame o alluminio, per migliorare la conduttività termica effettiva del materiale solido.
Materiale a schermatura EMI/RFI
BOYD LECTROSHIELD - Tessuto su schiuma (FOF), materiale per guarnizione, nastro adesivo elettricamente conduttivo e tessuto in poliestere rivestito.
BOYD LECTROSHIELD - Conductive Foams (Schiume conduttive)
BOYD LECTROSHIELD - EMI Absorbers (Assorbitori EMI)
Estrusione
Un processo di produzione ad alto volume per realizzare prodotti lunghi spingendo un materiale, plastica grezza o metallo, attraverso un dado con una sezione trasversale specifica.
Fabric/fibre materials (Materiali in tessuto/fibra)
Materiali per filtro, schiuma reticolata, tessuto non tessuto, feltri.
Tessuto non tessuto: prodotto monouso economico con proprietà assorbenti.
Tessuti di argento: effetto antimicrobico per il trattamento delle ferite e i prodotti cosmetici.
FDA
Somministrazione di cibo e droghe
FEM
Finite Element Method (Metodo degli elementi finiti).
Densità pinna
Alette per unità di lunghezza
FKM
(Fluorocarbons/Fluoroelastomers) Una gomma fluorurata con ottima fiamma e resistenza al calore.
Taglio di dadi pianale
Un processo di conversione di precisione che taglia un disegno premendo un dado in un foglio di materiale in un movimento simile alla mandibola. Questa tecnica è comunemente utilizzata in ordine a basso volume a causa dei bassi costi di attrezzaggio. La produzione è più lenta in un piano che in una pressa rotante.
FLB (FLB)
Cuscinetto lubrificante fluido
Flexible Heat Pipe (Tubo di calore flessibile)
Tubo di calore (heat pipe) che include una sezione flessibile tra l'evaporatore e il condensatore. La sezione flessibile può essere realizzata mediante un soffietto o un'altra struttura flessibile.
Flux Density (Densità di flusso)
Carico di calore per area unitaria (W/cm 2).
Schiuma
Un materiale cellulare morbido creato da tasche di gas nel materiale di base. Tipicamente realizzati con elastomeri conformi come la gomma per creare guarnizioni o ammortizzatori conformi.
Dom
Detriti di oggetti estranei
Fpi
Pinne per pollice - densità delle pinne
Fuel Cell (Pila a combustibile)
Un sistema che combina idrogeno e ossigeno per produrre elettricità.
Corrosione galvanica
La corrosione metallica quando gli ioni da un metallo passano attraverso un fluido elettrolitico e corrode un metallo secondario. Una preoccupazione comune con i sistemi di raffreddamento liquido, in particolare quelli che contengono sia rame e alluminio.
Temperatura di transizione del vetro
La temperatura quando un materiale amorfo, come la gomma o la plastica, passa da uno stato duro e semi-fragile a uno stato più viscoso, "vetro-like".
Glycol/Water (Glicole/acqua)
Una miscela di acqua e glicole propilenico, ovvero un anticongelante che riduce il punto di congelamento dell'acqua.
GN2
Azoto gassoso
Graded Wick Structure (Struttura porosa graduata)
Una struttura porosa che dispone di proprietà traspiranti che variano spazialmente.
Grafene
Un unico strato di grafite, fogli di carbonio puro. Grafite
Una delle 3 versioni di carbonio puro. Le molecole sono disposte in fogli che consentono un'elevata conduttività planare rispetto alla sua attraverso la conduttività piana. Spesso utilizzato per la diffusione del calore.
Testa-Capacità
Pressione contro flusso
Heat-conducting material (Materiale a conduzione di calore)
Silicone TransTherm e lamina isolante priva di silicone, riempitivi di spazi, materiale per il cambio di fase e nastri adesivi; soluzioni flessibili in grafite.
Heat Exchanger (Scambiatore di calore)
Un dispositivo creato per il trasferimento efficiente di calore da un mezzo, come l'aria o un liquido, a un altro, sia che i mezzi siano separati da una parete solida, in modo che non si mischino mai, sia che i mezzi siano a contatto diretto. Gli scambiatori di calore sono tipicamente utilizzati per il raffreddamento dell'involucro e possono essere dei seguenti tipi: aria-ad-aria, liquido-ad-aria o liquido-a-liquido.
Heat Pipe (Tubo di calore)
Un dispositivo che trasporta calore attraverso l'evaporazione e la condensazione di un fluido di lavoro (ossia, raffreddamento bifase). I tubi di calore (heat pipe) sono dispositivi che presentano una conduttività termica estremamente efficace, tipicamente sono da 10 a 10volte più conduttivi dei materiali solidi.
Heat Pipe Heat Spreader (Tubo di calore con diffusore di calore)
Una piastra che utilizza dei tubi di calore (heat pipe) per migliorare la conduttività termica e per spostare il calore e raffreddate l'elettronica. I diffusori di calore sono passivi e aumentano significativamente la conduttività del materiale di base.
Heat Sink (Dissipatore di calore)
Un dissipatore di calore è un ambiente o un oggetto che assorbe e dissipa il calore da un altro oggetto utilizzando il contatto termico (sia diretto che per radiazione). I dissipatori di calore sono impiegati in una vasta gamma di applicazioni, ovunque sia necessaria una dissipazione di calore efficiente; i principali esempi includono: refrigerazione, motori termici, dispositivi di raffreddamento elettronici e laser.
Heat Spreader (Diffusore di calore)
Un diffusore di calore è un dispositivo avente un'elevata conduttività termica per spostare il calore da una fonte concentrata o ad alto flusso di calore (alto flusso di calore per area unitaria) a uno scambiatore di calore con area trasversale, superficie e volume più ampi. I diffusori di calore possono essere conduttori solidi, come il rame o la grafite pirolitica, oppure possono essere dispositivi a due fasi, come i tubi di calore (heat pipe) e i tubi di calore (heat pipe) con camera di vapore (vapor chamber).
Materiale termoconduttore
Silicone TransTherm e lamina isolante priva di silicone, riempitivi di spazi, materiale per il cambio di fase e nastri adesivi; soluzioni flessibili in grafite.
Heavy Rail (Trasporto pesante su rotaia)
Sistema metropolitano a più vagoni ad alto volume di passeggeri.
High-pressure gasket material (Materiale per guarnizione ad alta pressione)
Fibra priva di amianto, grafite, fibre di aramide con in legante di nitrile.
HX o HEX
Scambiatore di calore
Hybrid Electric (Ibrido elettrico)
Il motore aziona un generatore per la propulsione elettrica.
Hydrogels & Hydrocolloids (Idrogel e idrocolloidi)
Adesivo adatto alla pelle per prodotti per stomi o elettrodi.
Hydrophilic Polyurethane (PU) Foam (Schiuma di poliuretano (PU) idrofilo)
Prodotti per il trattamento delle ferite per l'ottimizzazione dell'ambiente della ferita.
I/O
Ingresso/Uscita
Id
Diametro interno, in genere per O-Anelli, Tubi e Tubi.
IGBT
Insulated Gate Bipolar Transistor (Transistor bipolare a gate isolato).
Iso
Organizzazione internazionale degli standard
Isothermal Furnace Liner - IFL (Rivestimento isotermico per forni)
Un tubo anulare di calore che funziona tipicamente ad alte temperature (>300 °C) per mantenere la zona calda di un forno a una temperatura uniforme o isotermica. Gli IFL solitamente impiegano metalli alcalini, come cesio, potassio, sodio o NaK come fluido di lavoro. Le applicazioni più comuni includono la cristallogenesi, la calibrazione della temperatura, eccetera.
Itd
Differenza di temperatura iniziale
Ito
Ossido di stagno indazio
k-Core®.CFC
k-Core® con incapsulante in fibra di carbonio composita.
Taglio del bacio
Un tipo di dadi rotanti per tutte le forme. Le parti vengono tagliate su un rivestimento, lasciando un piccolo spazio tra ogni parte, e tagliate attraverso il rivestimento per la rimozione della lumaca. Le parti finite sono fornite su un rotolo, dal momento che il rivestimento viene lasciato intatto.
Laminazione
Processo di unione di due o più materiali che utilizzano adesivi sensibili alla pressione. Tipicamente fatto rotolando materiali insieme con uno strato adesivo per legarli.
LAMPS
Light Airborne Multipurpose System (Sistema multiuso velivoli leggeri).
Lcd
Display a cristalli liquidi
Lcp
Pannello a cristalli liquidi
Lcp
Piastra di raffreddamento a liquido
Lcs
Sistema di raffreddamento a liquido
Light Rail (Trasporto leggero su rotaia)
Sistemi di transito su rotaia a due vagoni su strada.
Liner
Un materiale flessibile, di solito basato sulla plastica, che trasporta un agente di rilascio. Questo viene utilizzato per aiutare a proteggere il materiale funzionale o adesivo durante il trasporto e l'assemblaggio e alla fine viene rimosso prima di completare il prodotto finale.
Liquid Cold Plate (Piastra di raffreddamento a liquido)
Piastra che utilizza del liquido pompato per trasferire il calore e raffreddare le componenti elettroniche. Le piastre di raffreddamento a liquido sono spesso lavorate e/o brasate sotto vuoto e sono dotate di connettori per le porte di entrata/uscita del liquido.
Liquid Cooling System (Sistema di raffreddamento a liquido)
Sistema utilizzato per rimuovere il calore facendo circolare un liquido a fase singola per mezzo di una pompa e di uno scambiatore di calore da liquido ad aria. A differenza del raffreddamento ad aria, come mezzo per il trasferimento del calore si usa un liquido a singola fase. Un refrigerante a base di acqua si utilizza comunemente per il raffreddamento di componenti elettroniche, motori a combustione interna delle automobili e grandi generatori elettrici.
LN2 (in n. l)
Azoto liquido
Loop Heat Pipe (Tubo di calore ad anello)
Dispositivo di trasferimento del calore bifase che utilizza l'azione capillare per rimuovere il calore di una sorgente e spostarlo in maniera passiva a un condensatore o radiatore. I tubi di calore ad anello sono simili agli anelli a pompaggio capillare ma hanno migliori caratteristiche di avviamento.
Adesivi per uso medicale
Adesivo testato per un uso appropriato in applicazioni mediche. Questi tipi di adesivi possono variare da nastri a contatto della pelle a usa e getta monouso e usa e getta a ripetizione.
Nanoscale Wick (Nanostruttura porosa)
Una struttura porosa realizzata sulla scala dei nanometri per migliorare la generazione della pressione capillare.
Npsh
Testa di aspirazione netta positiva. In riferimento alle prestazioni della pompa.
Npt
Filo di pipa nazionale. Set standard di geometrie utilizzate per i filettature di tubazione.
OCA
Adesivi trasparenti
OD
Diametro esterno, in genere per O-Ring, Tubi e Tubi
OEF
Pellicola di miglioramento ottico
Oit
Terminali dell'interfaccia dell'operatore
Espanso a cellule aperte
Un tipo di schiuma la cui struttura cellulare è fatta di cellule di forma irregolare collegate tra loro che permettono all'aria di riempire lo spazio. La schiuma a celle aperte è ideale per lo smorzamento acustico e tende ad essere più leggera e flessibile rispetto alle schiume a celle chiuse.
Adesivo otticamente chiaro
(OCA) Un adesivo ad alto trasparente specializzato utilizzato per legare applicazioni che richiedono una maggiore chiarezza.
O-ring
Sigillo elastomeo con sezione trasversale circolare a forma di "O".
O-Ring materials (Materiali per O-ring)
Per maggiori informazioni sui vari composti per O-ring visita il nostro sito web sugli O-ring qui.
Pa
(Nylon) Poliammide termoplastica con eccellente elasticità, tenacia e resistenza all'abrasione.
Pao
Polialfalefin
Pc
(Policarbonato) Polimero termoplastico amorfo con ottima stabilità dimensionale e elevata traslucenza.
Pdp
Pompa volumetrica
Pe
(Polietilene) Una termoplastica con buone caratteristiche a bassa temperatura.
Forza della buccia
La forza di un adesivo adere due substrati insieme.
Linguetta della buccia
Conosciuta anche come scheda pull. Un piccolo pezzo di rivestimento progettato per facilitare la facile rimozione di una parte dal suo rivestimento di sostegno. Le linguette di buccia sono un ottimo modo per migliorare l'efficienza dell'assieme e ridurre i costi per l'utente finale. Le schede possono essere progettate nella parte all'interno del processo di conversione o aggiunte manualmente alla parte.
Animale domestico
Polietilentereftalato. Vedere Plastica.
Animale domestico
(Polietilene Terephthalato) Polimero termoplastico con eccellenti proprietà isolanti elettriche.
Pg
Grafite pirolitica (PG)
Pgs
Fogli di grafite pirolitica (PGS)
PGW
Propylene Glycol basa torate Water Solution, tipicamente utilizzato nelle applicazioni di raffreddamento liquido e refrigeratore.
Pia
Angolo di ingresso preferito
Pid
Proporzionale-Integral-Derivato - Per Controllori
Deformazione plastica
Deformazione geometrica che non viene invertita dalla rimozione della forza che inizialmente ha deviato la parte. Le materie plastiche vengono prima sottoposte a deformazione elastica, che può essere invertita, quindi deformazione plastica che cambia permenatamente la forma.
Plastica
Un tipo di molecole polimeriche grandi malleabili tipicamente modellate o estruse in una vasta gamma di forme.
Plc
Controller di logica programmabili. Elettronica che aiuta a controllare componenti come ventilatori e pompe all'interno di sistemi complessi come liquid Cooling Systems.
Pmma
Methacritato polimetilico
Polyalphaolefin (Polialfaolefina, PAO)
Un derivato dell'etilene altamente purificato e utilizzato come mezzo di raffreddamento nei sistemi di raffreddamento a liquido.
Poliesteri
Una categoria di polimeri con buona forza e tenacia. I poliesteri possono essere sintetici e organici.
Polimero
Una grande molecola o macromolecola con sequenze ripetute che possono determinare una vasta gamma di caratteristiche chimiche e frisciche, che li rende ideali per i manufatti. Vedi Plastiche
Power Modules (Moduli di alimentazione)
Moduli integrati dei dispositivi di accensione e spegnimento.
Pp
(Polypropilene) Polimero termoplastico ad alta resistenza chimica.
ppm/K
Espansione termica in parti per milione per K (es. micron/metro/Kelvin).
Adesivo sensibile alla pressione
Un adesivo che si lega a un substrato al momento del contatto. Questo tipo di adesivo non può essere riposizionato una volta applicata la pressione. Un tipo comune di adesivo che viene fornito in una varietà di buccia e punti di forza pura e formulato per substrati specifici in base alla loro energia superficiale.
Ps
(Polystyrene) Polimero termoplastico con un'eccellente trasparenza e un'elevata resistenza alla tensione.
Psa
Adesivo sensibile alla pressione
PTFE
Politetrafluoroetilene
Pu
(Poliuretano) Ottimo materiale per l'assorbimento acustico e d'urto.
PVC
(Cloruro polivinile) Polimero termoplastico leggero con elevata resistenza chimica e buone proprietà di isolamento.
Pyro-shock
Onda d'urto causata dagli ordigni esplosivi per la messa in orbita.
QDC
Accoppiamenti di disconnessione rapida
Rafted (Ancorato)
Dispositivo montato su ammortizzatori per limitare il carico.
Rails (Guide)
Massa o masse termiche sul bordo di nuclei o diffusori termici.
Ram Aria
Aumentare la pressione ambientale utilizzando il flusso d'aria di un oggetto o di un veicolo in movimento per migliorare in ultima analisi le prestazioni di un componente o di un sistema. Utilizzato nei motori a turbina.
Redi
Implementazione di progettazione avanzata avanzata
Rilascio Liner
Un foglio rivestito che impedisce a un substrato appiccicoso di aderire fino a quando l'adesivo deve essere applicato.
Remote Dissipation (Dissipazione remota)
Trasferimento del calore da una sorgente concentrata a un luogo in cui tale calore può essere dissipato e gestito più efficacemente.
Rohs
Restrizione delle sostanze pericolose
Taglio del die Rotary
Un processo di conversione di precisione che taglia un disegno utilizzando un dado cilindrico su una pressa rotante. Questa tecnica è comunemente utilizzata negli ordini ad alto volume a causa dell'alta velocità e dell'alta precisione. Ottimo per i prodotti multistrato.
Rtd
Rilevatori di temperatura di resistenza, Termocoppie
Sae
Società degli Ingegneri Automotive
Punteggio Slittare
Il processo di taglio parziale di un substrato utilizzando la forza per spingere una lama.
Forza di taglio
La forza necessaria per rompere il legame adesivo tra adesivo e substrato quando la trazione è parallela alla superficie a cui è stato attaccato l'adesivo.
SiC
Silicon Carbide device (Dispositivo al carburo di silicio).
Silicone PSA
Un adesivo sensibile alla pressione a base di silicone. Questo tipo di PSA ha un eccellente uso di alte temperature e resistenza chimica.
Taglio
Il processo di taglio di un rotolo di materiale in una larghezza specifica o in rotoli più piccoli.
Socket
CPU/GPU Socket
SOLIMIDE®
Una schiuma di poliimide ad alte prestazioni sviluppata dalla NASA per il programma Space Shuttle. LA schiuma ® SOLIMIDE ha una struttura a celle aperte e dispone di proprietà leggere, termiche e acustiche.
Taglio di dadi dell'acciaio
Un processo di conversione di precisione che utilizza un dado piatto in acciaio duro e affilato. I dadi sono realizzati appositamente per ogni parte e utilizzati per cicli di produzione più brevi rispetto al taglio rotativo dei dadi.
Stp
Temperatura e pressione standard
Substrati
Materiale dello strato di base a cui vengono applicati altri materiali.
Energia di superficie
Il grado di trazione o spinta della superficie di un substrato esercita su un altro. Più alta è l'energia superficiale, maggiore è l'attrazione molecolare, che permette all'adesivo di fluire e creare un legame più forte. Più bassa è l'energia superficiale, più deboli sono le forze attraenti, che limita l'adesivo dal fluire e crea un legame più debole.
T/R Module (Modulo T/R)
Modulo trasmettitore/ricevitore per cortine di antenne in fase.
Tack
Misura della velocità con cui si forma un legame tra un adesivo sensibile alla pressione e un substrato sotto pressione leggera.
Backing su nastro
Un tipo di supporto che tiene il nastro e protegge l'adesivo dall'ambiente.
Forza di tensione
La forza necessaria per rompere il legame adesivo tra adesivo e substrato quando la trazione è uguale attraverso l'intera articolazione e perpendicolare alla superficie a cui è stato attaccato l'adesivo.
Thermal Circuit (Circuito termico)
Percorso della resistenza termica fra il carico di calore e il dissipatore.
Thermal Plane (Piano termico)
Piastra per raffreddare le componenti elettroniche.
Thermoplastics (Materiali termoplastici)
Plastiche e lamine quali: acrilonitrile butadiene stirene (ABS), polivinil cloruro duro (HPVC), polietilene (PE), policarbonato (PC), poliammide (PA), polietilene terefthalato (PET), polimetil metacrilato (PMMA), poliossimetilene (POM), polipropilene (PP), polistirene (PS), politetrafluoroetilene (PTFE), poliuretano (PU), poliimmide (PI), polietere etere chetone (PEEK), polietilene naftalato (PEN).
Thermosetting plastics (Plastica termoindurente)
Laminato base carta e resina fenolica, laminato base tela, lastra in vetro poliestere, fibra vulcanizzata.
Thermosyphon/Thermosiphon (Termosifone)
Tubo di calore (hot pipe) che sfrutta la forza di gravità per riportare il liquido all'evaporatore. Tipicamente i termosifoni non sono dotati di struttura porosa.
Thin Vapor Chamber (Camera di vapore sottile)
Una camera di vapore (vapor chamber) con spessore inferiore a 3 mm o 0,12 pollici, praticamente lo spessore di una carta di credito. Vedi camera di vapore (vapor chamber).
Tir
Riflessione interna totale
Tma
Amplificatore a torre montato
Temperatura di tocco
Temperatura superficiale massima consentita che può entrare in contatto con un utente. Vedere aavid Genie Blog Post
TPE
(Elastomeri termoplastici) Una gomma mista composta da copolimeri e polimeri con proprietà termoplastiche ed elastomeriche.
Tpg
Grafite Pirolitica (TPG)
Nastri transfer
Nastri senza materiale di sostegno. Solo adesivo su una fodera.
TransTherm™
Catalogo TransTherm™ [PDF]
Cuscinetti termici con e senza silicone TransTherm™ [PDF]
TTT k
Through-The-Thickness conductivity (Conducibilità infraspessore).
Vapor Chamber (Camera di vapore)
Tubo di calore (heat pipe) piatto o planare che consente la diffusione del calore sulle tre dimensioni con una conducibilità termica estremamente alta. Le camere di vapore (vapor chamber) vengono tipicamente usate come basi per i dissipatori di calore. Le camere di vapore (vapor chamber) offrono prestazioni termiche più elevate rispetto ai dissipatori di calore tradizionali poiché mitigano la resistenza alla diffusione tipica dei dissipatori di calore solidi. Le camere di vapore (vapor chamber) sono tipicamente costituite da piastre stampate o lavorate, dotate di una cavità centrale per il flusso del vapore.
TXV
Valvola di espansione termostatica
Vapor Chamber (Camera di vapore)
Tubo di calore (heat pipe) piatto o planare che consente la diffusione del calore sulle tre dimensioni con una conducibilità termica estremamente alta. Le camere di vapore (vapor chamber) vengono tipicamente usate come basi per i dissipatori di calore. Le camere di vapore (vapor chamber) offrono prestazioni termiche più elevate rispetto ai dissipatori di calore tradizionali poiché mitigano la resistenza alla diffusione tipica dei dissipatori di calore solidi. Le camere di vapore (vapor chamber) sono tipicamente costituite da piastre stampate o lavorate, dotate di una cavità centrale per il flusso del vapore.
Vapor Tower (Torre di vapore)
Un tubo di calore (heat pipe) a torre di vapore è la combinazione di una camera di vapore (vapor chamber) e di un tubo di calore (heat pipe) verticale. Una torre di vapore non solo diffonde il calore come una camera di vapore (vapor chamber) sul piano x-y, ma lo trasferisce anche sul piano z fino ad altezze molto superiori a 12 mm o 0,5 pollici.
Variable Conductance Heat Pipe (VCHP) (Tubo di calore a conduttanza variabile)
Un tubo di calore (heat pipe) a conduttanza variabile è un tubo di calore (heat pipe) con una carica fissa di gas inerte come argo o elio, utilizzato nelle applicazioni che richiedono un rigoroso controllo della temperatura. I tubi di calore (heat pipe) a conduttanza variabile impiegano un grande serbatoio di gas inerte non condensabile, collegato alla sezione di condensazione. Il gas occupa in parte anche il condensatore, per cui le variazioni di pressione o temperatura del gas causano la variazione del suo volume, consentendo a una maggiore o minore area del condensatore di essere attiva; ciò ha un effetto di regolazione sulla temperatura di esercizio del VCHP.
VME
Formato commerciale standard delle schede - IEEE 1101.2.
W/m·K
Unità SI per la conduttività Watt/(metro·Kelvin).
Getto d'acqua
Uno strumento di conversione, in cui la fresa è comunemente collegata a una pompa dell'acqua ad alta pressione - l'acqua viene espulsa da un ugello ad alta pressione, tagliando attraverso il materiale . I getti d'acqua sono ideali per la prototipazione e possono tagliare molti tipi di materiali.
Web/Webbing
Rotoli continui di materiali piatti sottili utilizzati nella conversione rotante
Torna all'inizio