Introduzione
L'interferenza elettromagnetica (EMI) nota anche come interferenza a radiofrequenza (RFI) quando è in radiofrequenza, è causata da campi elettromagnetici irradiati indesiderati, o tensioni condotte o corrente da una sorgente esterna, che interferisce con le operazioni sicure e stabili di un dispositivo elettronico. Questa interferenza può derivare da un qualsiasi oggetto naturale o artificiale che porta correnti elettriche rapidamente mutevoli, come un circuito elettrico, il sole o l'aurora boreale. Il turbamento o l'interferenza può interrompere, ostruire, limitare o diminuire le prestazioni effettive di un dispositivo elettronico. Questi effetti possono variare da una semplice riduzione delle prestazioni a una perdita totale di dati o, nel peggiore dei casi, un errore del dispositivo.
Per evitare questi potenziali problemi di rendimento, la progettazione di un dispositivo elettronico generalmente incorpora diversi materiali che favoriscono prestazioni stabili in presenza di EMI.
Un'illustrazione di questo tipo di progettazione è l'installazione specifica di un involucro schermante e delle guarnizioni di messa a terra mostrate nella Figura 1.
Origine dell'EMI
L'interferenza elettromagnetica può derivare da un numero di fonti diverse e può essere classificata in diversi modi. Le fonti di EMI possono essere naturali o artificiali. Essi possono essere classificati per durata come interferenza continua o impulso "rumore" (interferenza significato del rumore),o categorizzati per larghezza di banda (banda stretta o larga). Come si genera un'EMI? Normalmente, l'EMI si verifica da un meccanismo (o via) di accoppiamento causato da uno dei seguenti modelli. La teoria generale di accoppiamento è mostrata nella Figura 2.
Conduzione effetto corrente elettrica: il rumore condotto è accoppiato tra due o più componenti attraverso fili di interconnessione come un alimentatore o fili di terra. L'accoppiamento comune dell'impedimento è causato quando le correnti provenienti da due o più circuiti scorrono attraverso lo stesso componente o circuito. La maggior parte dell'accoppiamento condotto tra pezzi di apparecchiaturesi verifica attraverso le linee elettriche AC.
Radiazione per effetto elettromagnetico: nelle condizioni di campo vicino, l'accoppiamento del campo E (elettrico) e del campo H (magnetico) viene diagnosticato separatamente (principalmente per problemi di campo elettrico). Nella condizione di campo lontano, l'accoppiamento viene trattato come un'onda piana (principalmente per problemi di campo elettromagnetico irradiato).
Induzione per campo elettrico o effetto campo magnetico:
- Accoppiamento induttivo: L'accoppiamento del campo magnetico è causato dal flusso di corrente nei conduttori. Il meccanismo di accoppiamento può essere progettato mediante un trasformatore.
- Accostamento incapacitivo: L'accoppiamento del campo elettrico è causato da una differenza di tensione tra i conduttori. Il meccanismo di accoppiamento può essere progettato mediante un condensatore.