Discussione sugli adesivi trasparenti
L'adesivo trasparente (OCA, Optically Clear Adhesive) migliora la brillantezza e il contrasto di un touch screen e offre una più chiara e vivida esperienza all'utente. Il livello di integrazione dei dispositivi mobili nella nostra vita è oggi altissimo: gli OCA aiutano ad arricchire l'esperienza dell'utente che può interagire con maggiore facilità e coinvolgimento.
Circa dieci anni fa, la tecnologia con display a cristalli liquidi e transistor a pellicola sottile (TFT-LCD) ha preso il posto del tubo catodico (CRT). Uno dei vantaggi di un display TFT-LCD è la versatilità dello schermo; le dimensioni variano infatti da soli 1" a ben 100". Questa innovazione ha creato numerose nuove opportunità per la progettazione degli schermi, influenzandone le dimensioni e le applicazioni finali.
La tecnologia del pannello multi-touch capacitivo è stata anch'essa sviluppata e immessa sul mercato circa dieci anni fa. Questa tecnologia si basa sulla precisione del pannello multi-touch e l'elevata velocità di risposta.
La combinazione del display TFT-LCD e del pannello multi-touch capacitivo ha segnato l'introduzione sul mercato di una tecnologia rivoluzionaria, in particolare nel campo dei dispositivi mobili, che ha trasformato il telefono cellulare da semplice strumento per comunicare a un apparecchio portatile che permette di usare centinaia di applicazioni diverse in modo semplice e rapido.
Un problema intrinseco della tecnologia dei pannello a sfioramento è che la trasmittanza luminosa decade quando vengono sovrapposti più materiali, e ciò causa il peggioramento della qualità delle immagini e dello schermo. La competenza di Boyd in materia di OCA offre la soluzione ideale. Gli adesivi trasparenti aiutano a risolvere i problemi di trasmittanza migliorando la luminosità e il contrasto nel touchscreen in modo da soddisfare l'esigenza di immagini di alta qualità dei consumatori.
Scarica Documenti tecnici
Vedi le soluzioni con adesivi trasparenti (OCA, Optically Clear Adhesives)