Discussione sull'interferenza elettromagnetica

Torna alla pagina dei documenti tecnici

Con più di cinque anni nell'area delle soluzioni EMI, Andy Chou è Market Segment Manager di Boyd. Guida inoltre il team Introduzione di nuovi prodotti di Boyd nello sviluppo di applicazioni e prodotti EMI nuovi ed emergenti. Grazie all'esperienza maturata come global technical engineer, key account manager and product manager, Andy è la figura perfetta per gestire l'EMI nel settore dell'elettronica e rispondere alle tendenze del mercato.


Introduzione


Electromagnetic interference (EMI) also known as radio frequency interference (RFI) when in radio frequency, is caused by undesirable radiated electromagnetic fields, or conducted voltages or current from an external source,which interferes with the safe and stable operations of an electronic device. Questa interferenza può derivare da un qualsiasi oggetto naturale o artificiale che porta correnti elettriche rapidamente mutevoli, come un circuito elettrico, il sole o l'aurora boreale. Il turbamento o l'interferenza può interrompere, ostruire, limitare o diminuire le prestazioni effettive di un dispositivo elettronico. These effects can range from simple performance degradation to a total loss of data or, at worst, devicefailure.

Per evitare questi potenziali problemi di rendimento, la progettazione di un dispositivo elettronico generalmente incorpora diversi materiali che favoriscono prestazioni stabili in presenza di EMI.

Un'illustrazione di questo tipo di progettazione è l'installazione specifica di un involucro schermante e delle guarnizioni di messa a terra mostrate nella Figura 1.

Origine dell'EMI

L'interferenza elettromagnetica può derivare da un numero di fonti diverse e può essere classificata in diversi modi. Le fonti di EMI possono essere naturali o artificiali. They can be categorized by duration like continuous interference or impulse "noise" (noise meaning interference),or categorized by bandwidth (narrow or broad band). Come si genera un'EMI? Normalmente, l'EMI si verifica da un meccanismo (o via) di accoppiamento causato da uno dei seguenti modelli. La teoria generale di accoppiamento è mostrata nella Figura 2.

- Conduction by electric current effect: Conducted noise is coupled between two or more components through interconnectingwires like a power supply or ground wires. Common impedance coupling is caused when currents from twoor more circuits flow through the same component or circuit. Most conducted coupling between pieces of equipmentoccurs through AC power lines.

- Radiation by electromagnetic effect: In the near field condition, E field (electric) and H field (magnetic) coupling arediagnosed separately (mainly for electric field issues). In the far field condition, coupling is treated as a plane wave(mainly for radiated electromagnetic field issues).

- Induzione mediante effetto del campo magnetico o del campo elettrico:
-- Accoppiamento induttivo: l'accoppiamento del campo magnetico è causato dal flusso di corrente nei conduttori. Il meccanismo di accoppiamento può essere progettato mediante un trasformatore.

-- Accoppiamento capacitivo: l'accoppiamento del campo elettrico è causato da una differenza di tensione tra i conduttori. Il meccanismo di accoppiamento può essere progettato mediante un condensatore.

Scarica i Documenti Tecnici Consulta le soluzioni EMI