Selezione di un sistema di raffreddamento da liquido a liquido


Richiesta rapida


Come calcolare qual è il sistema di raffreddamento da liquido a liquido più adatto in base all'applicazione

Nella maggior parte delle applicazioni in cui è previsto il raffreddamento da liquido a liquido, conosciamo la temperatura dell'acqua nell'impianto (TF), la temperatura di processo di riferimento desiderata (TP), la velocità del flusso durante il processo (P) e il carico termico di processo (Q).



Per individuare la capacità necessaria (Q/ITD) dobbiamo innanzitutto calcolare la variazione di temperatura (ΔT) durante il processo. Per farlo è necessario risolvere l'equazione della capacità termica:



In alternativa, è possibile usare i grafici della capacità termica disponibili nella nostra Guida di riferimento termica.

Successivamente calcoleremo il rapporto Q/ITD per stabilire la capacità di raffreddamento necessaria. Q è il carico termico di processo, mentre ITD (differenza di temperatura iniziale) indica lo scarto tra la temperatura dell'acqua calda di ritorno (TP+ ΔT) e quella dell'acqua fredda dell'impianto (TF).

Quindi:



Infine, è necessario fare riferimento alle curve di qualità dei sistemi di raffreddamento a liquido (LCS) per determinare la velocità del flusso di processo necessaria per ottenere il rapporto Q/ITD calcolato.




Esempio di calcolo relativo a un sistema di raffreddamento da liquido a liquido

Per un forno per saldatura a riflusso è necessario un set point di processo pari a 20 °C. Il carico termico è di 10 kW e la velocità del flusso dell'acqua di processo è 5 gpm. L'acqua dell'impianto ha un temperatura di 10°C.

Utilizzando i grafici relativi alla capacità termica, scopriamo che ΔT, durante il processo, è all'incirca 7,6°C per soddisfare la condizione di 10 kW a 5 gpm.

Ora possiamo ricavare il rapporto Q/ITD nel modo seguente:



consultando il grafico della qualità degli LCS notiamo che una velocità del flusso dell'impianto superiore a 2 gpm consentirà di ottenere le prestazioni necessarie.




Visita la sezione Sistemi di raffreddamento a liquido per ambienti o la sezione Refrigeratori a ricircolo per scoprire di più sulle opzioni disponibili.

1-888-244-6931