Guarnizioni per display integrati

Schermatura elettrica, diffusione termica, assorbimento delle vibrazioni e tecnologie di incollaggio per display in una soluzione semplificata.

Componenti per display

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

Cosa sono i componenti per monitor OLED e LED?

Le tecnologie per schermi di display, LCD e OLED richiedono componenti accessori che ne consentano il funzionamento o ne migliorino le prestazioni. Queste soluzioni integrative, che aiutano il dispositivo a prolungare il proprio funzionamento, comprendono i sistemi di incollaggio, il controllo delle vibrazioni, gli adesivi trasparenti (OCA, Optically Clear Adhesive), i nastri sigillanti, le pellicole barriera e i dispositivi di gestione termica.

Perchè i componenti per display OLED e i LED sono importanti?

La funzionalità dei moduli display elettronici si basa sulle prestazioni di ogni componente del gruppo schermo, tra cui guarnizioni e cuscinetti, che aiutano a proteggere da polvere, umidità e urti o vibrazioni. La selezione delle materie prime è fondamentale per la longevità del modulo display; il modulo deve essere in grado di far fronte alle condizioni ambientali e d'uso del prodotto finale. La selezione di materiali innovativi e stabili ha un un forte impatto sulla capacità di rispettare le tolleranze ristrettissime richieste dalle tecnologie dei display OLED e LED. La rigida tolleranza dei componenti di ingresso protegge gli elementi che si trovano dietro il display dai fattori contaminanti e ambientali.

Qualsiasi corpo estraneo (FOD, Foreign Object Debris) introdotto nel display riduce la funzionalità, l'accuratezza e la soddisfazione del cliente che acquista il prodotto finale. Un particolare materiale di ingresso che ha ridotto drasticamente i FOD è l'adesivo trasparente (OCA, Optically Clear Adhesive), un componente fondamentale nella tecnologia dei display OLED/LED e uno dei materiali più difficili da tagliare e maneggiare. L'OCA è fondamentale per ottenere livelli elevati di chiarezza, contrasto e riduzione del riflesso.


Le capacità superiori delle camere controllate di Boyd impediscono ai FOD di penetrare nei componenti fondamentali del display durante il processo produttivo. La riconosciuta conversione di precisione delle camere controllate di Boyd di classe 100 e la storica eccellente qualità produttiva degli OCA rendono il nostro marchio leader nella fabbricazione e nella fustellatura personalizzate di adesivi trasparenti a livello globale.


Le competenze di Boyd nella conversione mediante fustellatura rotativa con tolleranze estremamente ridotte, le sue camere controllate di livello superiore e la selezione di materiali innovativi rendono possibile una elevata qualità del design e dei progetti produttivi di componenti per moduli display. Il nostro creativo approccio alla produzione e alla fustellatura rotativa amplia i limiti dell'integrazione di componenti, consentendo ai clienti di creare prodotti all'avanguardia. Sfruttando la sua conversione di precisione di livello mondiale e le sue competenze tecniche di produzione per combinare più prodotti in un singolo elemento, semplice e pronto all'uso, Boyd aiuta i propri clienti ad accorciare la catena di approvvigionamento e a minimizzare la complessità dell'assemblaggio.


Cos'è la tecnologia a cornice segmentata e perché è così speciale?

Le cornici tradizionali comportano una grande quantità di scarti e costi ingenti in termini di distinte materiali (BOM). L'innovativa tecnologia di produzione di cornici segmentate di Boyd destinata ad adesivi per obiettivi display e guarnizioni e nastri per schermi, consente di sostituire tutte queste soluzioni a cornice piena. Le soluzioni a cornice segmentata sono insiemi ottimizzati caratterizzati dall'assenza di interstizi e vengono distribuiti alla catena di montaggio in un formato ottimizzato per le operazioni di assemblaggio automatizzate o manuali. I componenti per display a cornice segmentata di Boyd riducono i costi di scarto, aumentano l'utilizzo di materiale e abbassano i costi totali a carico del cliente.

I componenti OLED e LCD dei display di Boyd possono incorporare in un unico prodotto fruibile soluzioni ottimizzate di tenuta, gestione termica e protezione relative, ad esempio, a EMI, propagazione e isolamento termico, tenuta, incapsulamento, assorbimento e smorzamento delle vibrazioni, barriere.