Interfaccia utente Aavid SmartCFD

Aavid SmartCFD utilizza una classica interfaccia grafica (GUI, Graphical User Interface) a finestre, controllabile attraverso mouse e tastiera.

Quando si accede ad Aavid SmartCFD, la finestra principale con i vari menu si apre automaticamente. La GUI presenta diversi elementi: la Barra del menu principale, le Barre degli strumenti, l'area Project manager, il pannello Proprietà, la finestra Messaggi e la vista Modello 3D. La maggior parte delle azioni in Aavid SmartCFD si effettua attraverso l'area Project manager, il Menu principale o la Barra degli strumenti.

Vista Modello 3D

La finestra centrale di Aavid SmartCFD è rappresentata dalla vista modello 3D, attraverso la quale l'utente può visualizzare e manipolare la rappresentazione grafica del modello CFD. Ciascun oggetto, compreso il dominio, ha una posizione di base (X, Y, Z) relativa all'origine del sistema globale coordinato. Il menu principale e la barra degli strumenti sono dotati di funzioni di base per l'esplorazione dei file e di scorciatoie da tastiera per le azioni comuni e gli angoli di visualizzazione. Passando su ciascuna icona è possibile visualizzare il processo a cui rimanda.

Area Project manager


L'area Project manager è una rappresentazione gerarchica basata sul profilo di tutti gli oggetti che compongono un file Aavid SmartCFD. Quest'area rappresenta l'interfaccia principale per la definizione e la gestione del progetto. Project manager, che si trova nella parte sinistra dello schermo, permette di organizzare tutte le impostazioni, gli oggetti, gli elementi, le librerie e le soluzioni relative al progetto. Consiste in un menu espandibile del progetto, attraverso il quale l'utente può disabilitare, nascondere, sostituire o duplicare tutti gli elementi all'interno del progetto. Selezionando gli oggetti all'interno di Project manager, è possibile attivare il pannello Proprietà per ciascun oggetto, che verrà visualizzato nella parte destra della finestra.

Pannello Proprietà


Il pannello Proprietà elenca le proprietà dell'oggetto selezionato attraverso l'area Project manager oppure dalla finestra Modello 3D. Il pannello Proprietà, che si trova solitamente nella parte destra della finestra Aavid SmartCFD, permette di modificare le diverse caratteristiche di un oggetto.



Barra degli strumenti componenti


Aavid SmartCFD permetti agli utenti di aggiungere rapidamente tutti gli elementi di un modello CFD utilizzando la Barra degli strumenti strumenti componenti. La Barra degli strumenti componenti è costituita da una serie di icone che rappresentano le varie azioni che l'utente può aggiungere al modello di simulazione.

Barra degli strumenti operazioni geometriche


La Barra degli strumenti operazioni geometriche contiene delle scorciatoie da tastiera fondamentali per un posizionamento e una manipolazione avanzati del modello. Passando su ciascuna icona è possibile visualizzare il processo a cui rimanda.