Gli scambiatori di calore respingono il calore dai sistemi di raffreddamento a liquido ad alta potenza

Perché utilizzare uno scambiatore di calore?

Gli scambiatori di calore liquido vengono utilizzati per trasferire calore da un circuito liquido a un altro flusso di fluido, un altro sistema liquido (da liquido a liquido) o un sistema ad aria (da liquido ad aria). Integrare uno scambiatore di calore per aumentare la superficie in modo che il liquido respinga o assorba il calore e trasportarlo al flusso di fluido secondario. Gli scambiatori di calore liquido sono un componente fondamentale per qualsiasi sistema di raffreddamento liquido e hanno un grande impatto sull'efficacia complessiva del sistema.

Scambiatore di calore a piastra

Le piastre solide conducono il calore dai percorsi di flusso di liquidi ai flussi secondari di fluidi e offrono una maggiore integrità strutturale e una facile personalizzazione.

Scambiatore di calore a tubo piatto

I tubi piatti con canali di superficie estesi accoppiati con alette esterne aumentano la superficie per un maggiore trasferimento di calore tra i flussi di fluido.

Scambiatori di calore on tubazioni alettate

Conosciuto anche come scambiatori di calore a bobina aletta, Tube-Fin Heat Exchanger utilizza tubi che passano attraverso una densa pila di alette meccanicamente supportato da un telaio di montaggio.

Scambiatore di calore liquido-liquido a piastra saldobrasata

Elevato livello di efficienza liquido a calore liquido tra piastre conduttive sottili che separano i percorsi di flusso liquido.

Sostituzione post-vendita degli scambiatori di calore per il settore aerospaziale (ricondizionamento)

Prolungate la durata del radiatore dell'olio utilizzato nelle applicazioni aerospaziali con i recore di ricambio aftermarket certificati per gli scambiatori di calore liquidi di Boyd.

Icona decorativa

Robusto, alta affidabilità

La brasatura assicura giunti di qualità per prestazioni affidabili e a lungo termine.

Icona decorativa

Sistemi di raffreddamento più compatti

Superficie del sistema di raffreddamento migliorata per prestazioni di raffreddamento più elevate senza aumentare le dimensioni del sistema termico.

Icona decorativa

Sfrutta il raffreddamento a liquido in qualsiasi sistema

Respingere il calore del sistema di raffreddamento a liquido ai sistemi di scarico dell'aria secondaria o del liquido.

scambiatore di calore a alette tubolari con alette ondulate

Boyd Aviation Solutions

Centinaia di opzioni personalizzate e semi-personalizzate

Il team di ingegneri di Boyd utilizza la propria esperienza per scegliere tra centinaia di scambiatori di calore liquidi personalizzati e semi-personalizzati che includono una varietà di opzioni di alette, possibilità di integrazione di tubi di calore e altri miglioramenti per progettare una soluzione ottimizzata per il tuo sistema liquido. Il nostro team è esperto in una vasta selezione di fluidi, oli e refrigeranti e una vasta gamma di metodi di fabbricazione per progettare e produrre scambiatori di calore liquidi per migliorare il tuo sistema liquido.

Chiedi un preventivo

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!