Home » Blog » Che cos'è un cerotto transdermico?

Che cos'è un cerotto transdermico?

I cerotti transdermici sono sistemi di somministrazione di farmaci indossabili efficienti e non invasivi, ma come funzionano questi dispositivi indossabili medici unici?

Che cos'è un cerotto transdermico?

I cerotti transdermici sono un sistema di somministrazione di farmaci indossabili in cui un cerotto adesivo eroga una dose prestabilita di farmaco che viene assorbita attraverso la pelle del paziente. Mentre i cerotti transdermici sono in circolazione dalla fine degli anni '1970, l'adozione è diventata sempre più diffusa come un modo efficiente e non invasivo per somministrare cicli di farmaci. I cerotti transdermici sono utilizzati per farmaci antidolorifici, controllo delle nascite, somministrazione di vitamine, nootropi, aiuti per il sonno e altre applicazioni in cui i farmaci possono essere somministrati in modo sicuro attraverso la pelle.

I cerotti transdermici risolvono diverse sfide affrontate da altri sistemi di somministrazione di farmaci. Poiché offrono una somministrazione sostenuta del farmaco nel corso di giorni o settimane, eliminano la necessità per i pazienti di ricordare rigorosi programmi di farmaci, migliorando l'aderenza del paziente. I cerotti transdermici riducono anche l'errore di somministrazione e migliorano il comfort del paziente, poiché possono essere auto-somministrati e spesso riducono o eliminano le iniezioni per determinati farmaci.

Tipi di cerotti transdermici

I cerotti transdermici sono suddivisi in quattro diverse costruzioni:

  • Farmaco-in-adesivo: Come suggerisce il nome, i cerotti transdermici farmaco-in-adesivo presentano il farmaco all'interno dell'adesivo stesso. L'adesivo stick-to-skin non solo aderisce al cerotto al paziente, ma fornisce anche farmaci. Questi possono presentare un singolo strato adesivo o più strati adesivi a seconda della quantità di farmaco e del programma di rilascio. Più strati di farmaco in adesivo sono spesso utilizzati per cicli di farmaci che richiedono più giorni o settimane di utilizzo.
  • serbatoio: I cerotti transdermici del serbatoio includono uno strato separato (o serbatoio) che contiene farmaci in forma liquida. Uno strato di membrana tra il serbatoio e l'adesivo controlla la velocità di erogazione. Il farmaco viene disperso attraverso l'adesivo nella pelle del paziente.
  • matrice: Come un cerotto di serbatoio, la medicina viene tenuta in uno strato separato e rilasciata attraverso un rivestimento adesivo nella pelle del paziente. Il farmaco è racchiuso tra l'adesivo e il rivestimento di rilascio, quindi il rivestimento controlla la velocità di consegna del farmaco invece di uno strato di membrana aggiuntivo.
  • Cerotto al vapore: Una delle costruzioni più comuni per i cerotti transdermici, i cerotti al vapore sono dispositivi indossabili a strato singolo che rilasciano farmaci sotto forma di vapore attraverso lo strato adesivo. A causa della mancanza di strati o membrane di controllo della velocità, sono tipicamente utilizzati per i farmaci per corsi di trattamento a breve termine senza precisi requisiti di dispersione.

The construction of a transdermal patch is based on several factors, such as the wear duration, medication viscosity, and the optimal method of release for the drug. Gli stessi farmaci sono spesso formulati per il rilascio attraverso diversi tipi di cerotti transdermici per dosaggi alternativi e programmi di rilascio.

Strati di cerotti transdermici

La maggior parte dei cerotti transdermici multistrato conterrà un laminato di supporto e un liner adesivo stick-to-skin. I progetti più complessi possono avere adesivi, rivestimenti, serbatoi e membrane aggiuntivi. Esaltatori, stabilizzanti o conservanti possono anche essere aggiunti nei cerotti a seconda delle esigenze.

La differenza Boyd

Boyd ha decenni di esperienza nella fabbricazione di cerotti transdermici e altri dispositivi indossabili per l'industria medica. Sfruttiamo le nostre ampie relazioni con i fornitori con la nostra vasta esperienza nella produzione per trovare gli adesivi, i laminati e gli strati di supporto più adatti alla pelle per garantire il comfort e la sicurezza del paziente. Le nostre esclusive capacità di fabbricazione ci consentono di creare soluzioni multistrato che riducono la complessità della supply chain e riducono i costi totali. Produciamo camere bianche mediche da 100 a 10.000 in tutto il mondo per garantire qualità e alti tassi di rendimento.

To learn more about how Boyd’s solutions are enabling the future of medicine or to discuss your unique transdermal patch needs, reach out to our experts.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!