Questo blog è il secondo della nostra serie sugli inchiostri funzionali. Nel
blog precedente, abbiamo toccato i vari inchiostri conduttivi utilizzati in Boyd. In questo blog, esploreremo i diversi tipi e applicazioni di inchiostri non conduttivi.
Inchiostri non conduttivi a Boyd
Come indica il nome, gli inchiostri non conduttivi non conducono elettricità, ma sono impiegati in prodotti funzionali vitali e applicazioni decorative tra cui sensori, interruttori a membrana, sovrapposizioni grafiche ed etichette. Gli inchiostri non conduttivi utilizzati in Boyd includono:
Inchiostri grafici
Come produttore personalizzato, Boyd utilizza inchiostri grafici in una vasta gamma di componenti e prodotti di identità del marchio come targhette, etichette, insegne decorative, decalcomanie, cartelli, tastiere in elastomero e sovrapposizioni grafiche. I vari tipi di inchiostri grafici che Boyd offre includono inchiostri a base solvente, inchiostri a base d'acqua, inchiostri polimerizzabili UV, inchiostri epossidici e inchiostri ad asciugatura all'aria. La scelta dell'inchiostro appropriato per ogni applicazione è dettata da una moltitudine di fattori come l'energia superficiale e la tensione superficiale del substrato, le condizioni ambientali e il costo. Boyd utilizza regolarmente la serigrafia, la stampa digitale, la stampa litografica, la stampa a getto d'inchiostro UV e la stampa flessografica UV per la stampa di inchiostri grafici. Con decenni di esperienza, Boyd possibile creare una corrispondenza esatta dei colori o fornire un colore che corrisponda al sistema di corrispondenza Pantone.
Inchiostri dielettrici
Gli inchiostri dielettrici sono inchiostri elettricamente isolanti che funzionano in tandem con gli inchiostri conduttivi proteggendoli. In una costruzione multistrato di circuiti, gli inchiostri dielettrici impediscono ai vari strati di inchiostro conduttivo di interagire tra loro. Creando barriere isolanti, evitano il cortocircuito elettrico e la migrazione dell'argento. Poiché la maggior parte degli inchiostri dielettrici sono polimerizzabili con raggi ultravioletti (UV), possono essere utilizzati su un ampio spettro di substrati rigidi e flessibili, tra cui poliestere nudo o trattato con stampa, policarbonato e vetro. Offrono forti proprietà di adesione, flessibilità superiore, resistenza all'umidità e all'abrasione e sono minimamente influenzati da pieghe e curve. Gli inchiostri dielettrici sono comunemente usati negli interruttori a membrana, nei tag RFID (Radio Frequency Identification), nelle antenne e negli elettrodi.
Inchiostri speciali
Mentre gli inchiostri dielettrici e grafici dominano in modo significativo il regno degli inchiostri non conduttivi in Boyd, l'uso di inchiostri speciali sta gradualmente aumentando nella fase di sviluppo del prodotto. La caratteristica unica degli inchiostri speciali è trovare nuove applicazioni funzionali e decorative. I tipi più comuni di inchiostri speciali visti oggi sono:
- Inchiostri termocromici: si tratta di inchiostri sensibili alla temperatura che cambiano colore quando la temperatura ambiente aumenta oltre un valore prestabilito. Sono disponibili in molti colori come sfumature di neon, blu, viola, ecc. Le applicazioni comuni includono etichette, pubblicità stampata, tessuti, biomarcatori e sensori.
- Inchiostri fotocromatici: questi inchiostri cambiano temporaneamente colore quando esposti alla luce UV. Simili agli inchiostri termocromici, anche questi inchiostri fotocromatici sono disponibili in diversi colori. Possono essere visti in soluzioni di occhiali sensibili alla luce, cerotti per il corpo per rilevare l'esposizione alla luce solare e abbigliamento.
- Inchiostri idrocromici: questi inchiostri cambiano colore quando interagiscono o si immergono nell'acqua. Le applicazioni tipiche includono soluzioni di imballaggio, indicatori di umidità, ombrelli decorativi e abbigliamento.
Boyd si affida a inchiostri compoundatori leader del settore per formulare inchiostri personalizzati per i suoi vari clienti. Le nostre relazioni di lunga data con i compoundatori di inchiostro Boyd consentono di mitigare la volatilità dei prezzi e migliorare l'efficienza riducendo i tempi di produzione. Consente inoltre Boyd di soddisfare le diverse esigenze di produzione e di rimanere agili durante il processo di sviluppo del prodotto. Mentre ogni applicazione richiede un processo specifico di inchiostro e stampa, Boyd collabora con ciascun cliente dall'inizio alla fine per determinare i requisiti del progetto e fornire soluzioni efficaci. Per discutere dei tuoi prossimi progetti,
prenota una consulenza gratuita con Boyd esperti oggi.