Ottimizzazione della progettazione di dispositivi medicali indossabili per prestazioni e ottimizzazione dei costi totali - Parte 2
Abbiamo incontrato uno dei nostri ingegneri delle applicazioni sul campo per discutere di come ottimizzare e semplificare la progettazione di dispositivi indossabili medicali. Boyd è un esperto nella semplificazione della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio innovativi di dispositivi indossabili medicali per aiutare i progettisti di prodotti e le aziende produttrici di dispositivi medici a progettare per l'eccellenza (DFx). Aiutiamo i progettisti a considerare il comfort e la sicurezza del paziente, l'efficienza produttiva, il ciclo di vita del prodotto e il costo totale mentre navigano in processi normativi complessi, fornendo agilità globale, assicurando la continuità aziendale e accelerando il time-to-market.
Ecco le domande più comuni che riceviamo mentre lavoriamo attraverso progetti di progettazione di dispositivi indossabili medici con i principali clienti di progettazione e produzione di dispositivi medici:
Come si incorporano elettronica e funzionalità in dispositivi medici indossabili estremamente sottili?
I progettisti di dispositivi indossabili medici hanno il compito di imballare molti dispositivi elettronici sensibili e di fondamentale importanza in dispositivi indossabili molto sottili e snelli. Esistono tutti i diversi tipi di tecnologia dei sensori utilizzati perché, man mano che i sensori diventano più piccoli e meno costosi, vengono integrati in più dispositivi e abilitano nuove tecnologie mediche.
Tipi di sensori utilizzati nei dispositivi indossabili
I dispositivi di monitoraggio dell'elettrocardiogramma (ECG), ad esempio, rilevano le stimolazioni elettriche in base alla posizione degli elettrodi conduttivi indossati sul torace. Questi cerotti sono usati per rilevare cose come la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e le aritmie. I progettisti di prodotti stanno anche imparando come adattare i sensori acustici per raccogliere le metriche cardiache in luoghi diversi come il polso.
I dispositivi medici indossabili rilevano anche la temperatura cutanea o corporea con termistori o termocoppie. I sensori ottici su un dispositivo indossabile possono misurare la saturazione di ossigeno. Gli accelerometri e i giroscopi possono misurare l'attività, il movimento e il posizionamento di chi li indossa e possono misurare cose come la postura e il rilevamento delle cadute.
Condivisione dei dati dei dispositivi medici indossabili
Ogni sensore raccoglie dati che si collegano a un circuito stampato incorporato inserito all'interno del cerotto indossabile o tramite connettori elettrici a scatto a un modulo elettronico esterno riutilizzabile fissato al dispositivo indossabile. La maggior parte di questi dispositivi indossabili utilizza un trasmettitore Wi-Fi o Bluetooth per trasmettere dati a una fonte di archiviazione cloud sicura accessibile in remoto da pazienti e medici. I sensori e l'elettronica devono anche essere alimentati da una piccola batteria che deve essere considerata nel processo di assemblaggio.
Assemblaggio di componenti di dispositivi medici indossabili insieme
I dispositivi medici indossabili presentano una grande quantità di componenti molto piccoli e precisi. A causa del loro design sottile, non c'è molto spazio per ospitare tutti questi componenti e non c'è certamente spazio per il disallineamento. Ciò significa che la progettazione per la produzione e l'accuratezza dell'assemblaggio sono eccezionalmente importanti. Boyd ha molti complessi processi di trasformazione rotativa che sfruttiamo per tagliare e assemblare con uno stretto controllo delle tolleranze e precisione di registrazione in processi altamente automatizzati. Tuttavia, molti progetti di dispositivi indossabili medicali non possono essere completamente convertiti "on-press" in un processo continuo utilizzando l'efficienza dei tradizionali metodi di conversione da bobina a bobina. A causa della complessità dei componenti utilizzati come l'inserimento di un gruppo elettrico o il fissaggio di connettori a scatto o l'aggiunta di un alloggiamento in plastica stampata, sono spesso necessarie fasi di assemblaggio separate. Ciò presenta sfide di assemblaggio speciali che richiedono un flusso di processo creativo e un design innovativo degli apparecchi di assemblaggio per ottenere una produttività efficiente e costi di manodopera ridotti.
Bilanciamento del volume e dei costi di assemblaggio per i dispositivi medici indossabili
I nuovi progettisti di dispositivi indossabili medici affrontano sfide speciali come start-up che stanno cercando di introdurre una nuova tecnologia sul mercato, affrontando lunghi cicli di sviluppo del prodotto a causa dei requisiti normativi / di conformità e una lenta accelerazione a causa dei lunghi tempi di adozione. Ciò significa che i costi per un processo di assemblaggio completamente automatizzato non sono in genere fattibili dato l'elevato investimento NRE. Spesso si tratta di un efficiente processo di assemblaggio manuale o semi-automatizzato per ridurre al minimo queste spese non ricorrenti per dare al tuo dispositivo indossabile le migliori possibilità di successo sul mercato. This is where Boyd excels in determining how best to assemble a complicated design in an efficient manner, leveraging the best of our diverse processes to assure trusted quality control. Combinare il meglio della trasformazione ad alta precisione con tecniche di assemblaggio innovative in un sistema di qualità altamente documentato e controllato dal processo.