Home » Blog » Risolvere le sfide EMI con le fustellatrici

Risolvere le sfide EMI con le fustellatrici

As technology becomes more interconnected, addressing how electromagnetic interference (EMI) affects the performance of electronic devices is becoming an important design decision. Se lasciato incontrollato, l'eccesso di EMI ha il potenziale di interrompere l'elettronica, causando qualsiasi cosa, dai ritardi all'impedimento completo del funzionamento di un dispositivo.

While we’ve spoken before about different EMI shielding techniques today we’ll be focusing specifically on one of the most common ways we tackle interference challenges at Boyd: with die-cut components.

Perché la schermatura EMI è importante?

La schermatura EMI è il processo per impedire a segnali elettromagnetici indesiderati di influenzare l'elettronica sensibile. Questo viene in genere fatto attraverso l'aggiunta di un materiale conduttivo per aiutare ad assorbire, bloccare o dissipare l'interferenza in eccesso.

Le interferenze elettromagnetiche sono state una preoccupazione di progettazione di lunga data per le industrie in cui più dispositivi elettronici devono essere collegati nelle immediate vicinanze. More recently, EMI shielding has become a bigger concern than ever as technologies such as 5G networks continue to rise in popularity. La nuova infrastruttura necessaria per le reti ad alta frequenza comporta più antenne e segnali elettronici ancora più forti. Abbina questo al fatto che così tanti dispositivi elettronici, elettrodomestici e persino dispositivi indossabili sono ora connessi a Internet tramite Bluetooth, WIFI e 5G, garantire che il tuo dispositivo sia protetto dalle interferenze elettromagnetiche non è mai stato così importante.

Fortunatamente, i fustellati forniscono una soluzione efficiente per i problemi di schermatura. I materiali schermanti come nastri conduttivi, schiume, tessuti e pellicole possono essere fustellati in dimensioni e forme esatte per una facile implementazione nei prodotti elettronici in qualsiasi fase del processo di progettazione.

In che modo i fustellati possono aiutare con la schermatura EMI?

Die-cut materials are frequently used to solve shielding challenges as they are cost-effective, easily customizable for a wide array of applications, and very efficient at blocking EMI signals. Attraverso l'uso di una fustellatura rotante, una fustellatrice piana, una taglierina digitale o una taglierina laser, è possibile tagliare con precisione un'ampia varietà di materiali diversi in un numero quasi illimitato di forme e dimensioni. Questa precisione ci consente di tagliare materiali su misura con tolleranze ristrette, anche per componenti con geometrie di parti complesse. Una volta impostato con successo un programma per il taglio di una parte, crea una soluzione facilmente replicabile per la produzione di grandi volumi.

Un altro vantaggio delle soluzioni di schermatura fustellata è che sono più facili da applicare nelle fasi successive della produzione rispetto ad altri metodi di schermatura, come l'inchiostro conduttivo serigrafato o la deposizione di metallo sottovuoto. Mentre le parti fustellate possono anche essere un'ottima opzione all'inizio del processo di progettazione, i problemi EMI non sono sempre immediatamente evidenti e possono presentarsi più avanti nella produzione. Insieme alla nostra capacità di laminare la schermatura EMI, siamo in grado di fornire una soluzione con un processo di installazione dell'adesivo sensibile alla pressione veloce. I fustellati forniscono una soluzione accessibile e facile da applicare per i problemi di schermatura che appaiono tardi.

Anche i materiali fustellati sono altamente personalizzabili. In qualità di convertitore preferito per più fornitori di materiali, gli ingegneri di Boyd hanno accesso a una vasta gamma di materiali di schermatura diversi e possono progettare soluzioni personalizzate per le esigenze del progetto. I materiali EMI possono essere combinati con isolanti magnetici e termici prima di essere laminati e tagliati insieme per una soluzione di schermatura su misura. Boyd dispone anche di un gruppo di prototipazione rapida in grado di fornire rapidamente parti per la qualifica e il collaudo, con prototipi spesso disponibili in pochi giorni.

Abbiamo anni di esperienza nell'utilizzo di metodi di fabbricazione fustellati per fornire soluzioni di schermatura personalizzate. To learn more about how Boyd can help solve your EMI challenges, schedule a consultation with our experts.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!