Questo blog è il secondo della nostra serie sul controllo statistico dei processi (SPC). Nel blog precedente (leggi qui), abbiamo appreso i fondamenti degli strumenti e delle tecniche statistiche. In questo blog, ci concentreremo su uno degli strumenti statistici più comunemente impiegati nell'industria manifatturiera: gli indici di capacità di processo (Cpk).
L'indice di capacità di processo è un indicatore delle prestazioni del processo di produzione rispetto ai parametri chiave di controllo del processo e alle specifiche del cliente. Oltre a soddisfare le esigenze dei clienti, c'è un altro motivo per sviluppare e utilizzare indici di capacità. Possono essere predittori critici delle prestazioni future e un metodo solido per misurare la capacità dei processi di produzione di produrre parti di alta qualità in modo coerente.
Controllo dell'accuratezza e della precisione
La lettera "C" in SPC sta per controllo. Ma cosa stiamo controllando? L'analisi statistica di un processo di produzione riguarda il controllo e la riduzione delle variazioni nel processo. Ha lo scopo di identificare e separare le cause naturali della variazione, che sono inerenti al processo, dalle cause speciali o assegnabili che possono essere controllate, regolate e / o eliminate. La capacità di processo è la capacità di un processo di produrre un prodotto accurato e preciso. L'accuratezza e la precisione di una serie di misurazioni possono essere illustrate come segue:
Cpk tiene conto sia dell'accuratezza che della precisione della misurazione intorno alla media. Il software statistico prende i dati di misura e mostra la capacità del processo come un singolo numero che rappresenta la capacità del processo di fornire entrambi: un prodotto accurato e preciso. In Boyd, puntiamo a un Cpk di 1,33 o superiore per la maggior parte dei nostri clienti di stampaggio a iniezione. I vantaggi principali della creazione di un processo che offre capacità di alto livello includono l'ottimizzazione dei tempi e dei materiali di produzione, la riduzione degli scarti e delle rilavorazioni e l'equipaggiamento del sistema di produzione per creare più prodotti nel minor tempo possibile.
In definitiva, la capacità di processo consiste nella creazione di prodotti che soddisfino le specifiche del cliente con una variazione minima nel tempo. Restate sintonizzati per saperne di più sui grafici di controllo nel nostro prossimo blog.