Home » Blog » I moduli di visualizzazione coprono i tipi di vetro

I moduli di visualizzazione coprono i tipi di vetro

Quando si sviluppa un nuovo prodotto, la copertura del display è fondamentale quanto il display stesso. Il componente di visualizzazione effettivo in genere non arriva con alcun tipo di protezione, lasciandolo suscettibile a fattori ambientali e danni derivanti dall'uso continuato. A seconda dei requisiti del prodotto, è spesso necessario aggiungere una copertura in vetro per proteggere il display da urti o graffi pur mantenendo la qualità ottica. Tuttavia, non tutto il vetro è creato uguale. Il costo, la resistenza, le opzioni di colore e gli spessori disponibili possono influire sulla decisione su quale vetro di copertura utilizzare.

Tipi comuni di materiale di vetro di copertura

Di seguito, esamineremo alcuni dei tipi più comuni di vetro di copertura utilizzati per i moduli di visualizzazione.

Vetro soda-calce

Il vetro soda-calcico, noto anche come vetro float soda-calce, è il tipo di vetro più frequentemente utilizzato nei moduli di visualizzazione. È ideale per qualsiasi applicazione in cui il costo è un problema, ma la resistenza agli urti o la colorazione specifica potrebbero non esserlo. A causa dell'elevato contenuto di ferro nel vetro soda-calcico, può avere una sottile tonalità verde. Anche se questo non è evidente quando stampato con colori scuri, può dare a qualsiasi colore più chiaro come il bianco una tinta verde indesiderata. Tuttavia, poiché è il meno costoso e il più facile da ottenere di tutte le opzioni di vetro, è prevalente nelle applicazioni di visualizzazione.

Vetro di calce soda a basso contenuto di ferro

Lo stesso in termini di resistenza e leggermente più costoso del vetro float soda-calce convenzionale, il vetro soda-calce a basso contenuto di ferro è un vetro più trasparente che è quasi privo di tinta. Questo vetro è comunemente usato come copertura per qualsiasi prodotto che deve avere un colore bianco più chiaro o puro intorno al display, poiché non c'è una tonalità verde per distorcere la colorazione.

Vetro alluminosilicato

Il vetro alluminosilicato, comunemente noto come vetro Corning Gorilla o™ vetro Dragontrail™ di Asahi Glass Co., è un vetro molto sottile e chimicamente rinforzato. Uno dei tipi di vetro più forti disponibili, il vetro alluminosilicato ha una maggiore resistenza agli urti rispetto ad altri tipi di vetro per display. Il vetro alluminosilicato tende ad essere più costoso da produrre, più difficile da ottenere rispetto ad altre opzioni di vetro, ed è limitato nello spessore massimo a due millimetri. Tuttavia, grazie alla sua forza e al profilo sottile, è una scelta popolare per smartphone e dispositivi portatili di consumo.

Confronto tra diversi tipi di vetro di copertura

La tabella seguente confronta i tre tipi di vetro di copertura sopra indicati:
Comparing-Different-Types-of-Cover-Glass

*Il prezzo varia con lo spessore del vetro

Se la tua più grande preoccupazione è il costo, lo spessore, il colore o qualsiasi altra combinazione di fattori, gli esperti di Boyd possono aiutarti a trovare il vetro di copertura perfetto per il tuo display. Find out more about our display integration capabilities by setting up a consultation with our experts.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!