Home » Blog » Cos'è la stampa tecnica?

Cos'è la stampa tecnica?

Per la stampa funzionale che richiede tolleranze e specifiche strette, le tecniche di stampa tecnica sono la soluzione perfetta.

Questo blog è il primo della nostra nuova serie sulla stampa tecnica. Nel corso di questa serie, descriveremo le procedure coinvolte nella creazione di soluzioni tecniche di stampa, dall'inizio alla fine. Per iniziare, ci concentreremo sulla definizione della stampa tecnica e su ciò per cui viene utilizzata.

Introduzione alla stampa tecnica

Stampa tecnica è un termine generico utilizzato per progetti di stampa funzionale che non rientrano negli standard, nei materiali, nei processi e nelle specifiche del settore. Questi progetti richiedono tolleranze estremamente strette e specifiche di prodotto critiche, tipicamente appartenenti a settori altamente regolamentati, come l'industria medica. I processi seguono le attuali Good Manufacturing Practices (cGMP), che sono normative applicate dalla FDA per garantire che i prodotti soddisfino costantemente gli standard di qualità richiesti. La stampa tecnica e la stampa funzionale sono entrambe utilizzate per applicazioni simili, ad esempio per gli interruttori a membrana. La stampa funzionale ha specifiche più indulgenti mentre la stampa tecnica ha requisiti molto più severi.

Esempi di progetti di stampa tecnica

Un esempio comune di parti stampate tecnicamente sono gli elettrodi stampati, che sono strisce prodotte per l'analisi elettrochimica. Ciò comporta la stampa tecnica perché sono tipicamente utilizzati nel campo medico altamente regolamentato, in applicazioni come le strisce reattive per diabetici. Quando si producono elettrodi stampati, le linee conduttive vengono stampate in modo complesso su poliestere, in genere utilizzando inchiostri conduttivi tra cui carboni, argenti e cloruri argento-argento.

Con la stampa tecnica, l'applicazione di un inchiostro conduttivo su una superficie è simile al processo di applicazione della glassa a una torta. Quando si spreme un sacchetto di glassa, una quantità controllata esce da un'apertura all'estremità. Questo stesso processo è il modo in cui gli inchiostri conduttivi vengono applicati come linee circuitali su substrati di poliestere durante la stampa tecnica.

Stampa tecnica per l'industria medicale

Boyd produce spesso elettrodi per strisce reattive e dispositivi elettrochimici, come strisce reattive per diabetici o laboratori diagnostici rapidi. Boyd stampa elettrodi con argento, carbonio o vari inchiostri conduttivi per misurare una corrente o un altro segnale. I nostri clienti applicheranno quindi un reagente sulla parte superiore degli elettrodi. Quando questi reagenti sono esposti a fluidi corporei come il sangue, avviene una reazione chimica e gli elettrodi rileveranno tale reazione e invieranno il segnale al dispositivo a cui è alimentato. Questo viene fatto su piccola scala e le letture dei segnali devono essere completamente accurate, motivo per cui questa parte richiede una stampa tecnica con un alto grado di controllo. Grandi variazioni nel circuito alterano i risultati e possono causare il fallimento delle strisce reattive, quindi sono necessarie tolleranze più strette della stampa tecnica.

Molte variabili entrano nei progetti di stampa tecnica, come i tempi di polimerizzazione e la qualità degli inchiostri, nonché i substrati e gli spessori utilizzati. Queste variabili sono strettamente controllate, specialmente quando si realizzano elettrodi per apparecchiature mediche. Queste parti vanno su apparecchiature critiche e potrebbero significare la vita o la morte in determinate situazioni, come i pulsanti per un dispositivo di somministrazione di farmaci utilizzati negli ospedali o elettrodi stampati utilizzati nei laboratori diagnostici per le malattie. Boyd è un produttore di fiducia per progetti di stampa tecnica con anni di esperienza nel settore medico e in altri settori altamente regolamentati.

Nel nostro prossimo blog di questa serie, esamineremo come i progetti di stampa tecnica passano dallo sviluppo alla produzione.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!