Per una maggiore durata, lo stampaggio di inserti metallici è un processo che combina metallo e plastica per creare parti robuste.Quando una parte deve resistere a forti usura, una targhetta di base potrebbe non soddisfare i requisiti di progetto più esigenti. In questi casi, Boyd consiglia di utilizzare lo stampaggio di inserti metallici, un processo in cui sia il metallo che la plastica vengono utilizzati insieme. Questa capacità è particolarmente apprezzata nell'industria automobilistica in quanto crea pezzi abbastanza robusti da resistere sia agli ambienti esterni che interni.
Lo stampaggio di inserti metallici può sostituire i metodi tradizionali per combinare metallo e plastica, incluso l'incollaggio o la crimpatura. Mentre entrambi questi metodi offrono un incollaggio adeguato per superfici piane, i vantaggi dello stampaggio di inserti metallici superano di gran lunga quelli dei metodi di incollaggio e crimpatura.
Il primo passo dello stampaggio degli inserti metallici è decorare il metallo con finiture meccaniche e chimiche per soddisfare i requisiti estetici. Successivamente, l'adesivo attivato dal calore viene applicato sul retro del metallo. La parte viene quindi rifilata e il metallo viene formato nella forma desiderata. Il pezzo metallico viene inserito nello stampo prima della plastica, che viene quindi iniettata. Infine, la parte viene raffreddata e rifilata di nuovo, se necessario.
Il metallo viene scelto per etichette durevoli per una serie di motivi. In primo luogo, possono essere applicate finiture meccaniche che danno l'impressione di movimento sulla parte dalla luce riflettente. Queste finiture includono motivi grafici di rotazione, pennello, striscia e moneta. Il metallo viene utilizzato anche perché è un materiale resistente che mantiene la sua forma e molti progetti richiedono la sensazione e il peso del metallo autentico. Mentre il metallo fornisce sia scopi cosmetici che funzionali, la plastica viene utilizzata prevalentemente come materiale leggero in grado di supportare il pezzo come componente strutturale utilizzato per fissare la parte alla sua applicazione finale.
I vantaggi dello stampaggio di inserti metallici sono ampi. La tecnologia Metal Insert Molding consente un adattamento linea a linea tra metallo e plastica per creare un legame assoluto con supporto completo sul retro della parte. La resistenza del metallo consente una sezione più spessa con linguette o clip in plastica sul retro della parte senza il rischio che il calore conduca attraverso la superficie superiore del metallo. I componenti combinati in metallo e plastica possono anche essere lavorati per una vestibilità più pulita senza compromettere l'aspetto della parte. Il materiale plastico intrappola e copre anche il bordo grezzo che si crea quando le parti vengono tagliate.
Lo stampaggio di inserti metallici è una tecnologia popolare che offre vantaggi sia funzionali che estetici per i componenti decorativi. Per saperne di più sulle nostre capacità di decorazione e fabbricazione di metallo e plastica in Boyd, contatta i nostri esperti.