Cos'è dead front printing?
La stampa frontale morta è il processo di stampa di colori alternativi dietro il colore principale di una lunetta o sovrapposizione. Ciò nasconde efficacemente le spie e gli interruttori a meno che non siano retroilluminati attivamente. Quindi la retroilluminazione può essere applicata in modo selettivo per illuminare icone e indicatori specifici. Le icone inutilizzate rimangono nascoste sullo sfondo, richiamando l'attenzione esclusivamente sull'indicatore in uso.
Metodi e substrati di sovrapposizione frontale morta
Esistono due modi per illuminare una sovrapposizione frontale morta, ognuno dei quali richiede una tecnica di stampa diversa. Il primo metodo consiste nell'utilizzare i LED direttamente dietro ciascun indicatore o icona. Questo approccio semplifica il processo di stampa; poiché i LED forniscono colori diversi, è necessario stampare un solo colore dietro ogni icona.
In alternativa, la stampa selettiva può aggiungere diversi colori traslucidi dietro vari indicatori e icone. Poiché l'inchiostro traslucido dietro l'iconografia conferisce all'indicatore la sua tonalità, le sovrapposizioni frontali morte stampate in questo modo possono utilizzare quasi tutti i metodi di retroilluminazione.
I diffusori di luce vengono spesso applicati tra le luci e la sovrapposizione per mantenere la coerenza. In particolare con i LED, i diffusori possono aiutare a eliminare gli hotspot, in cui un'area della lettera o dell'icona appare molto più luminosa di altre parti. Boyd realizza diffusori personalizzati per le sovrapposizioni in base ai colori necessari, ai valori di luce e all'ambiente di illuminazione esterna per garantire che la retroilluminazione sia coerente.
Mentre la stampa frontale morta è tecnicamente possibile con quasi tutte le lunette colorate o sovrapposizioni, è generalmente vista su sovrapposizioni e cornici stampate con colori neutri; Il bianco, il nero o il grigio nascondono gli indicatori inutilizzati nel modo più efficace. Le sovrapposizioni frontali morte sono in genere stampate su policarbonato, poliestere o vetro, poiché sono facilmente retrostampate e nascondono efficacemente le icone.
Sviluppo di pannelli di controllo frontali morti con Boyd
Quando si sviluppa una nuova sovrapposizione frontale morta, la sperimentazione è spesso necessaria per ottenere l'aspetto perfetto. Data l'ampiezza delle possibili opzioni di illuminazione, densità di inchiostro, tavolozze di colori e substrati, mantenere un aspetto coerente su una sovrapposizione richiede spesso lo sviluppo di diversi prototipi. In Boyd, abbiamo un laboratorio del colore all'avanguardia, un laboratorio di luci e un team di stampa completo per abbinare e perfezionare i colori. All'interno del nostro laboratorio colore, gli spettrofotometri e gli spettroradiometri aiutano a definire i valori di colore specifici consigliati per la corrispondenza. Il nostro team di stampa utilizza il laboratorio luci per specificare l'esatta miscela e densità di inchiostro necessarie per il substrato specifico e l'aspetto richiesto.
La stampa frontale morta è un'opzione eccellente per un'ampia varietà di applicazioni come cruscotti automobilistici, indicatori aerospaziali e interfacce uomo-macchina (HMI). Scopri come la stampa frontale morta può migliorare la tua interfaccia utente specifica programmando una consulenza con i nostri esperti.