Home » Blog » Comprendere Rubber Bloom

Comprendere Rubber Bloom

What Is Rubber Bloom?

Bloom si riferisce alla formazione di una polvere o pellicola sulla superficie di composti di gomma. I particolati che creano la fioritura sono composti di gomma ricristallizzati che sono insolubili o incapaci di rimanere all'interno della gomma mentre il materiale si raffredda a temperatura ambiente dopo la vulcanizzazione. While rubber bloom itself is not harmful, it can affect the appearance of rubber products and may require cleaning to maintain their aesthetic appeal.
RV slide out coextruded plastic and rubber seal with layer of rubber bloom

What Is Rubber Bloom Made of?

Molti materiali composti in gomma hanno una compatibilità limitata con l'elastomero in uso, motivo per cui la fioritura è un evento comune. Bloom può essere costituito da materiali composti solidi o liquidi. These compounds migrate to the surface of the rubber component and appear as rubber bloom. Bloom includes both dry bloom, typically a fine, white, powdery substance, and wet bloom, which is also known as exudation, bleeding, or oily bloom.

Learn more about Rubber in our Material Science Section.

Does Rubber Bloom Impact Function?

Rubber Bloom è un fenomeno comune e superficiale che non influisce sulla funzionalità della gomma o sulla sua capacità di sigillare.

O-Rings, rubber gaskets, and door seals all experience bloom and still maintain their material integrity and function. In severe cases, it may make the surface of the rubber feel tacky or slippery, but still not impact rubber function.

Mentre può far sembrare la gomma sporca o poco attraente, Rubber Bloom è comune e non è considerato difettoso in quanto non inibisce il corretto funzionamento della gomma. In alcuni casi, bloom può essere utilizzato intenzionalmente per proteggere il componente come bloom modificato.

How Do I to Mitigate Rubber Bloom?

Store rubber products in cool, dry environments. Minimizing exposure to heat and humidity can help reduce the likelihood of bloom formation.

Manufacturers may optimize formulations and process conditions to reduce bloom. Rubber bloom may still form on rubber components despite these measures.

Learn more about Boyd’s rubber forming capabilities.

Domande semplici per identificare Bloom

Complex coextruded foam and rubber door seal with rubber bloom
Preoccupato che la tua gomma stia vivendo qualcosa di diverso dalla fioritura della gomma? Rispondi alle domande seguenti per una rapida identificazione.
  • Il particolato si è sviluppato durante lo stoccaggio o la spedizione?
  • Scompare quando riscaldato?
  • Può essere rimosso con una salvietta solvente?
    • You may need to try several solvents to find the right one.
If the answer to each of these questions is Yes, you're most likely experiencing harmless rubber bloom on your product. Questo non è insolito e le parti in gomma dovrebbero funzionare come previsto. While rubber bloom may not be aesthetically pleasing, most rubber components are used in sealing applications where the component is hidden.

Cosa succede se la gomma ha particelle superficiali prima dello stoccaggio e della spedizione?

  • Potresti avere contaminazione superficiale o foschia organica sul tuo prodotto.
  • I tuoi componenti in gomma sono ancora intatti e funzionali. Questa foschia è di natura strettamente cosmetica e può essere ripulita dai componenti se l'aspetto è critico.

Cosa succede se il riscaldamento non influisce sul particolato?

  • Potresti avere un antidegradante ossidato lasciato sulla gomma, un materiale utilizzato per prevenire l'invecchiamento della tua gomma. Uno stearato di zinco di base o sapone è stato lasciato sulle tue parti.
  • Sia il materiale protettivo residuo che i detergenti sono eventi naturali per i prodotti in gomma e non sono motivo di preoccupazione.

Cosa succede se più solventi non rimuovono il film dalla gomma?

  • Se hai provato diversi solventi, prova un agente complesso per pulire le tue parti. Se ciò non funziona, potresti avere foschia a causa di sostanze organiche.
  • Ancora una volta, questo è un problema estetico e non dovrebbe influire sull'accettazione da parte dell'utente, soprattutto perché molti componenti in gomma vengono utilizzati internamente.

So don’t immediately worry if you see rubber bloom on O-rings, rubber gaskets, and door seals. Most bloom is harmless, but if you have any questions or need a rubber solution for your sealing or damping needs, Contact Us!

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!