Home » Blog » Stampa tecnica ad alto volume: processi di stampa

Stampa tecnica ad alto volume: processi di stampa

L'industria-ferroviaria-e-Boyd-Solutions

22, 2021 giugno

La stampa tecnica è un termine generale per i progetti di stampa funzionale che richiedono specifiche di prodotto al di sopra e al di là dello standard del settore. Spesso viste in settori altamente regolamentati, le parti stampate tecnicamente richiedono tolleranze eccezionalmente strette. Per ottenere una comprensione più approfondita, puoi leggere la nostra serie di blog sulla stampa tecnica qui. Quando si tratta di programmi di stampa tecnica ad alto volume, una delle decisioni critiche che dovrai prendere è il tipo di processo di stampa da utilizzare per lo sviluppo del design e la produzione su larga scala. Le parti stampate tecnicamente possono essere ottenute utilizzando diverse tecnologie di stampa, come rotocalco, litografia, serigrafia o serigrafia. In Boyd, abbiamo scelto specificamente di lavorare con la serigrafia standard come processo principale. In questa serie di blog in due parti, esamineremo i due processi di serigrafia e le attrezzature utilizzate in Boyd e come si adattano a progetti di stampa tecnica ad alto volume.

Confronto dei processi di serigrafia di Boyd per la stampa tecnica

La scelta del metodo di stampa ottimale per qualsiasi programma di stampa tecnica dipende dalla quantità, dalle dimensioni, dalla complessità e dai requisiti funzionali della parte. Boyd utilizza due metodi di serigrafia: a foglio e roll-to-roll. Sebbene entrambi questi metodi differiscano nella loro capacità di gestire i fattori chiave sopra elencati, la differenza principale risiede nella movimentazione dei materiali. Mentre la stampa a foglio svolge un ruolo fondamentale durante lo sviluppo del progetto, la stampa roll-to-roll rimane il vincitore indiscusso per la maggior parte dei progetti ad alto volume per la sua velocità di tiratura, l'utilizzo del materiale, l'ispezione in linea e la capacità di stampare più colori per passaggio.

Serigrafia a foglio

 La serigrafia a foglio è solitamente preferita per progetti di stampa tecnica a basso e medio volume. Il processo di stampa a foglio richiede che un operatore carichi singoli fogli in una macchina da stampa e li rimuova dopo ogni passaggio, aumentando il tempo di lavoro complessivo. Questo, combinato con le sue dimensioni e i limiti di tiratura (di cui parleremo nel prossimo blog), è il motivo per cui la stampa a foglio si è dimostrata un metodo inefficiente e più costoso per la stampa tecnica di grandi volumi. Tuttavia, la fase di sviluppo di solito comporta la creazione di diverse varianti di un progetto in volumi ridotti e brevi intervalli. La velocità e l'agilità sono fondamentali. Di conseguenza, indipendentemente dal metodo di stampa utilizzato per la produzione, il processo di stampa a foglio viene sempre utilizzato durante la fase di sviluppo per i progetti di stampa tecnica.

Serigrafia roll-to-roll

 La stampa roll-to-roll è il metodo di stampa predefinito utilizzato per i lavori ad alto volume che contengono un elevato livello di complessità, archetipico per i progetti di stampa tecnica. Il substrato viene somministrato in rotoli (o nastri) e continuamente alimentato attraverso la pressa da un sistema di rulli. La stampa tecnica roll-to-roll ad alto volume ha un utilizzo significativo nel settore medico e degli elettrodomestici per applicazioni touch capacitive, dispositivi medici monouso ed elettrodi. La stampa roll-to-roll è meglio attrezzata per progetti ad alto volume grazie alla sua maggiore velocità, tolleranze più strette e livelli di qualità più elevati, con conseguente riduzione dello spreco di materiale e risparmio sui costi. Questo processo è significativamente più veloce in quanto i materiali non richiedono molta manipolazione e le parti possono essere stampate continuamente. Altri fattori che contribuiscono all'efficienza superiore della stampa roll-to-roll includono la capacità di eseguire la fabbricazione roll-to-roll e i test in-process. Questo metodo è preferibile anche per la stampa a foro passante (o via) e offre la possibilità di stampare più colori contemporaneamente.

Boyd vantaggio con la stampa tecnica ad alto volume

Oltre alla varietà di attrezzature disponibili internamente, Boyd fornisce una visione unica durante le fasi di sviluppo e produzione su vasta scala. In genere, la maggior parte dei progetti di stampa tecnica ad alto volume vengono Boyd all'inizio del processo di sviluppo del cliente. Il cliente potrebbe aver completato il primo ciclo di grafica, essere generalmente soddisfatto del design o aver iniziato a esaminare gli inchiostri, ma ha bisogno di supporto nella preparazione e finalizzazione del processo di progettazione e produzione delle parti per la produzione di grandi volumi. That’s where Boyd comes in. Boyd’s quick-turn prototyping services help to develop high-volume technical printing projects with unparalleled efficiency and performance. Poiché offriamo sia la stampa a foglio che roll-to-roll, il nostro team di ricerca e sviluppo esperto e competente può affrontare i progetti dei clienti con velocità. Lavoriamo con i nostri clienti per creare più iterazioni del loro progetto con tempi di consegna rapidi, consentendo al cliente di mettere a punto la propria grafica in base alle specifiche, mentre ci assicuriamo che sia pronta per la produzione ad alto rendimento. Ciò che Boyd distingue durante questa fase di sviluppo è che costruiamo parti a bassi volumi con la mentalità che si espanderanno fino a un lavoro di stampa ad alto volume. Questa lungimiranza ci spinge a simulare gli inchiostri esatti, i tipi di tergipavimento, le direzioni di stampa e le maglie dello schermo, ma anche a replicare i parametri specifici di essiccazione e polimerizzazione utilizzati ad alti volumi. Di conseguenza, alla fine del processo di sviluppo, la grafica è già ottimizzata, consentendo una transizione semplificata alla produzione ad alto volume. In generale, entrambi i processi di stampa, a foglio e roll-to-roll, possono essere utilizzati per la stampa tecnica, ma i requisiti di progetto come volume, tolleranza e complessità del circuito possono determinare quale metodo è migliore per la vostra applicazione specifica. Tuttavia, le prestazioni o le funzionalità menzionate in questo blog per ogni processo di stampa dipendono anche dal tipo di apparecchiatura utilizzata. Per saperne di più sulle nostre attrezzature di stampa, rimanete sintonizzati fino al nostro prossimo blog.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!