Home » Blog » Stampa tecnica ad alto volume: apparecchiature di stampa

Stampa tecnica ad alto volume: apparecchiature di stampa

L'industria-ferroviaria-e-Boyd-Solutions

24, 2021 giugno

In questo secondo blog della nostra serie sulla stampa tecnica ad alto volume, discuteremo le varie opzioni di attrezzature per la serigrafia di Boyd per la stampa tecnica. Esamineremo i diversi attributi di ogni tipo di macchina da stampa e valuteremo come possono influenzare i vostri progetti. Se ti sei perso il nostro primo blog di questa serie, ti invitiamo a dedicare un momento a leggerlo qui per ottenere una comprensione preliminare dei metodi di stampa tecnica di Boyd e delle loro implicazioni per i programmi ad alto volume. Come accennato in precedenza, ci sono due principali processi di serigrafia utilizzati da Boyd per i programmi di stampa tecnica: a foglio e roll-to-roll. Come abbiamo stabilito, la stampa a foglio è più adatta per lo sviluppo del design e la stampa roll-to-roll è ideale per progetti ad alto volume. Le ragioni diventeranno più chiare man mano che esamineremo le caratteristiche delle apparecchiature di stampa di Boyd. Prima di entrare nello specifico, un concetto importante da comprendere su tutte le presse è che la velocità di esecuzione è impostata dalla capacità dell'essiccatore. Gli attributi dell'essiccatore e il progetto influenzano la velocità di produzione. Ad esempio, gli inchiostri funzionali spesso richiedono più tempo per polimerizzare. Pertanto, se un programma di stampa tecnica che utilizza inchiostri funzionali viene eseguito su una macchina da stampa con capacità di asciugatura limitata, sarà necessario passare attraverso l'essiccatore a una velocità inferiore per polimerizzare completamente. Tuttavia, se lo stesso progetto dovesse funzionare su una pressa con una grande capacità di essiccazione, funzionerebbe a una velocità maggiore poiché rimarrebbe nell'essiccatore più a lungo. Per ogni nuovo progetto, i parametri di essiccazione devono essere sviluppati in base alle specifiche di quel progetto, che alla fine determinano la velocità.

Macchine da stampa serigrafiche a foglio

Come per tutte le apparecchiature serigrafiche, le capacità e i vincoli distinti offerti da ciascuna delle macchine da stampa a foglio di Boyd determinano la fattibilità dell'attrezzatura per un potenziale progetto. Le macchine da stampa a foglio producono dimensioni variabili dell'area di stampa, ad esempio da 22" x 30" a 48" x 98". Un'altra caratteristica critica di cui essere consapevoli è la velocità di tiratura di queste presse, che in media può variare da 160 a 225 impressioni all'ora. Infine, gli essiccatori che accompagnano le macchine da stampa a foglio a Boyd includono essiccatori UV termici.

Macchine da stampa serigrafiche roll-to-roll

Per la stampa roll-to-roll, Boyd utilizza le seguenti macchine da stampa per soddisfare un assortimento di requisiti tecnici del progetto di stampa.

Tramite stampa

La caratteristica più degna di nota di due delle macchine da stampa serigrafiche utilizzate da Boyd per la stampa tecnica roll-to-roll è la capacità delle macchine da stampa di stampare vie (nota anche come stampa a foro passante). Quando si stampano vias, una volta che le vie sono laserate nel materiale, l'inchiostro viene stampato su entrambi i lati del rotolo, forzando l'inchiostro attraverso le vie per creare un circuito. Ma la spinta dell'inchiostro attraverso i fori lascia l'inchiostro in eccesso sul piano di stampa. Se dovesse essere utilizzato un metodo alimentato a foglio, l'operatore dovrebbe pulire il piano di stampa dopo ogni passaggio, aggiungendo ulteriori passaggi e tempo al processo. Tuttavia, le macchine da stampa Boyd eliminano la necessità di questo passaggio aggiuntivo perché hanno carta blotter posizionata sulla parte superiore del piano di stampa per assorbire tutto l'inchiostro rimanente. Questa carta blotter avanza insieme al rotolo di materiale per garantire che l'inchiostro non si macchii mentre il foglio avanza. In generale, queste macchine da stampa stampano un colore alla volta, mantengono un'area di stampa di 20 "x 20" e possono raggiungere tolleranze intorno a 0,007". Utilizzando essiccatori UV e termici di circa quattro metri di lunghezza, la velocità di esecuzione per queste presse è di circa 500-800 impronte all'ora.

Stampa a tolleranza stretta

 Un'altra macchina da stampa roll-to-roll a Boyd stampa solo un singolo colore alla volta, ma ha un'area di stampa di 20 "x 24". Il vantaggio principale di questa macchina da stampa è la stampa di parti con tolleranze estremamente strette. Questa pressa può raggiungere tolleranze entro 0,001" - 0,002" delle specifiche originali. Con un'asciugatrice a tunnel da 12 piedi, la nostra macchina da stampa a tolleranza stretta offre una tiratura di circa 150-200 impronte all'ora.

Velocità di esecuzione efficienti e stampa multicolore

 L'ultima macchina da stampa a disposizione di Boyd offre un'area di stampa di 18" x 19,5" e soddisfa tolleranze comprese tra 0,007" e 0,010". I suoi vantaggi più significativi includono le sue due stazioni di stampa e la notevole capacità di asciugatura, che consente di produrre parti a una velocità molto più elevata. Con un essiccatore a torre da 40 piedi e 60 piedi, questa pressa impiega essiccatori molto più grandi delle nostre altre presse. Gli essiccatori a torre consentono a ciascuna parte di rimanere nell'essiccatore più a lungo, consentendo alla parte di eseguire il processo a una velocità più rapida. L'altro vantaggio di questa macchina da stampa è che si tratta di una macchina da stampa a due colori. Il processo di stampa inizia con la posa del primo colore, seguita dalla punzonatura di un fiduciale accanto all'immagine per la registrazione e dal foglio che attraversa il primo essiccatore a torre. Successivamente, utilizzando il punzone di registrazione per allinearsi con il primo strato di inchiostro, è possibile posare un secondo colore, che termina con il foglio che passa attraverso il secondo essiccatore a torre. Queste due funzionalità rendono la nostra macchina da stampa tecnica roll-to-roll finale la linea di stampa più veloce a Boyd con una tiratura di 800 - 1.000 impressioni all'ora. Quando si confrontano le caratteristiche delle macchine da stampa a foglio con le macchine da stampa roll-to-roll, è evidente perché la stampa roll-to-roll è più adatta per progetti di stampa tecnica ad alto volume. Queste macchine da stampa non solo possono raggiungere velocità di tiratura molto più elevate, ma possono anche produrre parti con tolleranze molto più strette e realizzare una stampa efficiente a foro passante. Con la nostra selezione di attrezzature di stampa tecniche interne, Boyd mira a fornire ai nostri clienti la tecnologia di stampa che meglio si adatta alle loro esigenze specifiche. Boyd è attrezzata per soddisfare una vasta gamma di requisiti di progetti di stampa tecnica con volumi che vanno dal basso all'alto. To learn more or to discuss your unique technical printing challenges, reach out to our experts.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!