Batterie EV e accumulo di energia

Cos'è l'accumulo di energia e le batterie e perché è importante?

L'accumulo di energia e le batterie sono componenti critici nella rete elettrica. I sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) consentono ai produttori di raccogliere energia da fonti di generazione di energia incoerenti come il solare e l'eolico e alimentare la rete a un ritmo più coerente o a richieste elevate. L'accumulo di energia consente inoltre agli utenti di raccogliere energia, di solito a bassa richiesta di costi inferiori, e utilizzare l'energia quando ne hanno bisogno. Questo potrebbe essere nelle reti di distribuzione dell'energia, bilanciando la rete quando necessario, grandi siti di consumo energetico come negozi al dettaglio, una fonte di energia di emergenza per aziende e case o consumo di energia mobile come batterie per veicoli elettrici (EV).

L'aumento del consumo energetico nei veicoli elettrici, negli elettrodomestici elettrificati, nell'Internet delle cose e nella raccolta ed elaborazione massiccia dei dati rende fondamentale fornire una fonte di energia coerente e affidabile per questi sistemi.

Perché Boyd per le soluzioni a batteria?

Materiali avanzati disponibili

Our lightweight, high performance sealing solutions help you design larger batteries with greater power density.

Aspetto e sensazione su misura

Robustiamo le batterie per resistere a condizioni ambientali e stradali difficili per l'accumulo di energia e batterie EV con durata e autonomia prolungate.

Streamlined, multi-functional solutions that seal, insulate, and protect integrate system design to help reduce weight, create additional design space, and maximize energy creation, efficiency, and storage capacity.

Flessibilità di progettazione

I nostri cicli di progettazione rapidi e la prototipazione rapida ti aiutano a iterare rapidamente i progetti, creando un vantaggio competitivo in termini di velocità di immissione sul mercato e consentendoti di introdurre nuovi prodotti più velocemente per un accesso anticipato al mercato.

Migliora funzionalità e prestazioni

Progettiamo soluzioni per l'assemblaggio semplificato del cliente, la produttività della progettazione per la produzione (DFM) e l'ottimizzazione dei materiali.

Globale-FDA

Ti offriamo una maggiore flessibilità di progettazione con capacità di produzione che combinano materiali di una varietà di fornitori, creando configurazioni ottimizzate di materiali multistrato.

Batterie EV e risorse di accumulo di energia

La differenza di Boyd per le batterie

La differenza di Boyd per un pacco batterie EV

Conosciamo la sicurezza e l'affidabilità. Siamo anche esperti nel massimizzare la densità di potenza, l'utilizzo dell'energia, il recupero e l'efficienza nelle applicazioni. Da oltre 60 anni dimostriamo che l'affidabilità e la sicurezza sono in prima linea nel nostro supporto alla progettazione e alla produzione per i mercati dei trasporti, aerospaziale e della difesa, guidando l'innovazione per rendere le nostre tecnologie più leggere e compatte. E stiamo fondendo questo patrimonio con processi di produzione, materiali e tecnologie innovativi dalla nostra esperienza in settori avanzati per migliorare la progettazione e la tecnologia dei componenti del pacco batteria EV in modo sicuro ed efficiente.

Il patrimonio della batteria di Boyd

  • Oltre 1 milioni di guarnizioni per batterie EV installate nei principali veicoli elettrici di oggi.
  • Oltre 2 milioni di installazioni di componenti per batterie eMobility.
  • Più di 60 anni di prestazioni comprovate sul campo e oltre 1 miliardi di unità spedite in applicazioni di trasporto, aerospaziale e difesa per un'affidabilità affidabile nei mercati in cui la sicurezza è una preoccupazione chiave.
Batterie robuste per resistere all'esposizione ambientale e all'uso da parte dei consumatori

Robustizza le batterie per resistere all'esposizione ambientale e all'uso da parte dei consumatori

Le applicazioni di accumulo di energia e le batterie dei veicoli elettrici operano in alcuni degli ambienti più esigenti ed estremi del mondo. Per prolungare le prestazioni della batteria sicure e affidabili alla massima efficienza, i progetti devono essere strategicamente rinforzati per proteggere da calore estremo, freddo, esposizione ai raggi UV, vento, sabbia, pioggia, vibrazioni stradali e impatti improvvisi. Avere una tenuta adeguata per pacchi e moduli protegge la batteria e le sue celle dall'intrusione o dall'esposizione a liquidi, gas, particelle e contaminanti per prevenire guasti catastrofici e prolungare la durata della batteria.

Protezione della batteria da impatto improvviso e cuscinetti di compressione

Le batterie devono essere protette da urti improvvisi, vibrazioni e forze di rigonfiamento che possono provenire da movimenti meccanici, cicli di temperatura, suoni, vento o altri fattori ambientali. Le batterie dei veicoli elettrici sperimentano ulteriori ambienti estremi a causa di condizioni stradali difficili e impatto collisionale da incidenti e quasi-incidenti. I cuscinetti di compressione di Boyd si sovrappongono tra le celle della batteria per compensare le forze di rigonfiamento, gestire l'espansione e la contrazione della pila di tolleranza delle celle e fungere da barriera di protezione dagli impatti dai movimenti meccanici derivanti da collisioni e vibrazioni. Le robuste guarnizioni della batteria che assorbono gli urti consentono di ridurre al minimo l'impatto negativo sulle batterie e di ridurre la domanda di manutenzione e i costi di garanzia per i consumatori, migliorando al contempo la sicurezza della batteria.
Tamponi-di-protezione-e-compressione-della-batteria-da-impatto improvviso
Isolamento e protezione antincendio della batteria

Isolamento e protezione antincendio della batteria

Il moderno design della batteria è ottimizzato per evitare che si verifichino incendi. Ma nel raro caso di un guasto catastrofico della batteria con incendio, il design di sicurezza proattivo integra prestazioni elevate e isolamento antincendio affidabile. L'isolamento antincendio può essere ottenuto in molti modi diversi e a diversi livelli di sistema della batteria per le prestazioni di isolamento antincendio primario e secondario. Le celle e i moduli della batteria possono essere avvolti con pellicole ad alte prestazioni che isolano elettricamente. Questi strati isolanti leggeri e robusti avvolgono le celle della batteria per evitare tensioni di spart tra i componenti critici interni che possono portare a cortocircuiti o incendi del dispositivo. L'utilizzo delle pellicole di isolamento FR V0 con la massima potenza di fiamma aiuta a prevenire il verificarsi di incendi o a isolarlo a livello della cella della batteria primaria nell'improbabile eventualità che una cella bruci.

Isolamento e protezione della batteria SOLIMIDE®

SOLIMIDE® è una schiuma resistente al fuoco, ultraleggera e non tossica in grado di mantenere le massime prestazioni sia alle alte che alle basse temperature estreme. È eccezionalmente resistente alla fiamma e utilizzato come barriera alla fiamma in molte applicazioni critiche. SOLIMIDE® non si accende o brucia sotto continua esposizione diretta a lungo termine alla fiamma, emette zero tossine e pochissimo fumo. Offre caratteristiche prestazionali tradizionali della schiuma come la comprimibilità e lo smorzamento delle vibrazioni. È anche non traspirante con un'elevata stabilità idrolitica, il che significa che non trattiene l'acqua o il peso dell'acqua e può sopportare una lunga esposizione ai liquidi. Se applicato in un pacco batteria, funge da protezione antincendio secondaria a livello di pacco batteria, isolando la fiamma e il fuoco mentre assorbe sia le vibrazioni meccaniche che l'acustica per batterie più sicure, più silenziose e più affidabili.

SOLIMIDE-Protezione della batteria
batteria

Prevenzione della fuoriuscita termica della batteria agli ioni di litio

Una buona gestione della temperatura delle celle della batteria agli ioni di litio con funzioni di sicurezza di backup aggiuntive aiuta a prevenire gli eventi di runaway termico della batteria o a rispondere in modo sicuro e rapido se si verificano. La prevenzione del runaway termico inizia con un design ottimizzato, ma richiede anche componenti che proteggano dalla propagazione termica in fuga. Le soluzioni multifunzionali e complesse per componenti della batteria progettate per l'applicazione da cella a cella assorbono l'impatto, le vibrazioni e il movimento, dissipano il calore della cella e agiscono come barriera di fiamma o calore e isolatore se dovesse verificarsi un evento catastrofico. Consenti ai tuoi progetti di prevenire in modo proattivo e sicuro gli eventi termici di fuga gestendo vibrazioni, movimenti e attriti e isolare rapidamente calore o incendio estremi nell'improbabile eventualità che le funzionalità di progettazione della sicurezza della batteria non riescano a prevenire la propagazione da cella a cella. Highly integrated thermal runaway prevention assemblies feature heat spreaders with compression pads and flame-rated electrical insulation to isolate li-ion battery cells. Prevenire, proteggere e isolare il runaway termico dell'accumulo della batteria e il runaway termico della batteria EV.

Le tre principali cause di fuga termica e come prevenirle

Visualizza la trascrizione

Maximize BESS Performance with Boyd’s Sealing Technologies

(Visualizza trascrizione)

Batterie robuste per resistere all'esposizione ambientale

(Visualizza trascrizione)

How to Protect EV Batteries Against Collision and Thermal Runaway

(Visualizza trascrizione)

Rete globale e supporto locale

Rete globale e supporto locale

Boyd maintains ISO 9001 and IATF 16949 certified manufacturing operations across three continents to assure our energy storage and eMobility components exceed the rigorous demands for quality management systems with adept regional support. L'attenzione al cliente e la cultura della gestione delle relazioni di Boyd sono allineate con i processi di sistema SGQ più esigenti. Ottimizzando i processi, l'organizzazione e l'efficienza, riduciamo i costi, aumentiamo i tassi di rendimento con processi di gestione e assemblaggio efficaci, il tutto fornendo ai nostri clienti prodotti di altissima qualità.

Risolvi i regolamenti di sostenibilità del futuro

Le operazioni di produzione di Boyd, disponibili a livello globale e certificate ISO 14001 e le partnership di lunga data con innovatori di eMobility, veicoli elettrici, veicoli elettrici ibridi, autonomia e stoccaggio di energia influenzano il modo in cui superiamo i rigorosi requisiti ambientali regionali e di sicurezza, anticipiamo le esigenze dei consumatori in evoluzione e risolviamo le normative di sostenibilità del futuro.

Solve-Sustainability-Regolamenti-del-Futuro

Trusted Innovation in eMobility | EV Battery Thermal Runaway Solutions

(Visualizza la trascrizione)

eMobility Solutions | EV Thermal Runaway Protection |EV HMI Technology

(Visualizza la trascrizione)

Vantaggi delle batterie EV e dell'accumulo di energia:

Raccogli energia per la ricarica rapida della batteria per i veicoli elettrici.

Acquista energia a tempi di domanda più bassi per prezzi migliori.

Immagazzina energia per il consumo di emergenza, in particolare per luoghi e sistemi critici come ospedali e data center.

Migliora l'affidabilità della produzione di energia da fonti sostenibili come parchi eolici o solari.

Bilancia la produzione e la domanda della rete, specialmente durante le ore di punta.

Batterie EV e sfide di stoccaggio dell'energia:

Le apparecchiature di supporto e i materiali protettivi riducono il volume disponibile per le celle della batteria e riducono la densità energetica.

I sistemi di accumulo di energia rinnovabile in loco si trovano nei parchi solari o eolici, che possono trovarsi in località remote. Ciò può limitare la manutenzione del sistema e richiede sistemi altamente affidabili per l'uso continuo.

Le batterie EV devono soddisfare rigorosi standard di sicurezza per la sicurezza dei passeggeri, che includono protezione dalle collisioni e materiali resistenti al fuoco per aumentare il tempo di uscita in caso di emergenza.

Every gram counts in extending EV battery range, so protection systems must use lightweight, yet reliable solutions.

Sfrutta gli oltre 15 anni di esperienza di Boyd nelle batterie per migliorare il tuo prodotto.

Termini chiave per la batteria e l'energia da conoscere

Diagramma della batteria EV
TermineDefinizione
Guarnizioni e GuarnizioniSigillare pacchi batteria, moduli batteria e coperture batteria contro l'impatto della temperatura, l'ingresso di aria, polvere e acqua. Ottimizza le prestazioni, l'impermeabilità e la tenuta considerando il set di compressione e la deflessione della forza, NVH e altri fattori meccanici.
Pellicole di sfiato e guarnizioniControllare l'assemblaggio interno della batteria o la pressione del pacco, l'umidità e altri fattori ambientali.
Schermatura EMIRidurre la suscettibilità ai malfunzionamenti elettronici nei pacchi batteria e nei moduli bloccando le onde elettromagnetiche esterne indesiderate.
Protezione termica multistrato RunawaySchiume e pellicole resistenti al fuoco ad alta temperatura per schermare, bloccare e sopprimere la fiamma tra celle e moduli della batteria.
Cuscinetti di compressione e tolleranzaGestisci l'espansione e la contrazione dello stack di tolleranza delle celle della batteria e dei cicli di temperatura.
Isolamento elettrico e avvolgimento di celleGli strati isolanti avvolgono le celle e i moduli della batteria per evitare la tensione di scintilla tra i componenti critici interni che può causare cortocircuiti o incendi del dispositivo.
Adesivi dielettrici per sbarreProteggi i circuiti stampati flessibili nei gruppi batteria per prolungare la durata dei dispositivi.
Materiali di interfaccia termica (TIM)Facilita il trasferimento di calore tra la piastra di raffreddamento e il modulo batteria, allontanando il calore dai componenti sensibili. TIM aiuta a ridurre al minimo la resistenza del flusso di calore in entrata, attraverso e fuori da un'interfaccia.
Legame cellula-cellulaGli adesivi sensibili alla pressione uniscono sacchetto e celle prismatiche per migliorare l'integrità strutturale nei gruppi batterie.

Battery FAQs

Are there eco-friendly battery cooling solutions?

Yes, eco-friendly battery cooling solutions focus on using sustainable materials, energy-efficient methods, and environmentally friendly refrigerants. These solutions reduce energy consumption, minimize carbon footprints, and lower the environmental impact of cooling systems while maintaining high performance.

What role does cooling play in battery safety?

Cooling plays a crucial role in battery safety by preventing overheating, which can trigger thermal runaway, fires, or chemical reactions. By maintaining a stable temperature, cooling systems reduce the risk of dangerous temperature spikes and ensure safe operation under various conditions.

What is the role of phase change materials (PCMs) in battery cooling?

Phase change materials (PCMs) absorb and store excess heat during high-temperature periods, maintaining a stable temperature by changing phase, typically from solid to liquid.
Chiusura della batteria

Chiusura

1 million + EV battery seals installed in today’s leading electric vehicles. 2 million + eMobility battery component installations. Più di 60 anni di prestazioni comprovate sul campo e oltre 1 miliardi di unità spedite in applicazioni di trasporto, aerospaziale e difesa per un'affidabilità affidabile nei mercati in cui la sicurezza è una preoccupazione chiave.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!