Home » Blog » Progettazione di unità di distribuzione del refrigerante (CDU) in sistemi di data center

Progettazione di unità di distribuzione del refrigerante (CDU) in sistemi di data center

Poiché quasi tutti i settori utilizzano dispositivi ed elettronica che richiedono una maggiore potenza, un raffreddamento più efficiente per carichi termici elevati in spazi compatti non è mai stato così importante. Boyd vanta decenni di esperienza nella fornitura di CDU (Coolant Distribution Units) per aiutare a raffreddare e proteggere con precisione l'elettronica aziendale e i sistemi hyperscale, IOT e cloud. We provide CDU solutions that are right-sized and custom-configured to help maintain uptime and lower total data center cost of ownership.

To help shed some light on incorporating a CDU into a data center cooling system, we sat down with one of our thermal experts to discuss some of the most important implementation considerations.

Hai una richiesta di servizio di distribuzione del refrigerante?

Perché dovresti aver bisogno di una CDU per il raffreddamento del data center?

Il funzionamento ininterrotto del data center 24/7 è fondamentale per la continuità aziendale. Poiché i requisiti termici sono aumentati insieme alla potenza di calcolo, molte applicazioni aziendali hanno superato ciò che il raffreddamento ad aria tradizionale può raggiungere. Una CDU offre un livello più elevato di capacità di raffreddamento in una soluzione più compatta e flessibile ed è un'opzione efficiente per il raffreddamento e la protezione dei componenti del data center.

Quanto è importante l'Hot Swapping? Ho bisogno delle funzioni di Hot Swapping nel mio sistema?

Il tempo di attività per i server in un data center è fondamentale, quindi avere componenti sostituibili a caldo (o sostituibili durante il funzionamento continuo) può aiutare a evitare interruzioni del servizio. Boyd’s cooling distribution units have multiple components that are hot-swappable, including cold plates and pumps to help expedite system service and minimize maintenance downtime.

Come si prevengono condensa e perdite in una CDU?

Qualsiasi quantità di condensa o perdita di liquido da un sistema di raffreddamento può causare danni o guasti a qualsiasi apparecchiatura all'interno di un rack server. I sensori di temperatura e umidità vengono generalmente installati per garantire che il data center funzioni al di sotto del punto di rugiada per mitigare qualsiasi rischio di condensa sulle tubazioni del sistema.

While Boyd’s Liquid Cooling Systems have been employed for over 30,6 billion field hours with no leaks, Boyd also installs leak detection systems to monitor potential leaks and provide alarms. Inoltre, le linee CDU sono isolate con un neoprene inerte per evitare qualsiasi accumulo di umidità in caso di condensa.

Le CDU si collegano all'acqua della struttura o all'aria della struttura?

Che si tratti di CDU in-row autonome o CDU integrate in-rack, le unità di distribuzione del raffreddamento devono essere collegate all'acqua della struttura o al sistema di raffreddamento a livello di impianto per scaricare il calore. Boyd ha diversi scambiatori di calore per facilitare il trasferimento di calore da una CDU, che vanno dai sistemi liquido-liquido ai sistemi liquido-aria.

Mentre il trasferimento di calore direttamente dalla CDU all'acqua dell'impianto fornisce la massima capacità di raffreddamento, potrebbe non essere necessario per tutte le applicazioni. Gli scambiatori di calore per porte posteriori (RDHx) accoppiati con le unità di pompaggio del serbatoio (RPU) sono spesso utilizzati in combinazione come soluzione economica per respingere il calore nell'aria ambiente di un data center.

Come si aumenta la durata di un'unità di distribuzione del refrigerante?

I data center di solito hanno un aumento del 20-40% della potenza di calcolo ogni cinque anni, con un'aspettativa di vita delle apparecchiature che dura circa dieci anni. Questo aumento di potenza significa un carico termico notevolmente aumentato. Un'unità di distribuzione del raffreddamento dovrebbe allinearsi con lo stesso ciclo di crescita del computing e dovrebbe prevedere un'aspettativa di vita compresa tra cinque e dieci anni.

Assicurarsi che la CDU sia ben mantenuta è uno dei modi migliori per aumentare la durata di un server chiller. La manutenzione preventiva viene eseguita per la perdita di flusso, l'aspettativa di vita della pompa e il funzionamento dell'alimentazione. Per le modifiche del flusso, possiamo implementare la sostituzione del filtro limitata nel tempo e la sostituzione delle pompe e dell'alimentatore può essere attivata in base alle ore di funzionamento.

È anche importante utilizzare e mantenere un refrigerante di alta qualità per prolungare la durata dei filtri interni. Questo aiuta a prevenire il runaway termico, che a sua volta può migliorare la durata della pompa e dell'alimentazione.

Boyd anni di esperienza nella fornitura di unità di distribuzione del refrigerante di dimensioni corrette e configurate su misura per prestazioni di raffreddamento ottimali. Scopri di più visitando la nostra pagina CDU o contattaci per saperne di più sulle nostre soluzioni termiche.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!