Home » Blog » Laboratorio di test di progettazione display

Laboratorio di test di progettazione display

Quando si tratta di sviluppo di display, testare potenziali materiali e tecnologie in diverse condizioni di illuminazione è un passo fondamentale. L'illuminazione esterna svolge un ruolo cruciale nell'aspetto e nel funzionamento di una parte, quindi il componente deve soddisfare i requisiti del progetto in tutte le impostazioni previste.

Che si tratti di testare la leggibilità del display, la corrispondenza dei colori, la diffusione della retroilluminazione o qualsiasi altra cosa, Boyd dispone di un Light Lab all'avanguardia per controllare con precisione l'illuminazione per consentire test accurati per diverse variabili. Ma in che modo esattamente il Light Lab di Boyd realizza questo?

Cosa c'è dentro Boyd's Light Lab?

Boyd's Light Lab è una grande stanza buia dotata di varie apparecchiature di illuminazione e test. Mantenere la stanza il più buia possibile è essenziale per misurare valori di illuminazione accurati, quindi le pareti del laboratorio sono dipinte di nero. Anche la luminosità dei monitor delle apparecchiature è meticolosamente controllata, poiché qualsiasi luce aggiuntiva può distorcere le letture.

Ci sono due principali sorgenti di illuminazione specializzate utilizzate per l'illuminazione e i test all'interno del Light Lab di Boyd -

  • Sorgente di contrasto speculare - La sorgente di contrasto speculare contiene una lampada al quarzo brillante in un alloggiamento appositamente rivestito. L'alloggiamento riflette e diffonde la luce proveniente dalla lampada, permettendole di diffondersi per imitare diverse condizioni di illuminazione indiretta e ambientale.
  • Sorgente luminosa diretta - Le sorgenti luminose dirette focalizzano un potente fascio di luce direttamente sulla superficie di prova.

Queste due sorgenti luminose sono frequentemente utilizzate in combinazione tra loro per replicare ambienti esterni, dove ci sarebbe sia un'illuminazione diretta che diffusa.

Di fronte alle sorgenti luminose c'è un sistema di movimento a cinque assi che contiene un goniometro ortogonale, che tiene il dispositivo in prova. Il goniometro può raggiungere un angolo di visione verticale e orizzontale completo di ±90°, adattandosi a quasi tutti gli angoli per i test. I dispositivi personalizzati progettati per ogni parte o dispositivo sono collegati al goniometro per garantire che siano tenuti in posizione mentre la piattaforma ruota. Gli strumenti di prova ottica, come telecamere e uno spettroradiometro, si trovano accanto alle sorgenti luminose su un dispositivo mobile separato.

Mentre abbiamo parlato in precedenza delle nostre vaste capacità di test del display, il Light Lab di Boyd viene utilizzato anche per superare difficili sfide di retroilluminazione e corrispondenza dei colori. Per settori altamente regolamentati come il settore medico o aerospaziale, sovrapposizioni, etichette e cartelli potrebbero dover soddisfare precise specifiche cromatiche in scenari di illuminazione specifici. Allo stesso modo, tastiere o display con retroilluminazione potrebbero dover soddisfare le specifiche di colore o luminanza durante l'uso. Il nostro Light Lab è dotato di più telecamere e di uno spettroradiometro per verificare i valori di colore, i valori di luminanza e la corrispondenza dei colori.

Boyd può aiutarti a progettare programmi di test personalizzati in base alle tue specifiche, risparmiando tempo prezioso nel processo di sviluppo e mantenendo la qualità e la coerenza del prodotto. Per saperne di più sulle nostre capacità di test interni o discutere le esigenze del tuo progetto, pianifica una consulenza con i nostri esperti.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!