Home » Blog » Retroilluminazione dei circuiti touch capacitivi

Retroilluminazione dei circuiti touch capacitivi

Dalla stampa selettiva all'utilizzo di inchiostro conduttivo trasparente, utilizziamo diverse tecniche per garantire una retroilluminazione coerente con interruttori PCAP (capacitive touch).

La tecnologia touch capacitiva proiettata (PCAP) è diventata un'opzione di interfaccia utente popolare per molti settori negli ultimi anni. Non solo offrono un'esperienza utente elegante e intuitiva, ma le possibilità di retroilluminazione di un circuito touch capacitivo sono quasi infinite.

Mentre la tecnologia touch capacitiva si integra bene con una varietà di opzioni di retroilluminazione, il design del circuito è una considerazione importante. Se progettati in modo improprio, gli interruttori possono potenzialmente ostacolare parti dell'illuminazione, con conseguente aspetto irregolare o incoerente.

In che modo i circuiti touch capacitivi possono influire sulla retroilluminazione?

I circuiti capacitivi funzionano proiettando un campo capacitivo e misurando eventuali modifiche alla capacità. Questo campo capacitivo è più comunemente generato utilizzando circuiti stampati con inchiostro conduttivo. Gli inchiostri conduttivi standard, come l'argento, il carbonio o l'inchiostro dielettrico, possono rappresentare una sfida durante la stampa di circuiti PCAP retroilluminati. L'opacità degli inchiostri può bloccare la retroilluminazione e causare un'illuminazione non uniforme o ombre sull'interruttore.

Fortunatamente, esistono diversi metodi per garantire che i circuiti tattili capacitivi retroilluminati si illuminino uniformemente ogni volta. Di seguito, esamineremo le tre tecniche più comuni che utilizziamo in Boyd per garantire una retroilluminazione coerente.

Stampa selettiva:

Uno dei modi più semplici per retroilluminare uno switch PCAP è stampare selettivamente intorno a qualsiasi area retroilluminata o iconografia. Quando si utilizza un carbone economico o altro inchiostro opaco, le icone o i simboli possono essere lasciati non stampati all'interno del disegno. Quando la retroilluminazione sale attraverso l'interruttore, la luce passa solo attraverso l'area non stampata, risultando in un'icona illuminata intuitiva per l'utente.

Tuttavia, ci sono alcuni requisiti per utilizzare questa tecnica di retroilluminazione. Innanzitutto, l'area di commutazione deve essere abbastanza grande da lasciare l'iconografia non stampata. Inoltre, ci deve essere abbastanza inchiostro conduttivo che circonda l'area non stampata per completare il circuito e risultare in un interruttore efficace. Questo metodo è ideale per progetti di interruttori di grandi dimensioni o geometricamente semplici.

Retroilluminazione attraverso inchiostro conduttivo trasparente:

Per i progetti di interruttori più piccoli o più complessi, una soluzione che ha recentemente guadagnato popolarità è l'utilizzo di inchiostri conduttivi trasparenti a base polimerica (come l'inchiostro PEDOT). Questi inchiostri vanno da traslucidi a quasi trasparenti e consentono al circuito di essere illuminato direttamente da sotto. A differenza di un interruttore che utilizza inchiostro opaco che potenzialmente blocca l'illuminazione, l'inchiostro trasparente conduce l'elettricità allo stesso modo, ma consente alla luce di passare attraverso il circuito senza ostacoli. Mentre gli inchiostri trasparenti sono più costosi delle alternative opache, possono essere applicati allo stesso modo attraverso la serigrafia.

Un altro vantaggio dell'utilizzo di questi inchiostri è che la traslucenza può essere modificata in base al tipo di inchiostro e allo spessore della deposizione. Gli inchiostri meno trasparenti fungono anche da diffusore di illuminazione, eliminando così i punti caldi.

Modifica dello stack-up touch capacitivo

Un'altra soluzione è quella di progettare lo stack-up in modo che la sorgente di retroilluminazione si trovi sopra il circuito capacitivo. Mentre la maggior parte dei circuiti touch capacitivi sono retroilluminati da sotto, riorganizzare la sorgente di retroilluminazione (in genere pellicole guida di luce o fasci in fibra ottica) per posizionarsi sopra gli interruttori PCAP può garantire che i circuiti non impediscano alcuna illuminazione.

Sebbene questo sia un metodo efficace, la sensibilità dello switch PCAP deve essere regolata per registrare con precisione gli ingressi attraverso lo strato di retroilluminazione. Anche gli hotspot di illuminazione sono una potenziale preoccupazione in quanto la retroilluminazione si trova direttamente sotto la sovrapposizione, ma questo può essere facilmente risolto aggiungendo un diffusore.

Le soluzioni di cui sopra sono spesso mescolate e abbinate a seconda del design per garantire che ogni parte dell'interfaccia sia costantemente illuminata. Boyd offre una serie di diverse soluzioni di retroilluminazione per quasi tutti i progetti. Per discutere le tue esigenze specifiche di retroilluminazione, pianifica una consulenza con i nostri esperti.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!