Scambiatori di calore aria-aria

Uno scambiatore di calore aria-aria trasferisce calore e raffredda il flusso di aria calda con un flusso di aria fredda separato secondario per rimuovere il calore da un involucro.

Trasferimento di calore da un sistema ad aria a un secondo

Gli scambiatori di calore aria-aria offrono un metodo efficace per trasferire il calore tra due diversi sistemi ad aria, sia che il calore venga spostato dall'interno dell'involucro all'aria ambiente sia che venga spostato tra due sistemi ad aria con spazio limitato. Gli scambiatori di calore sono essenziali quando l'ambiente interno genera calore, ma devono essere protetti dalle condizioni esterne.

Domande?

Cos'è uno scambiatore di calore aria-aria?

Gli scambiatori di calore aria-aria sono una soluzione di gestione termica che ha due serie di alette e un metodo che unisce termicamente questi due set di alette. Ogni serie di alette sono separate l'una dall'altra con un blocco dell'aria che sigilla i due flussi d'aria separati l'uno dall'altro.

Come funzionano gli scambiatori di calore aria-aria?

Gli scambiatori di calore aria-aria assorbono il calore dal flusso d'aria più caldo attraverso una serie di alette. Questo set di alette conduce il calore nello scambiatore di calore. Il calore viene trasferito da un set di alette attraverso lo scambiatore di calore utilizzando sistemi a conduzione o passivi bifase come tubi di calore o camere a vapore. La seconda serie di alette si riscalda e quindi conduce il calore nel secondo flusso d'aria

Hxiseries
Pila-pinne-cerniera in rame per un trasferimento di calore aumentato

Fabbricazione di scambiatori di calore aria-aria

Trasferisci efficacemente il calore da un sistema d'aria all'altro utilizzando gli scambiatori di calore aria di Boyd a aria. Gli scambiatori di calore aria-aria di Boyd sfruttano materiali ad alta conduzione o sistemi bifase passivi come tubi di calore o termosifoni per trasportare il calore da un lato all'altro dello scambiatore di calore.

Per fabbricare i nostri scambiatori di calore aria-aria, i nostri ingegneri sfruttano una varietà di metodi di costruzione interni, tra cui la fabbricazione di alette piegate, la produzione di alette a cerniera, la nichelatura, la produzione di tubi di calore, la brasatura sottovuoto, la brasatura a immersione, la saldatura e la saldatura. Il nostro team può mescolare e abbinare le tecnologie più adatte per soddisfare le specifiche esigenze applicativi.

Tecnologie degli scambiatori di calore

Soddisfa i requisiti applicativi con la giusta costruzione

L'ampio portafoglio di tecnologie di raffreddamento ad aria di Boyd dimostra la nostra profonda esperienza e tradizione che è possibile sfruttare per massimizzare le prestazioni termiche affidabili in qualsiasi applicazione.

Scambiatori di calore aria-aria
Scambiatore di calore aria-aria conduttivo

Scambiatori di calore aria-aria di grado conduttivo

Utilizzando la sola conduttività dei materiali, questi Air to Air Heat Exchanger trasportano il calore da un sistema d'aria all'altro utilizzando materiali solidi e affidabili come alluminio, rame o grafite ad alta conduttività.

Scambiatori di calore aria-aria a tubo di calore

Sfrutta l'elevata affidabilità dei tubi di calore per trasportare rapidamente il calore da una pila di alette del sistema d'aria a un'altra, con il vantaggio di essere in grado di sigillare ogni sistema.

Scambiatori di calore aria-aria-serie HX
Termosifone

Scambiatori di calore con termosifoni

Gli scambiatori di calore a termosifone utilizzano la gravità per trasportare passivamente il calore dal lato dell'aria calda dello scambiatore di calore al lato freddo. L'esperienza ingegneristica di Boyd aria e bifase, unita alla produzione di qualità, ci consente di produrre scambiatori di calore a termosifone affidabili e ad alta capacità.

Scambiatori di calore di ricambio aftermarket aerospaziali (Re-Cores)

Estendere la durata del sistema di scambio di calore avanzato sostituendo le superfici interne dello scambiatore di calore con un re-core conveniente per l'ammodernamento del sistema a basso costo. Boyd è anche noto per il reverse engineering del primo equipaggiamento per le sostituzioni del nucleo dello scambiatore di calore aftermarket. Estendi la durata dei tuoi sistemi di scambio di calore con le nostre soluzioni recore, riduci la spesa complessiva per tutta la durata e ottimizza la manutenzione per il tuo sistema.

Scambiatore di calore-Recore-2

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!