Home » Blog » Come migliorare le prestazioni di visualizzazione: visibilità ed esperienza utente

Come migliorare le prestazioni di visualizzazione: visibilità ed esperienza utente

Boyd offre diversi miglioramenti del display per migliorare la visibilità e l'esperienza dell'utente.

Una taglia non va bene per tutti quando si tratta di decidere il display specifico per il tuo prodotto. I display spesso devono soddisfare rigorosi standard visivi che differiscono da un settore all'altro. Boyd diversi modi per migliorare le prestazioni dello schermo per soddisfare le esigenze specifiche dell'interfaccia utente senza aggiungere peso, ingombro o aumentare la richiesta di energia.

Perché migliorare la visibilità display e l'esperienza utente?

I miglioramenti visivi del display migliorano l'esperienza dell'utente, la soddisfazione dei clienti e l'adozione sul mercato aumentando la leggibilità della luce solare, massimizzando la vivacità e la chiarezza del display e ottimizzando l'efficienza energetica riducendo al minimo la perdita di perdita di luce del display.

Alcuni dei tipi più comuni di miglioramenti del modulo di visualizzazione per migliorare la visibilità e l'esperienza utente

  1. Rivestimento AF o AS: Il rivestimento anti-impronta (AF) e il rivestimento anti-sbavature (AS) sono due dei miglioramenti più comuni del display della superficie frontale utilizzati oggi. Questi rivestimenti proteggono le superfici in cui la visibilità diminuisce con l'uso ripetuto. Applicati tramite rivestimento a spruzzo, questi miglioramenti proteggono i display in applicazioni in cui la superficie frontale è soggetta a depositi di olio e contaminanti dovuti al tocco, all'interazione e al funzionamento ripetuti dell'utente.
  2. Rivestimento AR o AG:Il rivestimento antiriflesso (AR) e il rivestimento antiriflesso (AG) sono spesso utilizzati in applicazioni esterne o con esposizione alla luce variabile. Mitigare l'abbagliamento e la riflessione è importante in settori come quello automobilistico o agricolo in cui la visibilità è fondamentale e gli utenti sono soggetti a luce sia naturale che artificiale. Entrambi vengono applicati sulla superficie anteriore del display per una migliore visibilità alla luce diretta del sole o in altre condizioni di illuminazione difficili. Questi rivestimenti aumentano la luminanza apparente e il contrasto di un display mitigando la perdita di luce attraverso la riflessione o l'abbagliamento. Gli utenti vedono immagini più vivaci in una varietà di ambienti di utilizzo.
  3. Lente di copertura decorativa o vetro:La superficie frontale di un modulo di visualizzazione è la prima cosa che un utente vede, rendendolo un luogo ideale per informazioni, istruzioni e funzioni del dispositivo. La decorazione della lente di copertura o del vetro comporta la stampa di grafica colorata, loghi o altre note direttamente sulla superficie posteriore della lente o del vetro. Questi contrassegni possono essere progettati per evidenziare aree specifiche del display, migliorare l'estetica del display, indicare avvisi o promuovere marchi, combinando forma e funzione. Questo processo è versatile, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni.
  4. Miglioramento dell'assemblaggio retroilluminazione:Molti moduli di visualizzazione includono una piccola striscia di diodi emettitori di luce (LED) che circondano l'LCD per illuminare il display. Questi LED sono in genere alloggiati in una sottile ringhiera metallica chiamata metropolitana leggera, che ha una varietà di opzioni di miglioramento. I LED possono essere sostituiti da LED più luminosi o più deboli a seconda dei requisiti di visibilità. In alternativa, Boyd possibile installare una metropolitana leggera a doppia modalità, che alterna i tipi di LED per includere più forme di illuminazione lungo la stessa metropolitana fotografica. Le pellicole per il miglioramento della luminosità migliorano l'angolo di visione del display e riciclano la luce generata dalla retroilluminazione verso l'utente, migliorando la vivacità, la visibilità e l'efficienza della retroilluminazione. Molti moduli di visualizzazione includono una piccola striscia di diodi emettitori di luce.
  5. Pellicole riflettenti: Le pellicole riflettenti sono integrate nei display per migliorare l'efficienza e la luminosità riducendo gli sprechi di luce diretta ai lati o sul retro del display. Le pellicole riflettenti riflettono la luce attraverso il display, concentrando tutta la luce generata del modulo di visualizzazione verso lo spettatore. Più luce che raggiunge l'utente massimizza l'efficienza energetica, la vivacità e la veridicità del colore.
  6. Adesivi otticamente trasparenti: Incolla i componenti del modulo di visualizzazione e riduci al minimo la perdita di rifrazione con adesivi otticamente trasparenti (OCA) abbinati all'indice di rifrazione. L'adesivo otticamente trasparente fornisce un legame costantemente sottile su tutto il display con la massima chiarezza ottimale. Gli OCA sono ottimizzati per adattarsi all'indice di rifrazione dei componenti del modulo di visualizzazione, massimizzando la transizione della luce verso l'utente per un migliore contrasto, vivacità e vivacità del display.

Diversi miglioramenti visivi e di visualizzazione dell'esperienza utente possono essere combinati e abbinati a seconda dei requisiti visivi e prestazionali del prodotto. Nel nostro prossimo blog, diamo un'occhiata a diversi miglioramenti per rafforzare e proteggere il tuo display.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!