Nel nostro blog precedente, abbiamo parlato dei diversi tipi di touchscreen resistivi e di come si confrontano. Mentre gli schermi resistivi offrono un alto livello di versatilità, un'altra delle varietà touchscreen più utilizzate è il touchscreen capacitivo proiettato. Di seguito, discuteremo le caratteristiche chiave e i vantaggi che rendono la tecnologia capacitiva proiettata un'opzione touchscreen così popolare.
Cosa sono i touchscreen capacitivi proiettati (PCAP)?
A differenza dei touchscreen resistivi, i touchscreen capacitivi proiettati non richiedono alcuna pressione fisica per l'attivazione. Invece, si basano sulla proiezione di un campo capacitivo attraverso il display. Gli impulsi elettrici del corpo umano interrompono questo campo quando viene toccato il vetro di copertura. I touchscreen PCAP sono cresciuti immensamente in popolarità negli ultimi anni e sono utilizzati principalmente in smartphone, monitor e qualsiasi altro dispositivo che richieda sia durata che precisione.
Vantaggi dei touchscreen PCAP
Originariamente considerata costosa e inaffidabile, la tecnologia per i touchscreen capacitivi proiettati è costantemente migliorata. Nel corso degli anni, il costo di produzione è sceso in modo significativo abbastanza da rivaleggiare con quello di molte opzioni resistive. La sensibilità di ingresso dei touch screen PCAP è avanzata al punto da poter eliminare polvere, olio, grasso, gel e altri agenti, pur continuando a misurare efficacemente l'input dell'utente. Ciò li rende ideali per i settori in cui è richiesta un'elevata pulibilità e precisione di input.
Poiché l'ingresso è solo un'interruzione del campo capacitivo, gli schermi PCAP consentono funzionalità multi-touch, come zoom, rotazione e altro. Tuttavia, a causa della dipendenza dagli impulsi elettrici per l'input, ci sono limiti a ciò che può essere utilizzato per attivarlo. La sensibilità può essere regolata per registrare stili e guanti, ma l'oggetto utilizzato deve interrompere il campo capacitivo. Questo potrebbe essere meno ideale dei touchscreen resistivi per alcune applicazioni, dove potrebbe essere necessario utilizzare altri oggetti per inserire informazioni.
Poiché i touchscreen PCAP non si basano su pannelli separati che entrano in contatto, i danni al vetro di copertura o all'acrilico generalmente non influiscono sull'input dell'utente, rendendoli abbastanza resistenti da gestire attivazioni quasi infinite. A causa della loro costruzione, i touchscreen PCAP visualizzano anche un'immagine estremamente nitida. Poiché gli strati sono legati insieme con adesivo otticamente trasparente (al contrario di un traferro tra gli strati come con i touchscreen resistivi), l'immagine visualizzata ha un alto livello di trasmissione della luce. Accoppiati con raramente perdere la calibrazione, sono durevoli e precisi per tutta la loro durata.
In definitiva, la decisione di utilizzare un touchscreen capacitivo resistivo o proiettato dipende dall'applicazione. Indipendentemente dal tipo di sistema di interfaccia utente che stai cercando, gli esperti di Boyd possono aiutarti a trovare il touchscreen perfetto per il tuo prossimo prodotto. Find out more by setting up a consultation with our experts.