Generalmente diamo per scontati gli eventi regolari. A volte, è solo quando la nostra programmazione regolare viene interrotta che ci rendiamo conto di quanto impatto hanno queste occorrenze quotidiane sulle nostre vite. La grande interruzione negli Stati Uniti quest'estate è l'eclissi solare totale che raggiunge coast to coast il 21 agosto, 2017 agosto. Una cosa che non viene immediatamente in mente sono le termiche dell'eclissi solare e come influenzeranno il tempo su scala locale.
Solar Eclipse Thermals: il potere della radiazione solare
L'unico tipo di energia termica che riceviamo dal sole è la radiazione. Quando la luna si muove tra il sole e la Terra, tutta quella radiazione solare viene bloccata dalla superficie della Terra. Mentre questo evento è transitorio, l'enorme quantità di energia che riceviamo dal sole è così monumentale che anche pochi minuti senza di essa possono avere effetti drastici.
Immagina di sederti a un falò in una notte fredda. Ti stai godendo il calore del fuoco di fronte a te, ma il tuo amico si ferma a chiacchierare con te. Sfortunatamente, si fermano tra te e il fuoco. Quell'amico ora sta assorbendo tutte quelle radiazioni al posto tuo e inizi a sentire il freddo della sera. Ora, sostituisci il falò con il sole e il tuo amico con la luna. La portata di questo freddo momentaneo aumenta monumentalmente.
Illustrazione dell'effetto della temperatura della radiazione solare
Gli esseri umani sperimenteranno un notevole calo di temperatura quando l'ombra li spazza. Il Dr. Mitzi Adams ha registrato un calo di temperatura di 15 ° F (8,3 ° C) durante l'eclissi solare totale a Lusaka, in Zambia, il 21 giugno 2001. Gli esseri umani possono aspettarsi lo stesso per l'eclissi totale di 2017 negli Stati Uniti. In effetti, l'articolo della NASA descrive in dettaglio tutti i diversi modi in cui è possibile misurare il calo di temperatura locale quando si osserva l'eclissi solare di quest'anno.
Termiche per eclissi solari: la convezione risultante
Con il raffreddamento locale, i fluidi sono anche destinati a reagire all'eclissi solare su una scala più ampia del semplice cambiamento di temperatura. L'effetto maggiore è la convezione naturale generata dal differenziale di pressione indotto. Con l'area della penombra e dell'ombra che ricevono meno energia termica, l'aria in quelle regioni si raffredderà e affonderà a causa delle forze di galleggiamento. Questo attirerà aria dall'alto dell'atmosfera dall'esterno della penombra. Questo può portare umidità che si raffredda al contatto con questa aria improvvisamente raffreddata. Quando l'umidità si raffredda, può raffreddarsi abbastanza da condensarsi in nuvole. Brezza extra e nuvole sono ulteriori manifestazioni delle termiche dell'eclissi solare.
Illustrazione della convezione naturale locale dell'eclissi solare che guida la convezione naturale locale
Divertiti con l'eclissi solare!
Per quelli di voi che hanno ancora bisogno di prepararsi per l'eclissi solare, la Società Astronomica del Pacifico ha una grande risorsa per la preparazione dell'eclissi solare.
Condividi le tue termiche Solar Eclipse con noi!
Share your your solar eclipse thermal experiments with us