Home » Blog » Controller integrato nel dispositivo termoelettrico

Controller integrato nel dispositivo termoelettrico

Applicare i dispositivi termoelettrici in modi nuovi

TEGway ThermoReal è un controller embedded per dispositivi termoelettrici. TEGway ha sviluppato un modo per produrre una serie flessibile di dispositivi termoelettrici in miniatura (TED). Questa gamma flessibile di TED è alimentata in file. Ciò consente all'array di controllare individualmente ogni riga come caldo, freddo o ovunque tra l'intervallo da 4 ° a 40 ° C è in grado di fare. Un aspetto interessante è quando si alternano queste file calde e fredde. In questo modo, l'array TED può anche simulare il "dolore", o quella sensazione di bruciore che si prova quando si è stati fuori al freddo e si mettono le mani sul fuoco.

Dispositivo termoelettrico flessibile e confronto con TED rigidi per gentile concessione di TEGway
Dispositivo termoelettrico flessibile e confronto con TED rigidi per gentile concessione di TEGway

Poiché la maggior parte dei dispositivi termoelettrici sono fatti di ceramica e metalli, sono in genere più grandi e rigidi. Questa può essere un'enorme limitazione per la ricerca di nuove applicazioni per i dispositivi Peltier. Creando questa serie di dispositivi più piccoli, i termoelettrici possono trovare la loro strada in luoghi più stretti e più interessanti.

Rendere più tangibile la realtà virtuale e aumentata

Sembra pulito, ma cosa c'è di così interessante in un controller incorporato per dispositivi termoelettrici? Man mano che il nostro consumo di media diventa più coinvolgente, l'industria dell'intrattenimento cercherà nuove tecnologie come questa per simulare ulteriormente la realtà. Gli ultimi schermi TV, schermi cinematografici e set di cuffie per realtà virtuale avvolgono il nostro senso della vista, il suono surround o le grandi cuffie hanno coperto il nostro senso del suono, ma per quanto riguarda il tatto? TEGway ha visto questo potenziale di immergere un senso completamente nuovo con la nostra esperienza digitale. Ecco perché li vedi applicare questa tecnologia ai videogiochi poiché c'è un grande potenziale per aggiungere un altro livello di feedback ai consumatori.

Controller integrato per dispositivi termoelettrici

Immagina di esplorare una regione artica in un videogioco o in un film in cui immagini che faccia estremamente freddo. Attualmente, questo è tutto ciò che possiamo fare: immaginare il freddo. Ma con un controller incorporato per dispositivi termoelettrici, puoi effettivamente sentirlo. Sarebbe lo stesso scenario se i nostri media ci portassero in un deserto o ci mettessero su un vulcano. Il nostro controller si riscaldava per simulare il calore che ci aspetteremmo di sperimentare. Con la capacità di alternare caldo e freddo in un piccolo spazio su un controller, i consumatori di media potrebbero persino sentire il dolore del protagonista della storia in cui sono immersi.

Termiche che accompagnano un dispositivo termoelettrico Controller integrato

Diamo un'occhiata alla situazione termica che ha un controller incorporato di un dispositivo termoelettrico. Nella maggior parte delle applicazioni di gestione termica, vediamo la necessità di mantenere un differenziale di temperatura specifico per i raffreddatori termoelettrici. Si tratta di un'applicazione unica in cui il differenziale di temperatura è dinamico e può variare ampiamente all'interno dell'array TED.

Il controller incorporato del dispositivo termoelettrico stesso

Il lato posteriore di ciascuno di questi dispositivi dovrebbe probabilmente essere mantenuto a una temperatura costante, in modo che la tensione per ogni uscita di temperatura sia prevedibile. Questo potrebbe essere fatto usando un diffusore di calore, come uno spanditore di rame. I dispositivi termoelettrici dovrebbero anche essere isolati dall'interno del controller, nel caso in cui sia presente elettronica di bordo che potrebbe soffrire di problemi di affidabilità se esposta alle fluttuazioni di temperatura indotte da questi dispositivi.

Alimentatore del controller

Secondaria rispetto ai TED stessi è la fonte di alimentazione per questi dispositivi. I dispositivi termoelettrici sono inefficienti, quindi molta energia deve essere impiegata per creare un piccolo differenziale di temperatura. Moltiplica questa inefficienza su tutto l'array e questi controller incorporati di dispositivi termoelettrici diventano enormi maiali di potenza. Avrà bisogno di un grande alimentatore o di una batteria pesante, entrambi i quali potrebbero aver bisogno della propria soluzione termica per mantenerli sicuri e affidabili.

Spingere i confini del gameplay immersivo

Nonostante le sfide che derivano dai controller in grado di produrre un'esperienza termica, è emozionante vedere l'industria dei giochi spingere le tecnologie esistenti in nuove applicazioni. Non vediamo l'ora di vedere il primo controller embedded per dispositivi termoelettrici disponibile in commercio.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!