Nei nostri blog precedenti, abbiamo esaminato Cosa sono i termosifoni? e le varie configurazioni e applicazioni del termosifone. Qui risponderemo a una delle domande più frequenti sul raffreddamento bifase: qual è la differenza tra un termosifone e un tubo di calore?
La distinzione principale
Mentre entrambi sono sistemi di raffreddamento passivo basati sull'evaporazione e sulla condensazione di un fluido di lavoro, la distinzione tra un tubo di calore e un termosifone è l'esistenza di una struttura traspirante all'interno dei tubi di calore che è assente dai termosifoni. Questa struttura traspirante, di solito una polvere sinterizzata, scanalata assialmente, rete metallica o stoppino vagliante, crea una pressione capillare che consente al fluido di lavoro di tornare al condensatore, in qualsiasi orientamento anche contro la gravità. Per un termosifone, il fluido di lavoro ritorna attraverso la gravità, il che significa che la fonte di calore e l'evaporatore devono essere posizionati sotto l'unità condensatore.
Quali sono gli altri vantaggi e svantaggi?
Qmax:
La capacità massima di trasferimento del calore (Qmax) per un termosifone sarà in genere maggiore di quella di un tubo di calore di diametro e lunghezza uguali. La struttura dello stoppino limita la quantità di spazio di vapore e la potenziale velocità del liquido che ritorna all'evaporatore attraverso i capillari dello stoppino. In un termosifone, fluido e calore possono muoversi in modo più efficiente poiché la gravità elimina la necessità di uno stoppino.
Distanza dalla fonte di calore
Poiché i termosifoni non si basano su una struttura traspirante per trasferire il fluido, la lunghezza che un termosifone può trasferire calore è molto più lunga di quella di un tubo di calore. A Boyd, i termosifoni sono stati creati verso l'alto di diversi metri di lunghezza. Se la gravità è favorevole, la lunghezza del termosifone può essere praticamente illimitata.
Controllo della temperatura:
I termosifoni tendono a consentire un controllo della temperatura molto più stretto su più fonti di calore rispetto ai tubi di calore. Poiché un termosifone non si basa su più tubi singoli, la pressione del vapore rimane la stessa in tutto il gruppo. Ciò significa che la temperatura sarà simile in tutto il gruppo Thermosiphon poiché il calore viene estratto dalle fonti di calore.
Meno tubi e profilo più basso:
Quando si utilizza una struttura a termosifone con un'unità condensatore remota, a causa della maggiore capacità di trasferimento del calore, il numero di tubi necessari tra l'evaporatore e il condensatore è molto inferiore al numero utilizzato per un assemblaggio di tubi di calore simile. I tubi a termosifone hanno anche un profilo più basso rispetto ai tubi di calore per una simile trasferibilità del calore, il che significa che possono potenzialmente bloccare meno flusso d'aria attraverso il sistema, portando a un raffreddamento più efficiente.
Design e complessità:
I termosifoni sono sempre progettati su misura per ogni specifica applicazione, in base a una varietà di fattori. Ciò può comportare progettazione, pianificazione e sviluppo complessi e coinvolti per portare un concetto in un prodotto fabbricato. Anche i gruppi di tubi di calore sono personalizzati, ma i singoli tubi di calore hanno più costruzioni pronte all'uso prontamente disponibili per l'integrazione in un assieme.
Boyd vanta decenni di esperienza nella creazione di gruppi Heat Pipe e Thermosiphon per un'ampia varietà di applicazioni e settori. Per saperne di più sulle nostre capacità di raffreddamento bifase, visita il nostro sito Web o contatta i nostri esperti.