In un altro blog, abbiamo discusso di come le tastiere in elastomero offrano una flessibilità di progettazione senza precedenti per adattarsi alla sensazione e alle specifiche uniche del tuo prodotto. Una volta deciso di utilizzare una tastiera in elastomero, è importante creare un'esperienza cliente ottimale personalizzando l'esatta sensazione di ciascun pulsante. A seconda dell'applicazione, ci sono diverse considerazioni di progettazione da tenere in considerazione.
Dovrebbe essere difficile premere verso il basso per evitare l'attivazione accidentale o facile premere per un'applicazione consumer come un telecomando televisivo? Il pulsante deve emettere un suono udibile quando viene premuto? Indipendentemente da ciò che si desidera, le tastiere in elastomero possono essere personalizzate per sentirsi e comportarsi in una moltitudine di modi diversi utilizzando un web attivo o un web design morto.
Tastiere in elastomero Web attivo
Un pulsante in elastomero con un web design attivo ha una piccola rete alla base del pulsante che si flette quando viene premuto il pulsante. La resistenza di questa flessione fornisce una risposta tattile quando il pulsante viene premuto verso il basso, informando l'utente dell'azionamento dell'interruttore. Un disco in carbonio o metallico è modellato nella parte inferiore del pulsante, che completa il circuito quando viene premuto il pulsante.
Tastiere in elastomero Dead Web
Al contrario, un web design morto su una tastiera in elastomero è un pulsante senza alcun nastro alla base. Invece del web che fornisce il feedback tattile, una cupola metallica viene inserita sotto il pulsante stesso. La cupola metallica fornisce la risposta tattile e un suono udibile quando viene premuto.
Differenza di costo tra tastiere in elastomero attivo e a bobina morta
Una delle differenze tra i due progetti è il costo di produzione. Per un web design attivo, gli utensili possono essere leggermente più costosi poiché la resistenza è governata dal nastro stesso. Ciò richiede in genere più tentativi ed errori per determinare lo spessore del nastro, poiché l'intera tastiera è stampata come un unico pezzo. Può essere difficile capire esattamente quanta forza di azionamento è necessaria per premere il pulsante per portarlo alla resistenza desiderata esatta. Per un pulsante web morto, la cupola metallica inserita detta la resistenza e le cupole metalliche hanno in genere una quantità molto specifica di forza di azionamento necessaria da premere. Semplicemente, la cupola specifica viene selezionata in base a quanta forza è desiderata.
Pulibilità dei tipi di tastiere in elastomero
Un'altra differenza importante è la pulibilità di entrambi i tipi. Mentre entrambi sono sigillati e funzionano bene in ambienti difficili, può essere più facile pulire le tastiere web morte poiché i pulsanti di solito non sporgono tanto quanto con i web design attivi. Inoltre, in genere non passano attraverso una cornice, fornendo meno spazio per il materiale indesiderato che rimane intrappolato. A causa della mancanza di cornice e del basso profilo dei web design morti, generalmente sono molto più facili da pulire.
Mentre ci sono differenze tra loro, la decisione se utilizzare un web design attivo o web morto alla fine si riduce all'esperienza utente desiderata per il prodotto specifico. To learn more about all of the possibilities with elastomer or to discuss your unique project needs, schedule a consultation with our experts.