Raccolta di dati critici per la progettazione della gestione termica
Trovare quanto calore dissipa il tuo dispositivo elettronico e come calcolare la temperatura massima del case a volte può essere un problema. Il dispositivo utilizzato nella tua applicazione è generalmente accompagnato da una scheda tecnica dettagliata, consegnata al momento dell'acquisto o disponibile presso il produttore. La maggior parte dei produttori di dispositivi elettronici sono bravi a rendere disponibili queste informazioni. Altre volte, potrebbe essere necessario inseguire alcune di queste informazioni. Di norma, si possono reperire presso il produttore o il fornitore dal quale è stato acquistato il dispositivo.

Termini che stai cercando nella tua scheda tecnica
Generalmente, queste schede tecniche indicano: la dissipazione di potenza (W), la temperatura massima di giunzione (comunemente °C) e una resistenza termica da giunzione a cassa (generalmente °C/W) nella sezione "Termica". Speriamo che il produttore del dispositivo sia stato così gentile da indicare dove si trova questo blocco di informazioni nel sommario o lo abbia fatto saltare, dal momento che queste informazioni amano nascondersi.
La parte matematica effettiva: calcolare la temperatura massima del case
Per calcolare la temperatura massima del case, moltiplicare prima la quantità di calore dissipata dal dispositivo per la resistenza termica da giunzione a cassa per ottenere l'aumento di temperatura dalla giunzione alla custodia. Quindi sottrarre il valore ottenuto dalla temperatura massima della giunzione per ottenere la temperatura massima raggiungibile sull'involucro.
Tgiunzione-max - (Ɵgiunzione-involucro*Pdissipata) = Tinvolucro-max
In alcuni casi, capire cosa sta dicendo la tua scheda tecnica può essere un calvario difficile. I raffreddatori termoelettrici (TEC) o i dispositivi termoelettrici (TED) possono essere doppiamente confusi poiché c'è un "lato caldo" e un "lato freddo" e il controllo di entrambi i lati è fondamentale per funzionare.
Più dispositivi o carichi termici del sistema
Se si dispone di più dispositivi o di un sistema esistente che si desidera raffreddare insieme, è possibile testare il carico termico anziché calcolare, soprattutto per le situazioni di retrofit.
Se tutto il resto fallisce
Se hai bisogno di assistenza, non esitare a contattare Boyd Design Engineers. Hanno una vasta esperienza nella lettura di questi tipi di schede tecniche e ti aiutano a progettare la soluzione giusta per te.