Spazio: l'ultima frontiera
Nella pagina "Condizioni del progetto" di Boyd Genie, c'è una casella che ti chiede la "Busta di lavoro". Tale termine fa riferimento al volume per la progettazione del dissipatore di calore.
Pensa a questo come al volume disponibile per il tuo dissipatore di calore nella tua applicazione. Genie definisce il vostro campo di lavoro in termini di provenienza del vostro flusso d'aria.

Larghezza busta
La larghezza dell'involucro di lavoro si riferisce alla dimensione perpendicolare al flusso d'aria.
Altezza busta
L'altezza della busta è la distanza sopra le sorgenti di calore disponibile per il design del dissipatore di calore. In genere l'altezza si riferisce allo spessore della base più l'altezza delle alette e qualsiasi bypass di flusso aggiuntivo che si potrebbe includere sopra le punte delle alette.
Lunghezza busta
La lunghezza è considerata come la lunghezza del flusso, la lunghezza che l'aria scorrerà lungo il dissipatore di calore. Lunghezza si riferisce anche a quanto tempo le alette sono sul dissipatore di calore.
Definizione del volume di progettazione del dissipatore di calore
Nelle applicazioni di retrofit, queste dimensioni possono essere in qualche modo concrete, poiché potresti provare a montare un nuovo dissipatore di calore in un condotto o in un involucro esistente. Queste sarebbero le dimensioni che usi per la tua busta di lavoro.
Le nuove applicazioni hanno una maggiore flessibilità nel volume di dissipatore di calore disponibile. Per casi come questi, utilizzare il volume che è il volume preferito. È possibile restituire e aumentare e ridurre le dimensioni del volume dopo aver controllato quali opzioni la pagina "Selezione tecnologia" calcola prima di simulare il design del dissipatore di calore.
Consentire al dissipatore di calore di essere più piccolo
Hai la possibilità di chiedere a Genie di consigliarti dissipatori di calore più piccoli dell'involucro di lavoro definito. Genie soddisferà innanzitutto i vincoli di progettazione termica definiti nella pagina Condizioni progetto. Quindi ridurrà le dimensioni del dissipatore di calore fino a quando non è in grado di soddisfare i parametri termici e di flusso impostati. Vedrai una casella rossa nella matrice tecnologica se Genie non è in grado di soddisfare le tue esigenze. Se il Genie non è in grado di creare un dissipatore di calore entro i limiti di produzione della tecnologia, la scatola sarà disattivata
Quindi, vai avanti e prova alcuni volumi di progettazione di dissipatori di calore personalizzati e vedi cosa funziona meglio per te!