Siamo sostenitori della convezione forzata
Nel settore della gestione termica, siamo molto interessati al tipo di convezione. Si tratta di convezione naturale o forzata? La risposta a questa domanda implica una grande differenza quando si tratta di progettare una soluzione di raffreddamento. With natural convection, we use buoyancy to do the lifting. Le soluzioni a convezione forzata aiutano l'esterno a spostare il fluido attraverso un sistema. Molte applicazioni devono passare da una soluzione a convezione naturale a una a convezione forzata quando è richiesto un maggiore trasferimento di calore e l'aggiunta di superficie non è un'opzione. L'aggiunta di più superficie può aggiungere più peso a una soluzione di raffreddamento o la superficie extra potrebbe soffocare il flusso prodotto dalla convezione naturale.
fino ai propri dispositivi
For air cooling, fan and blowers mechanically force air through a cooling solution like a heat sink, thus increasing the amount of heat transfer with a given amount of surface area. Tutti questi dispositivi sono disponibili in diverse dimensioni, prestazioni e altre opzioni. In questo post, ci concentreremo sulla convezione forzata dell'aria e sui dispositivi che creano quei flussi d'aria.

Convezione forzata per aria: ventilatori e soffianti
Qual è la differenza tra un ventilatore e un soffiatore?

Sia un ventilatore che un ventilatore hanno un motore con pale ingegnerizzate che producono un differenziale di pressione quando filato. Il differenziale di pressione è ciò che guida il flusso d'aria attraverso il dispositivo. La differenza tra la ventola o il ventilatore è la direzione in cui l'aria viene espulsa dalla pala.
Axial fans pull air from one end of its axis of rotation, then force the air out along the other direction along that same axis.
Blowers, also known as centrifugal fans, pull air from the axis of rotation. Può essere su un lato o su entrambi i lati dell'asse. Quindi, invece di spingere lungo l'asse, l'aria è diretta verso l'esterno, generalmente guidata da un alloggiamento o da una custodia che punta il flusso d'aria perpendicolarmente all'asse di rotazione.

Cose da considerare quando si utilizza un ventilatore o un ventilatore
Prestazione
Le curve PQ, note anche come curve di flusso di pressione, caratterizzano le prestazioni di un ventilatore o di un soffiatore. Il motore che aziona la ventola ha una certa quantità di velocità e coppia che può gestire. Un motore ha solo così tanta grinta per spingere l'aria attraverso le pale della girante. Questa relazione su quanta aria può muoversi a una particolare velocità è rappresentata nella curva PQ per un ventilatore o un soffiatore. Se si tenta di superare questa curva, il motore si bloccherà e quindi non si avrà alcun flusso per l'applicazione. Ciò porta al surriscaldamento e al potenziale guasto del prodotto.
Non solo devi considerare le prestazioni del flusso meccanico dei tuoi ventilatori e soffianti, ma devi anche controllare come alimentare il tuo ventilatore. Sfortunatamente, le ventole e le soffianti non si alimentano magicamente, quindi dobbiamo progettare una scheda o un alimentatore per dare la tensione e la corrente di cui una ventola ha bisogno per spingere l'aria. Mentre la tensione utilizzata da una ventola può essere costante, la corrente che assorbe può variare notevolmente da produttore a produttore. Assicurati di fornire alla tua ventola la giusta tensione e corrente pur mantenendo un fattore di sicurezza significativo sull'assorbimento di corrente. Non vuoi schede bruciate e clienti insoddisfatti poiché non eri buono con i tuoi fan.
Grado di protezione (IP) di ventilatori e soffianti
Poiché la maggior parte dei ventilatori utilizzati nelle applicazioni di gestione termica sono ventilatori elettrici, i fattori ambientali sono una considerazione importante quando si sceglie un ventilatore. Un modo comune per determinare il tipo di ambiente che una ventola può gestire è la classificazione di protezione dell'ingresso o la classificazione IP. Il primo numero della classificazione IP si riferisce all'ingresso di particelle solide e alle dimensioni della particella da cui è protetto il dispositivo. Il secondo numero si riferisce alla quantità di protezione liquida che il dispositivo ha da poche goccioline per immergere il dispositivo nel liquido.

Gli utenti metteranno il tuo prodotto attraverso ogni sorta di tortura. A meno che il tuo prodotto non viva i suoi giorni in una camera bianca, il tuo dispositivo e la tua ventola o ventilatore sperimenteranno la polvere. L'elettronica di consumo sperimenta tutti i tipi di fonti di polvere, dagli esseri umani e dagli animali domestici che perdono le fibre vaganti da vestiti e mobili. Inoltre, quegli stessi consumatori sono inclini a versare le loro bevande, sia calde che fredde, sui tuoi dispositivi. I prodotti sui reparti di produzione non solo vedranno quelle particelle, ma potrebbero anche vedere grasso e sporcizia dalle macchine. Il punto è che i tuoi dispositivi, e quindi le tue ventole e soffianti, devono essere progettati e fabbricati per gestire qualsiasi cosa i tuoi utenti gli lanceranno. Prenditi del tempo per considerare quanto saranno offensivi i tuoi utenti nei confronti del tuo prodotto prima di iniziare a scegliere un ventilatore o un soffiatore.
Affidabilità della ventola e della ventola
Quanto dura la durata del tuo prodotto? Se il tuo prodotto richiede un raffreddamento attivo, richiederà ventole o soffianti robusti per l'intero corso della vita del prodotto. Specificare una ventola che si consumerà prima della durata prevista del tuo prodotto ridurrà la finestra di usabilità del prodotto e potresti ottenere in cambio alcune brevi risposte da clienti insoddisfatti. In caso contrario, potrebbe essere necessario pianificare la manutenzione di mezza vita in cui è necessario sostituire le ventole per prolungare la durata del prodotto. In alcuni casi, ciò è difficile e poco pratico per gli utenti finali.
Fan and blower reliability and lifetime is heavily dependent on what type of bearings the fan or blower uses. I ventilatori meno costosi utilizzano in genere cuscinetti a manicotto per supportare la girante della ventola all'interno del telaio della ventola. Le ventole che utilizzano cuscinetti a sfera si usurano più lentamente nel tempo, dando loro una durata più lunga. Altri fan sono noti per utilizzare cuscinetti per fucili, cuscinetti a fluido o persino cuscinetti a levitazione magnetica, che hanno tutti lo scopo di aumentare la durata complessiva della ventola. Fai attenzione nel selezionare il tipo di cuscinetto utilizzato dalla ventola o dal ventilatore e in che modo ciò influisce sulla durata complessiva del prodotto.
Ventilatori e soffianti nella tua applicazione
Siamo un gruppo di fanboy e fangirl della convezione forzata, quindi ci piacerebbe aiutarti a migliorare la tua soluzione di convezione naturale. Contattaci o prova a confrontare un dissipatore di calore a convezione naturale e a convezione forzata in Genie.