Home » Blog » Scansione laser 3D a Boyd

Scansione laser 3D a Boyd

Immagina di dover misurare con precisione una ruota lavorata su misura e geometricamente complessa. Quale strumento di misura useresti? È possibile utilizzare attrezzature industriali standard come un set di pinze, ma ciò potrebbe comportare diverse imprecisioni data la forma complessa e i contorni intrinseci della ruota. In alternativa, è possibile utilizzare una macchina di misura a coordinate (CMM), ma ciò richiederebbe molto tempo e la macchina non sarebbe in grado di raggiungere tutte le fessure. In Boyd, per garantire misurazioni precise per l'intera parte, avremmo impiegato il nostro scanner 3D per catturare la forma della ruota. Questo scanner crea rapidamente un file che può essere utilizzato come modello per le misurazioni o anche come riferimento per la duplicazione per creare una nuova ruota. L'avanzato strumento di scansione 3D utilizzato in Boyd utilizza un raggio laser per acquisire con precisione i punti dati e digitalizzare gli oggetti. Per scansionare un componente, tieni la pistola laser e spostala gradualmente sull'oggetto desiderato come se stessi dipingendo su di esso con il raggio laser. Il processo è molto più efficiente delle misurazioni punto-punto da una CMM o da qualsiasi altro strumento di misura tradizionale. I principali vantaggi di questo scanner sono:

Valutazione avanzata delle parti

Catturando 560.000 punti/secondo, lo scanner non è solo preciso, ma anche efficiente in termini di tempo. Non importa quanto sia complessa la forma dell'oggetto, la tecnologia laser digitalizza con precisione le dimensioni esatte e la forma tridimensionale. Può facilmente misurare punti dati da fessure, fori passanti o profili sagomati in cui una CMM potrebbe fallire. Funziona perfettamente su tutti i tipi di superficie come legno, metallo, plastica o vetro. Anche le superfici scure e riflettenti non influiscono sull'accuratezza dei risultati.

Flessibilità

Lo scanner funziona in combinazione con altri strumenti di misura come la CMM o Optical Gaging Products (OGP). Ciò implica che è possibile misurare alcune parti di un componente su una CMM, completare le misurazioni rimanenti utilizzando lo scanner 3D e combinare i punti dati di entrambe le macchine in un unico report. La portabilità dello scanner facilita la rotazione da un'area all'altra della fabbrica, ampliando così la copertura del pavimento.

Facilità di implementazione

Mentre lo scanner richiede una certa programmazione e configurazione iniziali per iniziare, il processo effettivo di funzionamento dello scanner è semplice e diretto, consentendo agli ingegneri di passare rapidamente da un progetto all'altro. Le applicazioni di questa tecnologia di scansione vanno ben oltre la semplice misurazione delle dimensioni di un componente. Con questo scanner, Boyd possibile convertire in modo efficiente un oggetto fisico in una forma digitalizzata. Questo ridotto tempo di misurazione ha notevolmente migliorato il processo di prototipazione rapida di Boyd. Ha anche dimostrato di essere una grande risorsa per ottenere Computer Aided Design (CAD) per l'analisi delle parti, il controllo di qualità e l'ispezione. Boyd inoltre utilizza lo scanner per decodificare i componenti per creare parti di ricambio con tolleranze estremamente strette. Sfruttando strumenti e tecnologie avanzate, Boyd è sempre alla ricerca di modi innovativi ed efficaci per soddisfare le esigenze di produzione dei propri clienti. Strumenti come lo scanner 3D all'avanguardia hanno facilitato Boyd nel servire la sua vasta base di clienti con i più alti standard di qualità ed efficienza. Contact us to learn more about our 3D capabilities.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!